ABB ha ampliado su gama de robots industriales IRB 760 con el lanzamiento del IRB 760PT. Dirigido a aplicaciones de automatización de prensas en la industria automotriz, el IRB 760PT es una solución flexible de cuidado de prensas que ofrece tiempos de ciclo un 25% más rápidos en comparación con otras soluciones de automatización de prensas basadas en robots.
Para ayudar a eliminar el riesgo de posibles interferencias entre los robots y la prensa, el IRB 760PT presenta un nuevo diseño que reduce la interferencia en el cuarto eje del robot. Esto permite que los robots se muevan libremente sin chocar con equipos como abrazaderas de presión y sin comprometer el área de trabajo general ni la libertad de movimiento del robot.
Capaz de manejar cargas de hasta 450 kg, el IRB 760PT reduce el tiempo, el coste y las interrupciones asociadas con la reutilización de las máquinas dedicadas al cuidado de la prensa. Con la capacidad de cambiar automáticamente las herramientas, el IRB 760PT se puede adaptar y reprogramar rápidamente para manejar nuevos productos sin necesidad de reingeniería.
El IRB 760PT es el componente fundamental del IRB 760FX y del IRB 760 Twin Robot Xbar.
El IRB 760FX es el resultado de la combinación del IRB 760PT y un séptimo eje lineal. El IRB 760FX ofrece la alta flexibilidad necesaria en aquellas aplicaciones de automatización de prensas con paneles de tamaño grande y mediano y procesos especiales como la reorientación, inclinación y separación de piezas.
También se pueden combinar dos robots IRB 760PT para trabajar en conjunto con 10 ejes, para crear el IRB 760 Twin Robot Xbar (TRX). Esta es la solución robótica más rápida del mercado para la carga y descarga de prensas con una distancia entre prensas larga sin necesidad de modificar la prensa. Con una tasa de producción de hasta 16 piezas por minuto, la TRX es ideal para aplicaciones de automatización de prensas de alta velocidad.
El IRB 760PT cuenta con un alcance de 3,18 metros, que cuando se combina con un séptimo eje lineal, o con el sistema Twin Xbar, evita la necesidad de reorientar las piezas entre operaciones de estampado consecutivas. Esto ayuda a los usuarios a optimizar el espacio disponible y ahorrar costos al invertir en la automatización de prensa dedicada.
El software StampWare de ABB está disponible en el FlexPendant del robot para lograr la máxima simplicidad, flexibilidad y rentabilidad. StampWare incluye un asistente de programación gráfica que reduce el tiempo necesario para capacitar al operador y al programador del robot para permitir que la solución del robot esté lista y funcionando rápidamente.
El IRB 760PT también está diseñado para reducir el coste de propiedad. Construido según los estándares de la industria automotriz, el diseño robusto y rígido del IRB 760PT garantiza un alto tiempo de actividad con características como cableado de proceso integrado y disponibilidad inmediata de repuestos que ayudan a minimizar los costes de mantenimiento. El IRB 760PT también está cubierto por RobotCare, un paquete de garantía de tres años que incluye Connected Services de ABB, donde los expertos de ABB pueden monitorear robots y sugerir un mantenimiento optimizado para aumentar aún más la productividad.
“Hemos reforzado nuestro portafolio de automatización de prensas con nuestro robot de cuidado de prensas más rápido. Nuestro nuevo IRB 760PT no solo ofrece una velocidad optimizada e interferencias de troquel en aplicaciones de cuidado de prensas, también es una solución flexible y confiable que se puede implementar rápidamente y se puede reutilizar fácilmente para manejar los cambiantes requisitos futuros”, dijo Antti Matinlauri, Director Global de Producto para ABB Robótica.
Para más información sobre el IRB 760PT, por favor, clica aquí.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder global en tecnología que impulsa la transformación de la sociedad y de la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Conectando software a su cartera de electrificación, robótica, automatización y tecnologías de movimiento industrial, ABB empuja los límites de la tecnología para alcanzar nuevos niveles de rendimiento. Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por el talento de sus 110.000 empleados en más de 100 países. www.abb.com
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder global en tecnología que impulsa la transformación de la sociedad y de la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Conectando software a su cartera de electrificación, robótica, automatización y tecnologías de movimiento industrial, ABB empuja los límites de la tecnología para alcanzar nuevos niveles de rendimiento. Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por el talento de sus 110.000 empleados en más de 100 países. www.abb.com