ABB fue seleccionada para proveer su reciente solución de frenado y agitación electromagnética de Molde de Control de Flujo (Flow Control Mold – FC Mold, en inglés) a uno de los más grandes coladores continuos de placas gruesas del mundo en la nueva usina de chapa de acero de Nucor Corporation, productora americana de acero y productos relacionados, en Brandenburg, Kentucky, EE.UU., y la más grande recicladora del país. Esta es la primera entrega de un FC Mold a una empresa norteamericana.
Integrado al fundidor, el FC Mold usa campos electromagnéticos para controlar la velocidad y las variaciones del flujo del menisco, mientras ayuda a evitar que queden burbujas de gas e impurezas adheridas al acero en solidificación. En la fundición continua de placas, las condiciones de esta área son esenciales para determinar la calidad del producto y tienen un gran impacto en la productividad y en los costos operativos generales.
Con capacidad de producción anual de 1,45 millón de toneladas y de placas con hasta 305 mm de espesor por 3.150 mm de ancho, es el fundidor más amplio ya equipado con este recurso tecnológico. El pedido se realizó por SMS Group, proveedor de lingotamento, y entrará en operación a partir de 2022.

“Habiendo disfrutado por muchos años de una relación productiva con SMS Group, este es nuestro primer pedido de Nucor Brandenburg y nuestro primer pedido de Estados Unidos para FC Mold”, dijo Anders Lehman, Vice President, ABB Metallurgy Products. “El formato de fundición muy amplio de la instalación es un desafío, pero además de mejorar la calidad de la placa, FC Mold también ayudará a optimizar significativamente su operación. Estamos ansiosos para demostrar los muchos beneficios de nuestra más reciente tecnología de agitación y frenado electromagnético en este nuevo lugar.”
Productividad y calidad
Los resultados de más de 40 instalaciones en todo el mundo probaron que FC Mold proporciona más productividad y calidad, además de costos operativos más bajos para fundidores que operan en todas las velocidades. Normalmente emplear esta solución garantiza una reducción del 50% en los defectos y reduce en hasta el 80%, productos rechazados o degradados. Asegura también una velocidad de fundición más elevada y ocurre el retorno sobre la inversión, típicamente en un año.
“Para atender a los objetivos de este proyecto, especificamos las soluciones más avanzadas capaces de lidiar con la escala de las operaciones de Nucor Brandenburg”, dijo Anders Lehman, Vice President, ABB Metallurgy Products. “ABB fue la elegida de confianza para esta instalación y estamos seguros que contribuirá significativamente para el éxito general de la nueva planta.”
Al contrario de las tecnologías de la competencia, FC Mold no tiene piezas móviles. Como todos los productos electromagnéticos de ABB, está diseñado y construido con componentes de alta calidad para soportar las más difíciles situaciones y requiere mínimo mantenimiento.
SMS Group es un grupo de empresas internacionalmente activas en la construcción de plantas e ingeniería mecánica para la industria de acero y metales no ferrosos. Tiene cerca de 14.000 empleados que generan ventas mundiales de más de 2,9 mil millones de euros. El único propietario de holding SMS GmbH es Familie Weiss Foundation.
Nucor, más grande recicladora de América del Norte, y sus afiliadas son fabricantes de acero y productos siderúrgicos con unidades operativas en Estados Unidos, Canadá y México. Su portafolio contiene: acero carbono y aleación - en barras, vigas, chapas; tubería de sección estructural hueca; conducto eléctrico; pilotes de acero; vigas de acero; deck de acero; hormigón armado para refuerzo de acero; acero acabado en frío; fundiciones de precisión; cierres de acero; sistemas de construcción de metal; Reja de acero; y alambre y malla de alambre. Nucor, por medio de The David J. Joseph Company, también negocia metales ferrosos y no ferrosos, arrabio e hierro briquetado en caliente / DRI; provee hierro-aleaciones; y procesa chatarra ferrosa y no ferrosa.
ABB es un asociado de confianza y líder en suministro de metales para la industria, ofreciendo una gama completa de productos, servicios y soluciones de punta a punta que mejoran la productividad, calidad, seguridad y costo-beneficio en hierro, acero, aluminio y otros procesos de producción de metales. Con más de un siglo de experiencia, los servicios de ABB son personalizados y altamente específicos de cada proceso, atendiendo toda la industria, desde el patio de materiales y la fabricación primaria hasta las líneas de fundición, laminación y procesamiento. En toda la cadena de valor de los metales, ABB demuestra compromiso en optimizar operaciones con productos y soluciones digitales de alto desempeño. Viste abb.com/metals para saber más.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es una empresa global líder en tecnología que estimula la transformación de la sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Al conectar el software a su cartera de electrification, industrial automation, motion y robotics, ABB supera los límites de la tecnología para llevar el rendimiento a nuevos niveles. Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB es impulsado por alrededor de 110.000 talentosos empleados en más de 100 países. www.abb.com