En consonancia con los objetivos de la Unión Europea en materia de emisiones para vehículos pesados, que pretenden reducir los niveles de CO₂ en unos 54 millones de toneladas entre 2020 y 2030, ABB y el minorista alimentario Albert Heijn lideran los esfuerzos de expansión de las flotas de camiones eléctricos en toda Europa.
Fundado en 1887, el gigante de los supermercados, Albert Heijn, ha dado un paso importante hacia un transporte sin emisiones de las mercancías de sus supermercados añadiendo una exclusiva plaza de carga rápida de ABB para alimentar sus camiones eléctricos en su centro de distribución regional de 210 000 m² (incluidos 41 500 m² de área de almacén) en Pijnacker, en el sur de Holanda.
Para la plaza de carga, ABB ha instalado cargadores rápidos Terra de alta potencia de 175 kW. Con la estructura modular de la solución de ABB, Albert Heijn dispone de flexibilidad para poder cambiar a cargadores rápidos de 350 kW en el futuro, que podrían proporcionar el doble de potencia de carga y una velocidad de carga preparada para el futuro.
Debido a la demanda de alta potencia, el desarrollo de una infraestructura de carga rápida para unos camiones eléctricos que se utilizan 24 horas al día, los 7 días de la semana, es una tarea desafiante con diversas y complejas circunstancias. Por eso fue tan importante para esta instalación la colaboración entre los directores de proyecto, ingenieros y especialistas de ABB, la empresa instaladora Batenburg, Albert Heijn, Daimler Trucks y la empresa de transporte Simon Loos. El equipo ideó conjunta y detalladamente la plaza de carga y trabajó en conjunción para realizar la implementación.
Frank Muehlon, responsable del negocio global de soluciones de infraestructura de movilidad eléctrica de ABB, explica: «La innovación forma parte de nuestro ADN y nos hemos comprometidos a desarrollar un futuro más inteligente, seguro y sostenible. La plaza de carga Albert Heijn es un gran ejemplo de diseño innovador, con una estrategia de asociación, para crear una solución innovadora que reducirá las emisiones de CO₂ y ayudará a nuestro cliente a lograr su meta de cero emisiones. También es una solución preparada para el futuro que crecerá a la vez que las necesidades de la empresa y las exigencias de la variable legislación sobre el carbono».
Los cargadores rápidos Terra de alta potencia suministrados por ABB se usaron en la práctica recientemente para cargar el primer camión Mercedes-Benz totalmente eléctrico de Daimler Trucks que ha operado en los Países Bajos: el eActros.
Utilizado diariamente por el transportista de Albert Heijn, Simon Loos, el camión prototipo eActros tiene una autonomía aproximada de 200 km y realiza trayectos regulares para distribuir mercancías en Rotterdam, La Haya y Delft.
Se prevé que la producción en serie comience en 2021 y el eActros producido en serie será significativamente superior al prototipo en varios aspectos, como su autonomía, potencia y seguridad. Además, Daimler Trucks integrará el vehículo en un ecosistema holístico que también incluye servicios de consultoría relacionados con la movilidad eléctrica. Entre ellos se incluyen el análisis de las rutas, la comprobación de las posibles subvenciones, soporte para la integración de la flota operativa y el desarrollo de soluciones adecuadas para la infraestructura de carga.
Con la puesta en marcha de la nueva plaza de carga de ABB, Albert Heijn podrá programar más trayectos neutros en CO₂, ya que ahora los camiones eléctricos pueden cargarse en un tiempo mucho más corto, minimizando el tiempo de inactividad entre trayectos.
Peter Leegstraten, director de Experiencia en Transporte de Albert Heijn, ha dicho: «Estamos comprometidos con un futuro en el que transportemos todas nuestras mercancías de forma sostenible y con cero emisiones en el centro de las ciudades. La instalación de esta nueva plaza de carga rápida es un paso adelante en nuestro recorrido hacia un futuro neutro en carbono . Nos permite cargar rápidamente los camiones eléctricos y nos da la posibilidad de ampliar nuestra capacidad de carga a medida que crezca nuestra flota. Es un plan beneficioso que otros pueden seguir».
ABB es un líder mundial en infraestructura de vehículos eléctricos, que ofrece una amplia variedad de soluciones de carga y electrificación para automóviles eléctricos, camiones y autobuses eléctricos e híbridos, así como soluciones para el sector naval y ferroviario. ABB entró en el mercado de la carga de vehículos eléctricos en 2010 y, hasta la fecha, ha vendido más de 17 000 cargadores rápidos de CC de ABB en más de 80 países.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es una empresa tecnológica líder mundial que impulsa la transformación de la sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. ABB integra software en su cartera de productos de electrificación, robótica, automatización y movimiento para superar los límites de la tecnología y llevar el rendimiento a nuevos niveles. Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por aproximadamente 110 000 talentosos empleados en más de 100 países. www.abb.com
El área de negocio Electrification de ABB es líder global en productos y soluciones eléctricas, operando en más de 100 países, con más de 200 centros de producción. Nuestros más de 55.000 empleados trabajan para ofrecer una electrificación segura, inteligente y sostenible. Nuestro portafolio, con soluciones digitales habilitadas por ABB Ability™ en su núcleo, protege, conecta y optimiza el suministro de energía eléctrica para una distribución más inteligente para servicios públicos, industria, edificios, infraestructura y movilidad eléctrica. Para más información visite: https://go.abb/electrification