Para transformar los edificios en espacios más ecológicos con menos consumo de energía y una reducción de sus emisiones, los edificios afrontan objetivos de sostenibilidad más estrictos. Disponer de una tecnología de construcción inteligente e interconectada será clave para lograr estos objetivos.
Para optimizar el consumo de energía, es fundamental conocer la cantidad de energía utilizada y cada lugar del edificio en cuestión. Por tanto, todos los dispositivos que consumen electricidad deben estar conectados a un sistema de gestión de edificios (BMS) centralizado que garantice la seguridad general.
Los propietarios de los edificios y los administradores de las instalaciones buscan constantemente formas de mejorar la eficiencia y el nivel de seguridad de los edificios. Siendo obligatorio disponer de una iluminación artificial de emergencia en todo edificio, el interés creciente en la sostenibilidad ha llegado también al negocio de la iluminación de emergencia. Vemos varias tendencias en este campo que coinciden con el movimiento hacia un ambiente «más verde».
Del fluorescente al LED
Una tendencia clave ─y ganancia rápida─ es pasarse a la iluminación LED. Especialmente en la fase inicial de renovación de un edificio, que suele estar centrada demasiadas veces en el «esqueleto» de la estructura y en la iluminación general. Esta transición de la iluminación fluorescente tradicional al LED es un momento idóneo para incluir mejoras en la iluminación de emergencia.
La sustitución de la iluminación de emergencia fluorescente por versiones equivalentes de LED produce un impacto mayor que solamente el 60 por ciento de reducción del consumo en la señalización de la vía de evacuación que está permanentemente encendida. Debido a su mayor duración, el LED reduce drásticamente los costes de mantenimiento, ahorrando un 60 por ciento adicional en comparación con unos fluorescentes semejantes. El ahorro se logra principalmente porque no requiere la sustitución anual del tubo fluorescente, lo que reduce los costos de mano de obra y material, además de los residuos. La gama de iluminación de emergencia de ABB dispone de módulos de renovación uno a uno que facilitan la sustitución. No es necesario cambiar nada en el cableado, la pintura o los techos. Simplemente retirar la iluminación fluorescente e introducir la tecnología LED.
Conectividad inteligente
La segunda tendencia en los edificios está relacionada con la conectividad. Los propietarios desean que sus edificios sean más seguros e inteligentes y estén adaptados a sus necesidades. Esto requiere sistemas y herramientas inteligentes que integren todos los elementos importantes en el edificio. Las herramientas y sistemas inteligentes de ABB pueden proporcionar exactamente eso.
La conexión de los sistemas de iluminación de emergencia de ABB a un BMS cumple los tres criterios esenciales en los edificios más modernos: es segura, inteligente y sostenible. Por ejemplo, conectando las luminarias DALI al BMS a través de la pasarela DALI KNX de ABB, se puede supervisar que el estado de este sistema de iluminación de emergencia tenga un funcionamiento óptimo y seguro 24 horas al día, 7 días a la semana. Las soluciones inteligentes de ABB permiten actuar inmediatamente cuando se produce un fallo y ayudan a ahorrar tiempo en actividades administrativas como la de mantener el registro actualizado.
El siguiente paso en la iluminación de emergencia inteligente puede lograrse utilizando estos sistemas inteligentes para desactivar la señalización de las vías de evacuación cuando todos los ocupantes hayan abandonado el edificio, reduciendo así el consumo de energía y alargando la vida de los componentes.
Innovación centrada en el futuro
Mirando al futuro y ante la demanda creciente de que los edificios satisfagan las necesidades de sus usuarios, serán clave las innovaciones en la iluminación de emergencia inteligente. No sólo contribuirán a tener edificios más «verdes» y al movimiento hacia un mundo más sostenible, sino que asegurarán que la transición se realice de la manera más segura posible.