Con la intención de proporcionar una mayor protección contra el monóxido de carbono (CO) «el asesino silencioso», ABB se convierte en la primera empresa que integra detectores de CO en su sistema de automatización del hogar. Para ofrecer una solución holística de protección contra incendios, ABB lanza su nueva Alarm-Stick, que integra detectores de humo, calor y monóxido de carbono (CO) de ABB en ABB-free@home®.

Aportando la máxima seguridad y control, tanto desde el hogar como de forma remota, la solución que consta de una memoria USB y los nuevos detectores, ha sido diseñada para elevar el listón en la protección contra el fuego. Gracias a los detectores de CO, el sistema no sólo es adecuado para las casas residenciales, sino para cualquier lugar donde se pueda generar monóxido de carbono, como por ejemplo, chimeneas y gases de combustión.
Oliver Iltisberger, director ejecutivo del área de negocio de edificios inteligentes de ABB, ha comentado: «Sabemos que proteger a la gente y las propiedades del fuego y del monóxido de carbono es una gran preocupación para los propietarios. Por eso hemos aprovechado nuestros conocimientos sobre soluciones inteligentes para el hogar con el fin de crear la primera solución del mercado que integra detectores de CO y que dará una mayor tranquilidad a los usuarios finales».
La nueva Alarm-Stick se conecta al punto de acceso del sistema ABB-free@home® mediante USB y se comunica de forma inalámbrica con los detectores, utilizando el protocolo para detectores con certificación VdS 3515, que facilita considerablemente el proceso de integración. Conectado mediante la Alarm-Stick y configurado a través de ABB-free@home, el sistema completo de detectores de humo, calor y CO puede funcionar de forma autónoma.
La solución es tan completa que cuando se dispara una alarma de incendios, sonarán todos los detectores de la propiedad y se enviará automáticamente una notificación push a los dispositivos móviles del propietario, informándole de si la alarma ha sido causada por un incendio o por monóxido de carbono.
También mostrará en qué habitación se ha detectado el incidente, de modo que se puedan tomar medidas para evitar más daños o riesgos para la vida. La Alarm-Stick provee medidas adicionales para la protección contra incendios, incluida la opción de encender todas las luces o abrir las persianas.
«ABB se ha situado a la vanguardia del dinámico avance en tecnología para hogares inteligentes desde hace décadas, con más de 5 millones de componentes instalados de nuestros sistemas ABB-free@home® conectados en más de 40 países en todo el mundo. El lanzamiento de nuestra nueva Alarm-Stick aumenta el nivel de la protección del hogar y de las personas, aportando mayor tranquilidad a los residentes, especialmente ante la amenaza silenciosa del envenenamiento por CO», añadió Iltisberger.