ABB logra sustituir el Sistema de Gestión de Terminales en la compañía portuguesa CLC sin interrumpir las operaciones

En octubre de 2020, ABB España completó la sustitución del Sistema de Gestión de Terminales en el terminal de petróleo y gas propiedad de Companhia Logística de Combustíveis S.A (CLC), con sede en Aveiras de Cima, Portugal.

La planta de Companhia Logística de Combustíveis S.A (CLC) en Aveiras de Cima, Portugal, es una instalación estratégica. Incluye un conducto y terminal para transportar, almacenar y distribuir combustibles derivados del petróleo y gas a más de tres millones de personas en esta amplia región central del país.

Companhia Logística de Combustíveis S.A (CLC) en Aveiras da Cima, Portugal.
Companhia Logística de Combustíveis S.A (CLC) en Aveiras da Cima, Portugal.
center

A fin de garantizar que las operaciones sean seguras, CLC eligió a ABB para sustituir el sistema de gestión de terminales con el que trabajaba. La migración a la solución de gestión de terminales de ABB, T-MAC Plus, se completó con éxito en octubre de 2020. El nuevo sistema integra en una única plataforma los sistemas de control de terceros ya existentes, dispositivos de campo instalados, como estaciones de pesaje y computadores de flujo, junto con su solución de planificación de recursos empresariales (ERP).

El servicio abarca tanto hardware como software. En cuanto al hardware, el sistema incluye servidores redundantes para estaciones de trabajo de operadores, bases de datos e ingeniería, así como lectores de tarjetas para la identificación de conductores y camiones.

Y en cuanto al software, T-MAC Plus incorpora funciones básicas, como el control de acceso de camiones y conductores tanto en la puerta de entrada como en la de salida, con la integración de lectores de tarjetas; secuencia de carga de producto, incluida la integración con computadores de carga ya instalados y lectores de tarjetas en la isleta de carga. Además, la solución también incluye otras funciones, como pesaje de camiones, documentación necesaria para el transporte, generación de reportes, balance e inventario de producto, e interfaz ERP.

Para llevar a cabo diferentes operaciones, T-MAC Plus integra y supervisa los sistemas de control ya instalados.  La información recogida en los medidores y elementos de campo se muestra en las estaciones de trabajo de los operadores, junto con las señales eléctricas, que van conectadas a un sistema de control específico.

El nuevo sistema de gestión de terminales es eficiente y escalable, además de tener la capacidad de ayudar a dar respuesta a cualquier necesidad futura de integrar otras funciones o recursos.

Ana Rocha, responsable de proyectos de CLC, declaró: «El sistema ABB AbilityTM 800xA y T-MAC Plus ofrecen mucha flexibilidad y un gran potencial de adaptación para cumplir los requisitos de nuestro terminal. Por otro lado, las capacidades y tecnologías de ABB durante la ejecución del proyecto fueron factores clave a la hora de garantizar la integración sin problemas con nuestros sistemas de seguridad y control de procesos de terceros, dispositivos de automatización de gas y contraincendios, así como entre T-MAC Plus y nuestro sistema empresarial logístico».

Este proyecto marca un antes y un después en la automatización del terminal de petróleo y gas de CLC, que cuenta con 32 tanques, 14 esferas de gas licuado de petróleo y 15 isletas de carga de múltiples productos.

«ABB ha cumplido todas las expectativas de CLC. Gracias a la colaboración de nuestro equipo durante la ejecución del proyecto y al gran rendimiento del sistema de gestión de terminales de ABB, se consiguió realizar la sustitución sin interrumpir las operaciones», añadió Ana Rocha.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp