...ABB ha inventado un concepto revolucionario de interruptor de estado sólido que satisface las demandas más exigentes de las soluciones de energía renovable y los sistemas industriales de almacenamiento de energía?
Texto de la imagen 1: No hay ninguna liberación de energía durante el corte de la corriente, lo que permite una verdadera reducción del arco eléctrico para las personas y las cosas
Texto de la imagen 2: 100 veces más rápida que la tecnología de protección tradicional
Texto de la imagen 3:Da respuesta a los desafíos de las necesidades energéticas futuras
El concepto de interruptor de estado sólido sustituye las piezas móviles tradicionales de un disyuntor electromecánico por semiconductores y algoritmos avanzados de software que controlan la potencia y pueden interrumpir corrientes extremas con mayor rapidez que nunca.
La tecnología de estado sólido garantiza una interrupción extremadamente rápida y elimina un fallo en pocos microsegundos. En comparación, un disyuntor mecánico con el mismo tamaño de estructura tarda unos milisegundos. El interruptor de estado sólido de ABB puede detectar y responder al fallo de un cortocircuito 100 veces más rápido que un disyuntor mecánico.
Los sistemas de almacenamiento de energía y sus correspondientes servicios de red eléctrica se ven muy afectados por el tiempo de inactividad en caso de un fallo interno. La desconexión rápida de la zona fallida puede prevenir el apagado del sistema. Como no se libera energía durante la interrupción de la corriente, la posibilidad de que se produzca un peligroso arco eléctrico se reduce prácticamente a cero.
La eficiencia energética es un aspecto crucial para todas las instalaciones eléctricas, incluidas las que funcionan en redes aisladas, como las embarcaciones con una red de CC a bordo. En comparación con otras tecnologías de semiconductores, el interruptor de estado sólido de ABB garantiza un 70 % menos de pérdidas energéticas durante la fase de conducción.
Este avance tecnológico puede mejorar el rendimiento y la fiabilidad de las soluciones de energías renovables, las soluciones industriales de almacenamiento de la energía y las «edge grids».
Datos clave:
- da respuesta a los desafíos de las necesidades energéticas futuras
- 100 veces más rápida que la tecnología de protección tradicional
- casi ninguna posibilidad de que se produzca un arco eléctrico
Descubra más información sobre los disyuntores de estado sólido