ABB proporciona sujetacables Ty-Rap™ para la misión a Marte del rover Perseverance de la NASA

A medida que el rover Mars Perseverance de la NASA comienza a explorar su nuevo hogar planetario después de aterrizar el 18 de febrero de 2021, está operando con la tecnología más avanzada del mundo mientras está equipado con sujetacables Ty-Rap™ de ABB, los mismos que se utilizan ampliamente en la Tierra.

Los sujetacalbes Ty-Rap de ABB, que se encuentran en edificios, metros, los océanos más profundos y el espacio exterior, están diseñados para soportar las demandas de los vuelos espaciales y resistir la corrosión y la radiación en los entornos más extremos. La NASA ha integrado los Ty-Rap, que se utilizan en aplicaciones comerciales en todo el mundo, para sujetar los componentes y conductos interiores y exteriores del rover y para asegurar el equipo de investigación y laboratorio.

El rover Mars Perseverance de la NASA está equipado con sujetacables Ty-Rap™ de ABB
El rover Mars Perseverance de la NASA está equipado con sujetacables Ty-Rap™ de ABB
center
“Similar a cómo los sujetacables estándar son una solución práctica para usar en el hogar para organizar todo, desde cables interiores hasta luces exteriores, los Ty-Rap de alto rendimiento conectan y aseguran los cables y equipos del rover”

Dijo Matthias Heilmann, presidente de Productos de instalación de ABB.

“Durante casi 50 años, los Ty-Rap se han desempeñado en las condiciones más intensas de la tierra y han protegido los componentes de elementos de alto impacto y cambios radicales de temperatura en expediciones espaciales anteriores”.

El negocio conocido hoy como ABB Installation Products ha proporcionado productos al programa espacial desde 1973. Hoy, las bridas de cables Ty-Rap se utilizan en el rover Curiosity de la NASA, todavía activo, pero también se usaban anteriormente en los rovers gemelos Spirit y Opportunity. Originalmente patentado en 1958, los sujetacables estándar Ty-Rap se hicieron conocidos por su dispositivo de bloqueo Grip of Steel™ en el uso comercial y doméstico. Desde entonces, se han producido casi 30 mil millones de sujetacables Ty-Rap, colocadas de un extremo a otro, lo suficiente como para estirarse hasta la Luna y retroceder más de una docena de veces.

La misión Mars 2020 Perseverance Rover es parte del Programa de Exploración de Marte de la NASA, un esfuerzo a largo plazo de exploración robótica del Planeta Rojo. La misión aborda objetivos científicos de alta prioridad para la exploración de Marte, incluidas preguntas clave sobre el potencial de vida en Marte.

ABB tiene una relación de larga data con la NASA, que comenzó hace más de 30 años, con contribuciones de sensores ópticos para respaldar experimentos en el transbordador espacial. En noviembre de 2020, la compañía anunció un contrato para el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA que verá a la tecnología de ABB, y su socio Nüvü Camēras, volar a bordo del telescopio espacial en 2025 para capturar las primeras imágenes espaciales de planetas fuera de nuestro sistema solar. ABB también es un proveedor clave de la serie de satélites meteorológicos de EE. UU. De JPSS bajo adquisición de la NASA. Estos satélites meteorológicos son piezas críticas de hardware para misiones espaciales operacionales o emblemáticas de los EE. UU.

Parte de su área de negocio de Electrificación, la División de Productos de Instalación de ABB (anteriormente Thomas & Betts) es un líder mundial en el diseño, fabricación y comercialización de productos utilizados para gestionar la conexión, protección y distribución de energía eléctrica en aplicaciones industriales, de construcción y de servicios públicos. Con más de 200.000 productos bajo más de 38 marcas premium, las soluciones de Productos de instalación de ABB se pueden encontrar dondequiera que se utilice electricidad.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp