La inclusión social y la seguridad son cada vez más una prioridad dentro de las ciudades inteligentes. Hogares, espacios públicos, bares, restaurantes, oficinas, hoteles, hospitales…, cualquier escenario donde desarrollamos nuestra vida personal y profesional debe contar con accesos adaptados que permitan a personas con limitaciones la máxima movilidad, de modo que puedan sentirse lo más independientes posible.
En el caso de España, existen más de 3,8 millones de personas con alguna disfuncionalidad1, lo que los convierte en un grupo social a cuidar y respetar, facilitándoles su día a día con que los conduzcan a una mayor inclusión y una mejor calidad de vida.
Lo mismo ocurre con los cerca de 9,5 millones de españoles con más de 65 años2. Nuestra responsabilidad como fabricante de soluciones de la más avanzada tecnología debe cubrir sus necesidades, generando un entorno cómodo y a la vez seguro, donde se sientan protegidos y atendidos.

Sistemas de Avisos y Señalización (SAS)
Niessen dispone de su Sistema de Avisos y Señalización (SAS), un completo conjunto de productos que transmiten mensajes de aviso, mediante alarmas visuales y sonoras, para las más diversas aplicaciones. Se compone de cuatro elementos: pulsador con tirador, señalizador de alarma, botón de cancelación y transformador. Su facilidad de instalación y la opción de combinar libremente los actuadores y señalizadores en función de la necesidad y del espacio, lo convierte en la solución más flexible para hogares, servicios de bares o restaurantes, habitaciones de hoteles, espacios comunes o privados de hospitales y residencias.
Simplemente con usar un tirador o pulsar un botón, y con la configuración de señales acústicas o visuales, se activarán y cancelarán las señales de alarma, dando aviso inmediato a las personas responsables, minimizando el tiempo de socorro y maximizando la atención a la urgencia.
Aplicaciones y beneficios de los SAS
- Pedir auxilio en espacios de gran concurrencia
En espacios con gran afluencia de público y ruido constante (bares, restaurantes, salas de reuniones, universidades, centros comerciales…), puede resultar difícil hacerse ver u oír en caso de peligro, con lo que las limitaciones de las personas disfuncionales se ven aumentadas. El kit SAS da visibilidad a las llamadas de socorro, y proporciona alertas visuales y sonoras en caso de emergencia, ya que se pueden instalar tantos avisadores y señalizadores como requiera el lugar.
- Solicitar asistencia al personal sanitario
Es posible ofrecer atención inmediata a los ingresados hospitalarios, pacientes, visitas y personal profesional, así como a las personas mayores, disfuncionales o con patologías que requieran reposo contante. El kit SAS también está pensado para centros de día, hospitales, ambulatorios, residencias, apartamentos tutelados y viviendas destinadas a la tercera edad.
Se integra perfectamente en las rutinas y los procesos médicos: el panel de visualización central identifica y alerta qué habitación ha pulsado la alarma, permitiendo una rápida intervención.
- Solicitar ayuda en lugares donde una persona pueda resultar agredida
La garantía de seguridad del kit SAS también es aplicable para el personal que trabaja en lugares con bienes de valor, oficinas financieras, centros psiquiátricos o espacios comerciales que se exponen más fácilmente a situaciones violentas. Se trata de la mejor forma de pedir ayuda y asistencia en caso de encontrarse en situación de robo, intimidación o peligro.
- Indicar que una estancia está libre u ocupada
Ahora que la entrada a los establecimientos está limitada a una ocupación determinada, el kit SAS se convierte en una solución eficiente para permitir o no el paso a ciertos lugares, ya que informa sobre si una estancia está vacía u ocupada: probadores, vestuarios, supermercados, oficinas, locutorios, salas de conferencias, aulas de escuelas o academias… La máxima seguridad también queda así garantizada.
- Minimizar los daños materiales detectando fugas de agua
Otra de las funcionalidades de los Sistemas de Aviso y Señalización es la capacidad de alerta en caso de fugas de agua en una vivienda: la cocina, los baños, el sótano… detectando de forma temprana la avería, minimizando y previniendo los daños que se puedan ocasionar.
El Sistema de Avisos y Señalización de Niessen es, por lo tanto, un aliado seguro que permite la máxima seguridad en los inmuebles más sensibles y críticos como hospitales, en espacios más amplios y concurridos como grandes superficies o en lugares concretos del hogar. Su ayuda es fundamental para todo tipo de personas (disfuncionales o no), en casos tanto de emergencia y riesgo como para situaciones rutinarias. Su propósito final es aumentar la calidad de vida, garantizando la seguridad y la inclusión.