La electricidad desempeña un rol importante en el funcionamiento de edificios, plantas industriales, centros de datos e instalaciones públicas como, por ejemplo, los aeropuertos. Sin embargo, más del 80 % de las empresas de todo el mundo experimentaron un corte de suministro eléctrico inesperado entre 2014 y 2017, según reveló una encuesta realizada en 2017 por ServiceMax(1). Estos cortes de suministro podrían perjudicar las operaciones y provocar considerables pérdidas financieras. En 2016, el coste medio del tiempo de inactividad no planificado de los equipos ascendió a la nada desdeñable cifra de 260.000 dólares por hora, según la empresa de inteligencia de mercado Aberdeen(2). Además, el apoyo a la sostenibilidad medioambiental adquiere mayor importancia en un contexto de aumento de la demanda mundial de electricidad. Por ello, resulta crucial que las empresas gestionen la seguridad de sus sistemas y activos eléctricos, al tiempo que reducen los costes y optimizan el uso de la energía.
La plataforma ABB Ability™ Energy and Asset Manager de ABB combina tecnología digital en dispositivos eléctricos y software de análisis para ofrecer una solución avanzada a los gestores de instalaciones, gestores energéticos y mantenedores. La nueva solución está ayudando a empresas de todo el mundo a lograr mayor eficiencia y rentabilidad, ya que proporciona información sobre el consumo de energía y el rendimiento de numerosos sistemas en sus instalaciones. Al facilitar la monitorización y el análisis de los datos en tiempo real de los sistemas, esta innovadora solución permite que las empresas detecten posibles fallos e ineficiencias con extrema facilidad, reduciendo los tiempos de inactividad imprevistos y mejorando la seguridad de sus trabajadores. Un ejemplo de ello es el edificio más alto del mundo, Burj Khalifa, en Dubái, donde esta solución digital de ABB está ayudando a optimizar la gestión de la infraestructura eléctrica del conocido edificio Emiratí. El equipo de mantenimiento de esta instalación monitoriza de forma remota el suministro de alimentación eléctrica de cada una de las 400 cargas eléctricas del recinto, así como el estado de salud de los activos más críticos de la instalación, lo que ayuda a reducir los costes operativos hasta en un 30 %.
Disponer de información clara sobre el consumo energético, las posibilidades de mejora y optimización y conocer el estado de salud de los dispositivos críticos permite aumentar la eficiencia energética, mejorar la productividad de los equipos y reducir costes operativos. La plataforma de ABB integra toda la información en una única herramienta web, permitiendo al usuario personalizar su propia interfaz de forma Plug&Play y permitiéndole acceder de forma segura en cualquier momento y desde cualquier lugar, para transformar digitalmente la gestión energética y de activos de cualquier instalación.
Datos clave:
- Hasta un 20 por ciento de ahorro en la factura energética
- Hasta una reducción del 30 por ciento de los costes operativos
- Hasta una reducción del 40 por ciento de los costes de mantenimiento
Descubre más información sobre ABB Ability™ Energy and Asset Manager.