Los residentes con esclerosis múltiple tienen el control gracias a tecnología de asistencia automatizada

Los residentes con esclerosis múltiple tienen el control gracias a tecnología de asistencia automatizada

El sistema de automatización de edificios ABB i-bus KNX instalado por SyncWise en los apartamentos de Springfield de MS Queensland, ha proporcionado a 18 residentes afectados por trastornos neurológicos mayor independencia y control en sus vidas cotidianas.

Hace dos años y medio, 18 residentes con esclerosis múltiple (MS) y otros trastornos neurológicos, se trasladaron a sus nuevos hogares, los apartamentos de Springfield de MS Queensland, para recibir una atención adecuada. Teniendo en cuenta que muchos de ellos procedían de centros de día o de centros de cuidado de ancianos, el cambio más importante que experimentaron fue la tecnología de asistencia inteligente instalada en sus nuevos apartamentos.

El director general ejecutivo de servicios y operaciones de MS Queensland, Jillian Paull, señaló que la tecnología había supuesto un cambio en sus vidas. Ha permitido que muchos de los residentes hagan un porcentaje mayor de sus rutinas diarias de forma independiente, donde antes solían necesitar apoyo.

"Una residente indicó que nunca antes había podido invitar a un amigo y abrirle la puerta , ya que nunca había tenido posibilidad de hacerlo. Ahora tiene privacidad y puede pulsar su tablet para abrir su puerta principal siempre que lo desee", comentó Jillian.

Todos los residentes poseen una tablet con una pantalla táctil configurada que se adapta a sus capacidades físicas y que les permite completar muchas tareas que no podían realizar antes, incluyendo el uso de elevadores para ayudarles a incorporarse, manipulación de camas para adecuarse a sus deseos de relajación durante el día o para dormir por la noche, uso de electrodomésticos eléctricos, cambio de canales de TV, así como regulación de la iluminación, persianas, ventiladores y aire acondicionado.

"A los residentes les encanta poder hablar con sus amigos, familiares y proveedores de servicios a través del intercomunicador de la entrada de la calle e invitarles a entrar, proporcionar acceso al ascensor y abrir su propia puerta principal, todo ello a través de los controles de la tablet.

"Son esas pequeñas cosas que las personas que no viven con un trastorno neurológico darían por sentadas y que sin embargo significan muchísimo para nuestros residentes, esas pequeñas cosas que esta tecnología les permite hacer para controlar activamente su entorno doméstico".

Los apartamentos de Springfield se encuentran dentro de un recinto que incluye el Mater Hospital y prácticas de atención sanitaria, además del Quest Hotel y guardería para facilitar visitas y estancias más prolongadas de familiares de los residentes. Los apartamentos se construyeron como parte de la iniciativa Project Dignity 120 de MS Queensland, que ha evolucionado hasta su Best Life Project.

El Best Life Project de la organización está proporcionando una solución a la actual crisis de vivienda para personas con discapacidad en Queensland, continuando con el desarrollo de residencias para discapacitados (SDA) y ofreciendo servicios de vida independiente con apoyo 24/7 (SIL) para residentes.

MS Queensland tiene algunos de los nuevos e increíbles proyectos de alojamiento que se abrirán en los próximos 12 meses, incluyendo Hope Island y Palm Beach en la Gold Coast, Orion en los apartamentos de Caboolture de Rowe, Murarrie en East Brisbane y los propios apartamentos de Toowoomba de la organización.

También se espera que en 2022 se abra el Chancellor Park de MS Queensland. "Queríamos construir alojamientos que proporcionen a las personas la opción e independencia para poder vivir su vida de la mejor forma posible. Tener un hogar aumenta y mejora sustancialmente la calidad de vida de todas las personas, y para aquellas que viven con una discapacidad, supone una enorme diferencia".

Tecnología sostenible que apoya una atención de calidad

El sistema de automatización de edificios ABB i-bus KNX está conectado a todos los dispositivos eléctricos y puntos de alimentación de cada una de las 18 unidades de los apartamentos de Springfield. El sistema también integra monitorización de circuitos para medir cargas, fallos y consumo eléctrico con el fin de monitorizar cambios significativos, ya que esto podría indicar cuándo está teniendo dificultades un residente. Cuando el sistema detecta grandes cambios en el consumo eléctrico, activa una alarma para alertar al personal de soporte técnico in situ.

Los sensores de movimiento instalados a través de los apartamentos también detectan si las personas han abandonado una habitación, han abierto una ventana o han ajustado la iluminación y aire acondicionado. Esto optimiza la eficiencia energética y reduce el consumo. Esta tecnología de última generación se completa mediante acabados y colores para hacer que cada unidad tenga un estilo estético único.

"MS Queensland quería asegurarse de que el proyecto fuera sostenible, y ABB iBus KNX puede ofrecer una reducción de hasta el 60 % en el uso de electricidad del hogar en función del número de funciones y aplicaciones que estén conectadas", señaló Christian Schiemann, Director de desarrollo de mercados para la automatización de edificios de ABB Electrification en Australia y Nueva Zelanda.

La flexibilidad del sistema de automatización de edificios ABB i-Bus KNX para ajustar fácilmente el aire acondicionado y la iluminación resulta importante para las personas que viven con MS, ya que pueden verse bastante afectadas por cambios de temperatura y por su sensibilidad a la luz intensa. El ABB i-Bus KNX puede programarse para calibrar el entorno de cada residente (como por ejemplo las persianas, calefacción y aire acondicionado, reguladores de la iluminación) para satisfacer automáticamente sus preferencias.

Licitación en términos de longevidad

ABB presentó una licitación para el proyecto en colaboración con el socio comercial Roy Baharal, Director general de SyncWise, un proveedor de soluciones de edificios inteligentes que está especializado en tecnologías KNX. La empresa posee amplios conocimientos y experiencia en el diseño de una solución KNX adaptada para la vida asistida, y ofrece un servicio permanente a los residentes.

KNX es una norma global que define la comunicación entre productos eléctricos, aunque no la tecnología en sí misma. "No es un sistema propietario que se quede obsoleto en pocos años. Siempre habrá desarrollo alrededor de KNX porque es la norma y muchas empresas quieren formar parte de esta tecnología", señaló Baharal.

"En el espacio de la vida asistida, algunas de cuyas capacidades es probable que se integren en el futuro en hogares de todo el mundo, están emergiendo constantemente nuevos productos basados en KNX que serán compatibles con la infraestructura de ABB i-Bus, que constituye el sistema nervioso eléctrico de los apartamentos de Springfield".

Baharal también resaltó que la tecnología es apta para la futura innovación y que se adaptará a las nuevas necesidades de los residentes. "Lo mejor de todo es que, aunque no sabemos qué tecnología aparecerá dentro de cinco años, si empleamos KNX, el protocolo estándar, podremos implementarla e integrarla".

Los efectos indirectos de la tecnología

Un indicador de la calidad de vida incluido en una encuesta realizada por MS Queensland seis meses después de que los residentes se trasladaran a sus apartamentos mostró una gran mejora en general. Ali explicó que muchas personas con discapacidad proceden de centros de cuidado de ancianos y de viviendas compartidas, por lo que disponer de un apartamento completamente nuevo de su propiedad supuso una enorme diferencia y una mejora sustancial en la calidad de vida de los residentes.

La demanda de vida asistida automatizada aumentará a media que la población de edad avanzada de Australia busque seguir siendo independiente. MS Queensland ha compartido con entusiasmo los éxitos de la tecnología instalada en los apartamentos de Springfield y mostró la tecnología de ABB y el diseño del sistema SyncWise a sus socios colaboradores, asegurándose de que la tecnología continúe beneficiando a futuros residentes.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp