ABB y BEQ Technology, especializada en la instalación de estaciones de carga de VE, han llegado a un acuerdo para proporcionar a los clientes de BEQ Technology acceso a las soluciones de carga de alto nivel de ABB y acelerar la adopción de la movilidad eléctrica en Quebec.
El Plan 2030 de Quebec para una Economía Verde, que incluye iniciativas sobre la electrificación del transporte, hace que la importancia de la movilidad eléctrica se esté adelantando en la agenda pública. Con este plan, Quebec pretende eliminar la venta de vehículos alimentados por gasolina para 2035, aumentar el número de vehículos eléctricos en el transporte público, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la inversión en la economía local 1.
Como parte de este acuerdo, BEQ Technology venderá e instalará las soluciones de carga de VE de ABB, incluidos los cargadores de CA Terra con módulo de pared de alta calidad, los cargadores de pared de CC Terra, que ofrecen una carga rápida en un espacio ultracompacto, y los cargadores rápidos Terra 54, que pueden proporcionar una "reposición" rápida de 100 km adicionales en tan solo 25 minutos.

«Nos sentimos orgullosos de este acuerdo estratégico, que producirá una mayor satisfacción a toda nuestra amplia base de clientes, gracias a los excelentes productos de ABB», ha comentado Sylvio Proteau, cofundador de BEQ Technology. «Estamos entusiasmados con nuestros planes para 2021 y con contribuir en mayor medida al desarrollo del ecosistema de movilidad eléctrica de Quebec».
Este acuerdo refleja el compromiso de ABB en ampliar el acceso a la carga de los vehículos eléctricos y apoyar el desarrollo de una sociedad con bajas emisiones de carbono. Las soluciones de carga de ABB están construidas para proporcionar una alta fiabilidad, con la durabilidad necesaria en las condiciones invernales de Quebec. El sector del transporte es el que más rápidamente contribuye al cambio climático en Canadá, ya que el transporte representa el 23 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. La transición a los vehículos eléctricos es un factor clave para lograr el objetivo de cero emisiones netas en Canadá para 2050.
«Estamos encantados de firmar este acuerdo con BEQ Technology para que nuestros cargadores líderes en el sector lleguen a más conductores. Contar con una sólida infraestructura de carga es clave para la electrificación del transporte y esperamos colaborar juntos para crear un futuro más sostenible en el transporte», ha dicho John Ieraci, director de Movilidad Eléctrica de ABB Canada.
ABB es un líder mundial en infraestructura de vehículos eléctricos, que ofrece una amplia variedad de soluciones de carga y electrificación para automóviles eléctricos y autobuses eléctricos e híbridos, así como soluciones para el sector naval y ferroviario. ABB entró en el mercado de la movilidad eléctrica en 2010 y, hasta la fecha, lleva vendidos más de 400 000 cargadores de vehículos eléctricos en más de 85 mercados, más de 20 000 cargadores rápidos de DC y 380 000 cargadores de CA, incluidos los vendidos a través de Chargedot.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder global en tecnología que impulsa la transformación de la sociedady de la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Conectando software a su cartera deelectrificación, robótica, automatización y tecnologías de movimiento industrial, ABB empuja los límitesde la tecnología para alcanzar nuevos niveles de rendimiento. Con una historia de excelencia que seremonta a más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por el talento de sus 105.000 empleados enmás de 100 países. www.abb.com
El negocio Electrification de ABB es un líder global en soluciones eléctricas, que opera en más de 100 países, con más de 200 centros de producción. Nuestros más de 55.000 empleados trabajan para ofrecer un futuro de la electrificación segura, inteligente y sostenible, para las industrias, los servicios públicos y las comunidades. Nuestro portafolio de soluciones digitales avanzadas ABB Ability™, protege, conecta y optimiza el suministro de energía eléctrica. Esto incluye la electrificación de la industria, las infraestructuras y el transporte, desde los centros de datos hasta los edificios inteligentes y las soluciones de movilidad eléctrica; la integración de las energías renovables; y el suministro de distribución inteligente y almacenamiento de energía. Para más información visite: https://go.abb/electrification
BEQ Technology es la mayor red de instaladores de estaciones de carga para vehículos eléctricos en Quebec. Nuestro objetivo es ofrecer productos de alta calidad diseñados en Quebec y equipados con la última tecnología disponible en el mercado. Estamos orgullosos de asociarnos con los principales fabricantes de estaciones de carga de la industria. Este objetivo, unido a nuestro inigualable servicio de instalación eléctrica, nos ha permitido labrarnos una sólida reputación. https://beqtechnology.com/