ABB Ability™ System 800xA 6.1.1 supone una evolución para el control automatizado y las operaciones de planta del día de mañana, consolidando nuestra posición de liderazgo, como pioneros de esta tecnología, en el mercado de los sistemas de control distribuido (DCS). Al aumentar la colaboración en la industria, la última versión del DCS insignia de ABB permite a quienes toman las decisiones garantizar el futuro de sus fábricas, lo que hace muy fácil la elección.
ABB Ability™ System 800xA 6.1.1 mejora la colaboración con una serie de funciones nuevas que incluyen una puesta en marcha simplificada y más rápida para proyectos en zonas no urbanizadas y proyectos de expansión de capacidad de producción gracias a un kit de campo de E/S Ethernet nuevo y mejorado —ahora con puesta en marcha xStream— y que permite a los usuarios configurar y probar E/S sobre el terreno sin necesidad de software de aplicación de control ni de hardware controlador de procesos, todo desde un único ordenador portátil. Esto permite a los técnicos de instalación y puesta en marcha sobre el terreno realizar simultáneamente pruebas de continuidad automatizadas de múltiples dispositivos inteligentes y documentar todos los resultados finales.
ABB Ability™ System 800xA 6.1.1 hace que poner en marcha soluciones digitales sea más fácil que nunca. Gracias a la extensión del sistema 800xA Publisher, se puede elegir de forma segura y sencilla qué datos transmitir a ABB Ability™ Genix Industrial Analytics y AI Suite, tanto en edge como en la nube.
«ABB Ability™ System 800xA 6.1.1 mejora más aún un DCS que ya es potente y líder mundial. Además de ser un sistema de control de procesos, un sistema de control eléctrico y un sistema de seguridad, propicia la colaboración, lo que permite mejorar aún más la eficiencia de la ingeniería, el rendimiento de los operadores y el aprovechamiento de los activos», declaró Bernhard Eschermann, director tecnológico de ABB Process Automation. «Por ejemplo, las capacidades de puesta en marcha de xStream asumen riesgos y retrasos en los proyectos de gran envergadura y permiten un enfoque Adaptive Execution de ABB para la ejecución de proyectos. Además, las interfaces estándar ayudan a los clientes a hacer un mejor uso de los datos operativos en su periplo de digitalización, todo ello sin perder el control de la ciberseguridad».
La ejecución de proyectos más rápida y rentable es posible gracias a la inclusión de mejoras Select I/O en la nueva versión. La estandarización de los armarios de E/S trae consigo una mayor rapidez y rentabilidad al ejecutar proyectos, lo que reduce los efectos de cambios de última hora y mantiene la huella al mínimo. Para reducir la cantidad de hardware auxiliar que debe agregarse a los armarios de E/S, Select I/O incluye ahora adaptadores Ethernet con conectividad nativa de fibra óptica monomodo y módulos de acondicionamiento de señal individuales que incorporan barreras intrínsecamente seguras.
Esta última versión del DCS insignia de ABB cuenta con muchas prestaciones ampliadas, incluidas opciones de conectividad OPC UA, lo que a su vez facilita la convergencia de TI/OT. En esta nueva versión, hay disponible una amplia gama de niveles de comunicación OPC UA, como un cliente y un servidor OPC UA a nivel de sistema. El hecho de añadir más conectividad OPC UA en el controlador AC 800M y más funciones en OPC UA en el 800xA History conlleva que el sistema ABB Ability™ 800xA 6.1.1 aumente la colaboración segura entre sistemas y aplicaciones.
La ciberseguridad es un enfoque esencial para el propietario de cualquier fábrica. ABB Ability System 800xA 6.1.1 incrementa la seguridad informática por medio de los últimos parches y actualizaciones de seguridad que vienen con MS Windows 2019. Además, se ha logrado el cumplimiento seguro de ISA para los controladores de proceso y seguridad más populares del System 800xA (PM866 y PM867).
La agilidad y la colaboración aumentan más si cabe con el nuevo DCS, que abre la puerta a la orquestación modular. ABB Ability System 800xA 6.1.1 brinda la opción de importar sin problemas paquetes de tipo de módulo (MTP), con independencia de la plataforma de automatización del proveedor que se utilice. Y lo hace proporcionando la lógica de control coordinada auxiliar para llevar a cabo un control de supervisión superior. Cumple con los estándares y tiene capacidades plug and produce (enchufar y producir) que mejoran la flexibilidad y la competitividad de la producción.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es una empresa líder global de ingeniería que estimula la transformación de la sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Conectando software a su cartera de electrificación, robótica, automatización y tecnologías de movimiento industrial, ABB empuja los límites de la tecnología para alcanzar nuevos niveles de rendimiento. Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por el talento de sus 110.000 empleados en más de 100 países. www.abb.com