- La medición es algo esencial en nuestra vida diaria. Desde medir el tiempo que se tarda en llegar al trabajo o medir el agua necesaria para hacer un café, es una tarea que solemos dar por hecho.
- A la hora de reducir el consumo y los costes de la energía para usuarios residenciales, comerciales e industriales, conocer lo precisas que son sus mediciones puede traerle enormes beneficios.
La precisión en el control y la evaluación son los primeros pasos para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Tanto si es para hacer un seguimiento del consumo como para evaluar las distribuciones o supervisar los niveles de carga y la propia instalación, el resultado es una facturación más precisa.
¿Qué es la precisión?
Se denomina precisión al mayor error de medición admisible que existe en condiciones operativas. La precisión de la medición visualizada se expresa en porcentaje y muestra la similitud de la medición mostrada con el valor real de la señal medida.
La precisión de los contadores de electricidad es crucial para garantizar la integridad de un sistema de facturación, ya que las anomalías en las mediciones provocan variaciones enormes en la factura de la luz. Para evaluar si la precisión de la medición es satisfactoria, es importante conocer la clase de precisión del instrumento. Cuanto mayor sea la precisión, menor será el error, lo que permitirá que el valor medido se ajuste más al consumo real y, en última instancia, reducirá las discrepancias en la facturación.
Por ejemplo, si consideramos una instalación con una demanda media de 100 kW durante aproximadamente 2000 horas al año, dependiendo del instrumento de medición utilizado, los gastos globales de la instalación variarán. Una precisión del 0,5 % puede dar lugar a una diferencia entre el valor real y el medido del orden de ±1000 kWh, que aumenta a ± 2000 kWh con una precisión del 1 %, y a ± 4000 kWh si la precisión es del 2 %. El uso de instrumentos de medición con una precisión de clase 0,5 en lugar de instrumentos de clase 2 podría generar un ahorro de unos 540 euros en costes energéticos anuales (asumiendo un coste hipotético de 0,18 euros/kWh).
Por ello, las normas que regulan el uso de los instrumentos de medición para aplicaciones de facturación prescriben el uso de contadores cuya precisión se mantenga dentro de un rango bien definido.
¿Qué es la directiva sobre instrumentos de medida (MID)?
La MID 2004/22/CE fue introducida por la Comisión Europea en 2004 para promover el libre comercio de los instrumentos de medida en toda Europa y proporcionar normas comunes para su uso. La directiva fue actualizada posteriormente por la 2014/32/UE que entró en vigor en abril de 2016. Es aplicable a dispositivos y sistemas con función de medición, como contadores de gas, eléctricos y térmicos, así como instrumentos de pesaje, taxímetros e incluso la línea de llenado de los vasos de cerveza.
La MID está concebida para garantizar un nivel elevado y normalizado de precisión de los instrumentos de medición, al tiempo que proporciona a todas las partes la seguridad de que las mediciones y lecturas sean fiables.
¿Cuál es la precisión de su clase?
Para reducir los costes energéticos, es importante conocer la clase de precisión que pueden ofrecer los instrumentos y la exactitud de los valores medidos. Hay tres métodos de precisión entre los que se puede elegir:
- Precisión de escala completa (%FS) que tiene la menor precisión cuando se miden valores inferiores.
- Porcentaje de la lectura (%RD) que tiene un error de lectura constante y lineal
- Precisión conforme a la IEC que garantiza una medición precisa en cualquier condición, alineada con las clases de rendimiento definidas en la IEC 61557-12 (PMD) o la IEC 62053-21,22 (contadores de electricidad)
El cumplimiento de la norma IEC garantiza la medición más precisa en cualquier condición. Además de las condiciones de la IEC, para cumplir la MID y garantizar que no se manipule la energía facturada, hay algunos requisitos adicionales que se deben satisfacer para la trazabilidad fiscal. Entre ellos, el uso de precintos para evitar manipulaciones y accesos no autorizados, así como el uso de interruptores de seguridad para activar el contador si se abre la caja.
Cómo da la talla ABB
El método de ABB para optimizar el consumo de la energía consiste en ofrecer productos y soluciones que proporcionen una imagen detallada del consumo en términos de cantidad, calidad y ubicación. De esta manera, los propietarios de los edificios pueden identificar las áreas de mejora y, en consecuencia, tomar decisiones con buena información para reducir los costes.
La oferta de ABB abarca una amplia gama de dispositivos de eficiencia energética que pueden utilizarse para supervisar sistemas en diferentes áreas y con distintos niveles de precisión.
Por ejemplo, los sensores CMS pueden supervisar ramas individuales tanto de corriente alterna como de corriente continua con una precisión del 1 o del 0,5 %FS, dependiendo de la forma de núcleo abierto o núcleo sólido.
Los contadores EQ de ABB ofrecen una solución completa para la subfacturación gracias a la certificación MID y a las clases de precisión B o C, que se ajustan perfectamente a los requisitos de la submedición.
Por otra parte, M4M es la nueva generación de analizadores de redes para la supervisión y el análisis de la energía de alto nivel con una precisión de clase 0,5S para la energía activa y un conjunto completo de precisión conforme a la IEC, incluso en los KPI de calidad de la energía, como los desequilibrios y los armónicos.
La medición precisa es clave para aprovechar el potencial de ahorro energético: para averiguar más sobre cómo apoyar sus objetivos con la gama de herramientas de gestión de la energía de ABB, haga clic aquí.