- HiPerGuard ofrece una eficiencia del 98 por ciento en tensiones de hasta 24 kV, proporcionando una conexión más fiable a la red, eliminando los cortes de electricidad y reduciendo las emisiones de carbono.
- El único sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de media tensión para centros de datos y otras instalaciones esenciales que puede interactuar fácilmente con la red y las tecnologías renovables del lugar.
- El excedente de energía puede venderse de nuevo a la red para ampliar o crear nuevas fuentes de ingresos
ABB ha lanzado un SAI de media tensión pionero en el sector que proporciona un suministro eléctrico continuo y fiable de hasta 24 kV para centros de datos y otras instalaciones esenciales, que protege los servidores y las cargas mecánicas, reduciendo el tiempo de inactividad. HiPerGuard apoya la sostenibilidad con los niveles más altos de eficiencia disponibles en el mercado ─un 98 %─ lo que se traduce en una potencial reducción de las emisiones de carbono de 1245 toneladas a lo largo de una vida útil típica de 15 años2.
HiPerGuard ofrece las ventajas de un SAI dinámico rotativo clásico, como las de un bajo coste total de propiedad, alto rendimiento y resistencia frente a grandes eventos en la red, al tiempo que incorpora la flexibilidad y las capacidades de un moderno sistema convertidor estático. El resultado es un sistema SAI de media tensión único que puede ofrecer una mayor capacidad de apoyo a la red, incluida la respuesta a la demanda del SAI, al tiempo que minimiza los costosos tiempos de inactividad y los cortes de electricidad. Aborda los principales problemas de calidad de la energía, previniendo errores de procesamiento de datos, fallos en las placas de circuitos y sobrecalentamientos mediante la protección contra subidas, picos y caídas de tensión, e interrupciones en la alimentación.

Dave Sterlace, responsable de Tecnología para soluciones globales de centros de datos en ABB, comenta: «Se calcula que el tiempo de inactividad de los centros de datos cuesta entre 100 000 dólares y 1 millón de dólares anuales3, por lo que cada vez es más necesario contar con una energía limpia, continua, eficiente y fiable que minimice las pérdidas importantes. Como respuesta, nos sentimos orgullosos de innovar la tecnología del SAI para proporcionar la calidad de energía adecuada que elimine las interrupciones, y evitar importantes pérdidas de rendimiento y financieras. Al mismo tiempo, como parte de los compromisos de la estrategia de sostenibilidad de ABB para 2030, HiPerGuard ayuda a reducir las emisiones nocivas de CO2 al aumentar la eficiencia en comparación con los sistemas rotativos tradicionales».
Además de las excelentes prestaciones de protección de la carga, gracias a su innovadora arquitectura de conversión estática de impedancia aislada (ZISC), patentada por ABB, que ofrece una separación fiable y eficaz de la fuente de energía, HiPerGuard acerca la protección de la energía a la red eléctrica más que otras soluciones. Esto mejora la respuesta a la demanda y la fiabilidad del suministro.
Además de sus ventajas de eficiencia y protección, el HiPerGuard de ABB tiene capacidades avanzadas de integración con una amplia gama de sistemas de alimentación de respaldo, incluyendo generadores diésel, generadores de gas de ritmo lento y turbinas. HiPerGuard también garantiza la flexibilidad del diseño del sistema y la implementación de futuras fuentes de energía, para fuentes de energía alternativas como el hidrógeno.
Como todos los productos de ABB Power Protection, HiPerGuard se ha diseñado pensando en la disponibilidad del sistema a largo plazo y solo requiere un mantenimiento intrusivo en intervalos de diez años, lo que supone un ahorro de tiempo y costes para los equipos de mantenimiento.
Puede obtener más información sobre HiPerGuard de ABB en el sitio web: https://new.abb.com/ups/systems/medium-voltage-ups/zisc
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es una compañía líder global de ingeniería que estimula la transformación de la sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Conectando software a su cartera de electrificación, robótica, automatización y tecnologías de movimiento industrial, ABB fuerza los límites de la tecnología para llevar el rendimiento a un nuevo nivel. Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por el talento de sus 105.000 empleados en más de 100 países. www.abb.com
El negocio Electrification de ABB es un líder global en soluciones eléctricas, que opera en más de 100 países, con más de 200 centros de producción. Nuestros más de 55.000 empleados trabajan para ofrecer un futuro de la electrificación segura, inteligente y sostenible, para las industrias, los servicios públicos y las comunidades. Nuestro portafolio de soluciones digitales avanzadas ABB Ability™, protege, conecta y optimiza el suministro de energía eléctrica. Esto incluye la electrificación de la industria, las infraestructuras y el transporte, desde los centros de datos hasta los edificios inteligentes y las soluciones de movilidad eléctrica; la integración de las energías renovables; y el suministro de distribución inteligente y almacenamiento de energía. Para más información visite: https://go.abb/electrification
1. Suponiendo un 25 % del tiempo al 25 % de la carga, un 50 % del tiempo al 50 % de la carga y un 25 % del tiempo al 75 % de la carga, sin llegar en ningún momento al 100 %, el rendimiento medio es del 97,5 %, redondeado al 98 %
2. Utilizando el valor de referencia de 295,8 gCO2e por kWh