- Del 17 al 18 de noviembre, MetalMadrid 2021 congrega en IFEMA a más de 600 empresas con las últimas tecnologías en automatización y robótica para la industria del metal.
- ABB presenta en su stand 5D01 los robots colaborativos GoFa™ y SWIFTI™ y la solución de soldadura por arco con IRB2600ID.
- GoFa™ ha sido seleccionado como solución innovadora para el Innovation Tour de MetalMadrid.
- ABB ofrece a los visitantes la posibilidad de interactuar y programar de manera fácil los nuevos cobots in situ con la ayuda de sus expertos.
En ocasión de la Feria MetalMadrid 2021, el evento por excelencia en innovación industrial, ABB presenta en su STAND 5D01 sus soluciones de automatización para la industria del metal.
Además, los visitantes pueden registrarse al Innovation Tour de Robotic and Automation donde podrán disfrutar de la demostración en vivo de GoFa™ el jueves 18 a las 11am.
Cobots GoFa™y SWIFTI™
El visitante podrá experimentar directamente in situ con los nuevos robots colaborativos GoFa™y SWIFTI™, seguros y fáciles de programar. Lanzados a principios de este año, complementan la familia de robots colaborativos de ABB junto con YuMi® de doble brazo y YuMi de un solo brazo.
GoFa incorpora una gama de características que permiten utilizarlo directamente al lado de las personas sin el espacio y los gastos asociados a barreras físicas y vallados. Permitiendo que un robot y un humano compartan continuamente el mismo espacio de trabajo y cooperen en las mismas tareas sin poner en peligro la velocidad y la seguridad, ofreciendo así una mayor flexibilidad y eficiencia. Diseñado para manejar cargas de hasta 5kg, GoFa lleva integrados en cada una de sus seis articulaciones unos sensores inteligentes de par y de posición que evitan el riesgo de lesiones al pausar a GoFa inmediatamente si detectan cualquier contacto con un trabajador.
GoFa ha sido seleccionado como solución innovadora para el Innovation Tour de MetalMadrid. Regístrate al tour Robotic and Automation en este enlace y disfruta de una demostración en directo el próximo jueves 18 a las 11am.
Al mismo tiempo, SWIFTI™ es un cobot ultrarrápido que combina rendimiento a nivel industrial y seguridad, cerrando la brecha entre robots colaborativos e industriales. Está comprobado que permite trabajar de forma colaborativa y segura, incluso en aplicaciones que exigen velocidad y capacidades de elevación a nivel industrial. Al entrar en el stand de ABB, podrás apreciar la configuración de seguridad integral SafeMove con un escáner láser de seguridad,que permite una colaboración más estrecha entre los robots y los trabajadores de las fábricas, sin la necesidad de instalar vallados o barreras físicas.
Ambos cobots son fáciles de programar gracias a la FlexPendant y al software de programación Wizard Easy Programming. En tan solo unos minutos, podrás operar el robot sin necesidad de capacitaciones o conocimientos de programación.
La integración de robots colaborativos en la industria del metal permite la automatización de tareas repetitivas ganando eficacia, mejorando la calidad y aumentando la productividad de las plantas industriales.
Soluciones de soldadura por arco
El robot industrial IRB2600ID combina una única capacidad de alta carga útil, amplio rango de trabajo y apósito integrado (ID), que enruta todos los cables y mangueras dentro de la parte superior del brazo y la muñeca del robot. Estos robots pueden reducir los tiempos de ciclo hasta en un 15%, aumentando significativamente la producción en una variedad de aplicaciones.
Existen dos modelos en la gama. La versión de 2 m de alcance y 8 kg está diseñada para integrarse con equipos de proceso de soldadura por arco. El modelo de 1,55 m de alcance y 15 kg viene con un conducto flexible diseñado para optimizar el manejo del material y el cuidado de la máquina.
Visita nuestro stand 5D01 y descubre más sobre las soluciones de ABB en este enlace.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder tecnológico que está impulsando la transformación digital de las industrias y la sociedad para lograr un futuro más productivo y sostenible. Al conectar el software a su cartera de productos de electrificación, robótica, automatización y movimiento, ABB amplía los límites de la tecnología para llevar el rendimiento a nuevos niveles. Con una historia de innovación que abarca más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por unos 105.000 empleados con talento en más de 100 países. www.abb.com
ABB Robotics & Discrete Automation es pionero en robótica, automatización de máquinas y servicios digitales, brindando soluciones innovadoras para una amplia gama de industrias, desde automotriz hasta electrónica y logística. Como uno de los principales proveedores mundiales de robótica y automatización de máquinas, hemos enviado más de 500,000 soluciones de robots. Ayudamos a nuestros clientes de todos los tamaños a aumentar la productividad, la flexibilidad y la simplicidad y a mejorar la calidad de salida. Apoyamos su transición hacia la fábrica conectada y colaborativa del futuro. ABB Robotics & Discrete Automation emplea a más de 11.000 personas en más de 100 ubicaciones en más de 53 países. www.abb.com/robotics