- Los robots delta IRB390 FlexPacker™ y IRB360 FlexPicker™ crean una combinación única que aumenta la capacidad de preparación y embalaje de gran carga en un 35% más de velocidad y un 45% más de volumen de trabajo, con tiempos de ciclo cortos y precisión exacta.
- ABB aborda las principales tendencias y retos del packaging y logística, y cómo la robótica colaborativa potencia el crecimiento de la industria en una mesa redonda junto a los líderes del sector.
- El IRB390 FlexPacker™ ha sido seleccionado como solución innovadora para el Innovation Tour de Empack.
- Los visitantes tendrán la posibilidad de interactuar y programar de manera fácil el cobot GoFa™ in situ con la ayuda de los expertos en el stand 9I50.
Del 24 al 25 de noviembre, ABB estará presente en el STAND 9I50 de Empack (IFEMA), el evento anual líder en tecnología de envase y embalaje, que este año se convierte en el primer gran punto de encuentro del sector. Además de mostrar su última tecnología en picking y packing, y robots colaborativos, también abordará temas como las principales tendencias en "Automatización y robótica 4.0: Últimas tendencias en packaging y logística" en la mesa redonda el jueves 25 de 16:40 a 18h.
Los visitantes pueden disfrutar de una demostración en directo del IRB390 FlexPacker™ en el Innovation Tour de “ROBOTICS & AUTOMATION: Automatización y robótica para packaging y logística” el próximo jueves 25 a las 11h registrandose en este enlace.
Tecnología delta para picking y packing
El IRB390 FlexPacker™ es el innovador robot delta que permite cambios de transición rápidos que acompañan al crecimiento de la producción de bajo volumen y alta mezcla para responder a la revolución de las nuevas demandas de los consumidores. La alta carga de 15 kg y el amplio rango de trabajo del IRB 390 permiten la selección de múltiples productos, lo que amplía la gama de productos que se pueden manipular y ofrece un mayor rendimiento por robot.
La variante con un quinto eje ofrece una mayor destreza y flexibilidad que los robots de 4 ejes equivalentes, incluida la capacidad de orientar cajas y paquetes verticalmente, al tiempo que alcanza velocidades más altas que las unidades de 6 ejes.
El IRB360 FlexPicker™ ideado para preparar pedidos y optimizado para aplicaciones de packing, es el robot delta industrial más rápido del mundo que ofrece una alta fiabilidad y precisión con los tiempos de ciclo más cortos. La familia IRB 360 incluye variantes con cargas útiles de 1 kg, 3 kg, 6 kg y 8 kg y alcances de 1130 mm y 1600 mm, lo que significa que hay un IRB 360 para casi todas las necesidades.
Juntos incrementan la productividad y trabajan a la perfección con el PickMaster® Twin, el software robótico líder en el mercado de ABB para aplicaciones de selección y embalaje de flujo aleatorio guiadas por visión, lo que permite la construcción de estaciones de embalaje simuladas para optimizar el proceso de selección.
Cobot GoFa™
GoFa™ puede compartir simultáneamente el espacio de trabajo con las personas, dándole máxima flexibilidad y eficiencia. Diseñado para manejar cargas de 5kg, GoFa lleva integrados en cada una de sus seis articulaciones los sensores de par que ofrecen una potencia y una limitación de rendimiento superior. Juntos evitan el riesgo de lesiones al pausar a GoFa inmediatamente si detecta cualquier contacto con un trabajador. GoFa puede realizar más operaciones en un período establecido que los robots de la competencia.
Gracias a la FlexPendant y el software de fácil programación Wizard Easy Programming es posible operar el robot en tan solo unos minutos, y sin necesidad de capacitaciones o conocimientos de programación.
Los vistantes tienen la oportunidad de interactuar y programar GoFa con la ayuda de nuestros especialistas en el stand 9I50.
Principales tendencias en packaging y logística
El jueves 25 de noviembre de 16:40 a 18h, tendrá lugar la mesa redonda "Automatización y robótica 4.0: Últimas tendencias en packaging y logística". Un encuentro donde el especialista Xavier Pifarré, Channel Manager de ABB Robótica España, abordará junto a los líderes del sectorlas principales tendencias y retos del packaging y logística, y cómo la robótica colaborativa potencia el crecimiento de la industria.
Visita nuestro stand 9I50 y descubre más sobre las soluciones de ABB en esta página.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder tecnológico que está impulsando la transformación digital de las industrias y la sociedad para lograr un futuro más productivo y sostenible. Al conectar el software a su cartera de productos de electrificación, robótica, automatización y movimiento, ABB amplía los límites de la tecnología para llevar el rendimiento a nuevos niveles. Con una historia de innovación que abarca más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por unos 105.000 empleados con talento en más de 100 países. www.abb.com
ABB Robotics & Discrete Automation es pionero en robótica, automatización de máquinas y servicios digitales, brindando soluciones innovadoras para una amplia gama de industrias, desde automotriz hasta electrónica y logística. Como uno de los principales proveedores mundiales de robótica y automatización de máquinas, hemos enviado más de 500,000 soluciones de robots. Ayudamos a nuestros clientes de todos los tamaños a aumentar la productividad, la flexibilidad y la simplicidad y a mejorar la calidad de salida. Apoyamos su transición hacia la fábrica conectada y colaborativa del futuro. ABB Robotics & Discrete Automation emplea a más de 11.000 personas en más de 100 ubicaciones en más de 53 países. www.abb.com/robotics