El stock de emergencia de ABB permite obtener agua apta para el consumo humano e industrial en la isla de La Palma

• El stock de emergencia de la Business Area de Motion de ABB permite enviar equipos a cualquier lugar de España en 24 horas, los siete días de la semana.

• Los variadores de frecuencia de ABB han sido fundamentales para la construcción de la desaladora portátil que suministra a La Palma de agua apta para el consumo tanto humano como industrial.

center

El pasado 19 de septiembre, toda la sociedad española giró su cabeza hacia la isla de La Palma, en las Islas Canarias. En el paraje de Cabeza de Vaca, cercano a la localidad de El paraíso, a las 14:13 horas se produjo la primera erupción volcánica que experimentaba la isla desde la del Teneguía en un ya lejano 1971.

Las imágenes, tanto por su espectacularidad natural como por su dramatismo social, inundaron los televisores, móviles y periódicos de todo el mundo, mostrando el caos que un acontecimiento tan imprevisible como catastrófico estaba dejando tras de sí. Miles de familias vieron cómo sus hogares, trabajos y vidas quedaban sepultados bajo la lava sin que ellos pudieran hacer nada.

Por suerte, tras la lengua de lava corrió una de solidaridad y amor al prójimo. Tanto los individuos como las empresas se pusieron a trabajar, buscando la mejor manera de ayudar a todos los afectados por la erupción del volcán.

Uno de los recursos más demandados, no ya en tiempos de crisis, sino durante cualquier circunstancia en un entorno como el de las Islas Afortunadas es el agua. Vital para la supervivencia tanto cualquier ser vivo como actividad económica, el líquido elemento es fundamental para que los habitantes de La Palma puedan no solo llevar una vida lo más común posible, sino también recuperarse de un acontecimiento histórico que, por desgracia, marcará sus vidas y la de generaciones posteriores.

Desaladoras portátiles, una solución que dotará a La Palma de agua apta para el consumo humano e industrial

En este sentido, la función de las máquinas desaladoras es primordial. Estas soluciones separan la sal del agua para obtener un agua con la calidad necesaria para su uso, desde el consumo humano a la utilización en actividades tipo industrial, agrícola, y un largo etcétera. Así, es de entender que uno de los primeros recursos que fueron solicitados desde las administraciones locales fueran este tipo de dispositivos en su modalidad portátil.

Las instalaciones de distribución y riego se han visto gravemente afectadas en la zona de las coladas, afectando tanto a municipios cercanos como a otros algo más alejados pero dependientes de la misma red; por lo que su recuperación es vital para la economía local. Conseguir restaurar la normalidad, gracias a un gran despliegue tecnológico permitirá a los agricultores continuar con sus cosechas y, al menos, asegurar esa parte del futuro de los habitantes de La Palma.

Una de las empresas más relevantes en este campo es Tedagua, dedicada a la generación de soluciones integrales para el tratamiento de aguas, entre cuyas áreas de negocio se encuentra la desalación. Tras la catástrofe sucedida en La Palma a causa de la explosión del volcán, como decíamos, se ha requerido urgentemente el envío de desaladoras portátiles a la isla, lo que provocó que todo el grupo ACS, al que pertenece Tedagua, se pusiera en marcha para conseguir esos variadores.

Stocks de emergencia, equipos disponibles en 24 horas, 7 días a la semana

Tedagua, gracias al stock de emergencia de ABB combinado con el stock de dos partners de sistribución (Servofluid y Beaza) ha podido enviar los variadores de frecuencia necesarios para la desaladora; una aventura en la que cabe destacar la función realizada por Tessai, empresa especializada en instalaciones de media y baja tensión, sistemas de automatización industrial y robótica, quien actuó como interlocutor y asesor entre los partner de distribución y Tedagua.

La existencia de este tipo de stocks de emergencia ha sido fundamental a la hora de conseguir las desaladoras portátiles que permitirán la obtención de un agua potable tanto para el consumo humano como agrícola o industrial, gracias a su capacidad de suministrar cualquier equipo en tan solo 24h, los 7 días de la semana.

ABB, corporación multinacional tecnológica especializada en robótica, generación de energía eléctrica, automatización, equipamientos industriales y otras tecnologías de ingeniería, es una de las empresas pioneras y más innovadoras en la implementación y desarrollo de este tipo de servicio que, en el contexto mundial actual, donde tanto empresas como particulares están sufriendo una grave crisis de abastecimientos de procesadores tiene un peso específico vital.

Gracias a una gran labor previa, ABB Drives cuenta con un gran stock de este tipo de dispositivos que son un componente esencial tanto en los variadores como en los paneles de control de cualquier maquinaria; incluidas las desaladoras.

Esto hace posible que, en sus instalaciones en Sant Quirze (Barcelona), dispongan de un stock local de variadores de hasta 500 kW que ofrece una respuesta inmediata a sus clientes en situaciones de emergencia donde el tiempo es un factor determinante; como ha sido el caso de La Palma.

Más allá de la disponibilidad en 24 horas, los 365 días del año, el servicio de stock permanente de ABB, incluye equipos digitalizados durante 6 meses sin necesidad de infraestructura de comunicaciones por parte de cliente, así como la puesta en marcha de los equipos y una garantía de hasta dos años.

center

En este caso en concreto, los equipos desplazados hasta la isla han sido los variadores de frecuencia de propósito general ACS580, necesarios para la puesta en marcha de las desaladora portátil.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp