ABB y Tenova reciben la aceptación final para una solución de carga, fusión y agitación electromagnética en un gran horno de arco eléctrico

  • La unidad de fusión que bate records ya está en funcionamiento en la siderúrgica Acciaieria Arvedi en Italia, con un tamaño de roscado de horno de 300 toneladas métricas
  • El sistema de carga continua de chatarra EAF Consteel® de Tenova se complementa con Consteerrer®, una innovadora tecnología de agitación electromagnética basada en ArcSave® desarrollada conjuntamente por ABB y Tenova para cargar continuamente sistemas EAF
  • La aplicación de agitación electromagnética da como resultado un aumento de la productividad del 5% y una reducción del 3,6% en el consumo de energía eléctrica
  • Las mejoras adicionales incluyen una mayor flexibilidad en el funcionamiento del horno y en el uso de la mezcla de materias primas con una mejora significativa del rendimiento de carga metálica

Los principales proveedores de la industria de metales ABB y Tenova han obtenido la aceptación final de su cliente Acciaieria Arvedi, después de asociarse para ofrecer un paquete de tecnología innovador que permite una carga, fusión y agitación electromagnética óptimas para el EAF de mayor rendimiento del mundo. La potente solución combina un sistema de carga continua de chatarra Tenova Consteel® EAF con Consteerrer®, un modelo del consolidado agitador electromagnético ABB ArcSave® diseñado específicamente para sistemas EAF de carga continua.

El horno de arco eléctrico que bate récords tiene un tamaño de roscado de 300 toneladas y utiliza una mezcla de carga que incluye hierro briquetado caliente (HBI). Se instaló para satisfacer la demanda de una mayor producción tras la reciente renovación de la línea continua de fundición y laminador Endless Strip Production (Arvedi-ESP) en la planta.

ABB Tenova innovadora solución de fusión de carga EAF y agitación electromagnética en Acciaieria Arvedi
ABB Tenova innovadora solución de fusión de carga EAF y agitación electromagnética en Acciaieria Arvedi
center

"Estamos muy agradecidos por la perfecta colaboración entre Tenova y los técnicos y el personal tanto de Arvedi como de ABB, y por los grandes esfuerzos que nuestros equipos han realizado durante este proyecto de clase mundial. Estamos muy orgullosos de la contribución que nuestras tecnologías están haciendo a las ambiciones de Acciaieria Arvedi como pionera de la industria siderúrgica", dijo Silvio Reali, Vicepresidente Senior de Tenova.

"La industria de los metales es esencial para la transición a un mundo de cero emisiones netas. Trabajar juntos en este proyecto histórico ayudará a Acciaieria Arvedi a tener una de las operaciones de acero más sostenibles, eficientes y modernas", dijo Zaeim Mehraban, Global Sales Manager, Metallurgy Products de ABB.

"Ya estamos trabajando con una planta moderna basada en tecnologías patentadas por Arvedi, cumpliendo con objetivos de productividad, tecnológicos, ambientales y de seguridad. Ahora se ha alcanzado un logro importante en el lado de la fusión gracias al trabajo con nuestros socios Tenova y ABB". dijo Andrea Bianchi, Director de I + D de Acciaieria Arvedi. "Estamos demostrando que es posible producir acero de alta calidad para nuestros clientes con la mayor producción de un solo EAF, reduciendo los recursos y la energía que necesitamos usar, y minimizando las emisiones de CO2".

Acciaieria Arvedi eligió Tenova Consteel® EAF por segunda vez en 2018, reforzando la planta suministrada en 2008. La nueva instalación, construida para cumplir con la mayor productividad de la línea de fundición y laminación continua recientemente mejorada, tiene en cuenta el requisito de una mayor productividad y flexibilidad operativa, particularmente en relación con la mezcla de carga metálica que es de importancia estratégica en el proceso EAF.

El diseño cuidadoso del equipo y los resultados operativos alcanzados demuestran la confiabilidad de la tecnología involucrada y la validez de este enfoque para la producción segura de acero con un impacto ambiental mínimo. El nuevo horno de arco eléctrico tiene un diámetro de 9,1 metros y es alimentado continuamente por un transportador Consteel® y la última generación del sistema de inyección Tenova.  Una planta de tecnología avanzada e innovadora, como lo demuestra la integración, desde el inicio del proyecto, del sistema Consteerrer® diseñado en colaboración entre ABB, Arvedi y Tenova.

En el núcleo de Consteerrer® se encuentra una tecnología de agitación electromagnética única, patentada y sin contacto que ha demostrado que ofrece una amplia gama de mejoras metalúrgicas. Los resultados del sitio confirman que el sistema de agitación electromagnética Consteerrer® ha proporcionado una serie de mejoras en el proceso, aumentando así la productividad, la energía y la eficiencia de los recursos de EAF en Acciaieria Arvedi. Estos incluyen una temperatura de aprovechamiento 18ºC más baja y una reducción del 3,6% en el consumo de energía eléctrica, lo que resulta en una reducción anual de 38.000 toneladas en las emisiones de CO₂ en la planta. La productividad de EAF ha aumentado en un 5% y el contenido final de oxígeno en el acero EAF ha disminuido en un 17%. Otros beneficios se pueden ver en el aumento del rendimiento de desechos, la reducción del uso de electrodos, la reducción del desgaste refractario, la reducción de desechos de arrastre, mientras que el procesamiento es más estable y las condiciones de tapping final se controlan más fácilmente.

Para más información sobre las soluciones visita:

Consteel® Continuous Charging System (Tenova)
ArcSave electromagnetic stirring for electric arc furnace operation (ABB)

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder global en tecnología que impulsa la transformación de la sociedad y de la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Conectando software a su cartera de electrificación, robótica, automatización y tecnologías de movimiento industrial, ABB empuja los límites de la tecnología para alcanzar nuevos niveles de rendimiento. Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por el talento de sus 105.000 empleados en más de 100 países. www.abb.com

El negocio de Process Automation de ABB es un líder en automatización, electrificación y digitalización para el procesos e industrias híbridas. Entregamos a nuestros cliente un extenso portafolio de productos, sistemas, y soluciones de extremo a extremo, incluyendo nuestro #1sistema de control distribuido, software, y servicios de ciclos de vida, productos para industrias específicas así como medidas y analíticas, ofertas marinas y turboalimentación. Como el mercado #2 a nivel global, construimos desde nuestro profundo dominio de experiencia, con un equipo diverso y de huella global, y que son dedicados a ayudas a los clientes a incrementar competitividad, mejorar su rentabilidad y manejar operaciones sostenibles e inteligentes. go.abb/processautomation

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp