Robot colaborativo GoFa™ de ABB aplicado al sistema de medición de espesores Das-Nano Irys de Terahercio

Ahorro de tiempo y mejora de la calidad sin precedentes en los procesos de pintura industrial

  • El cobot GoFa de última generación de ABB permite aumentar las capacidades de una aplicación otorgando mayor flexibilidad a los procesos. Fácil de usar y programar, ofrece gran precisión, seguridad y calidad.
  • Das-Nano Irys es una tecnología de ondas de terahercios, basada en inteligencia artificial, que permite medir sin contacto el espesor de cada capa en los recubrimientos multicapa.
  • La combinación de ambas tecnologías, robótica colaborativa y sistema de ondas de terahercios, permite a los laboratorios conseguir la mejor calidad y precisión en la medición del espesor de cada capa en los recubrimientos.

Los espesores de los recubrimientos son una información fundamental en la industria del tratamiento de superficies para garantizar la calidad y la durabilidad del producto final. Un espesor insuficiente o inadecuado puede provocar problemas técnicos o costes excesivos.

Uno de los problemas más comunes que tienen los laboratorios a la hora de caracterizar los recubrimientos es que no disponen de sistemas adecuados para medir el espesor de las capas de recubrimiento, ya que estos sistemas son técnicamente insuficientes o son diferentes a los utilizados en la línea de fabricación. Es necesario realizar mediciones comparables en línea y fuera de línea (en el laboratorio). Sin embargo, la mayoría de las tecnologías actuales usadas en líneas de fabricación son manuales o requieren contacto, y, por tanto, son procesos lentos. Otros sistemas no permiten medir el espesor de cada capa, sino que miden el espesor total del recubrimiento.

Las mediciones sin contacto, automáticas y rápidas de cada capa de recubrimiento de materiales (pudiendo ser: húmedos, secos y curados) son una necesidad para un laboratorio de I+D o de control de calidad, con el fin de caracterizar las muestras de prueba y correlar los resultados de espesor con los resultados de la línea de producción.

La solución para conseguir este tipo de mediciones, combina la tecnología de ondas de terahercios das-Nano Irys con el robot colaborativo GoFa™ de ABB, logrando un sistema totalmente automatizado, rápido y preciso, que mide cada capa de recubrimiento simultáneamente, independientemente del material del sustrato.

El sistema innovador Irys se basa en la emisión de ondas de terahercios que atraviesan una superficie, por ejemplo la carrocería de un vehículo, interactuando con cada capa de pintura que la recubre y recogiendo la información sobre las propiedades eléctricas y el espesor de cada capa del recubrimiento.

No es necesario realizar paradas de calibración durante la medición, lo que ahorra mucho tiempo, ni hay necesidad de contacto, lo que garantiza la calidad del producto final.

La automatización de este proceso de medición se ha realizado integrando el robot colaborativo GoFa™ de ABB, que acerca el cabezal de medición a la superficie de la pieza en el punto preciso programado, sin contacto, aumentando así la eficiencia, productividad y calidad del proceso. Además, la manipulación del cobot en el laboratorio es fácil y segura, gracias a su facilidad de programación a través del Wizard Easy Programming y, por ser un robot colaborativo, puede interactuar y compartir simultáneamente el espacio de trabajo con las personas con total seguridad.

El sistema das-Nano Irys puede ser adaptado a robots industriales ABB para ser explotado en líneas de producción, y también adaptado a robots colaborativos ABB para ser explotado en laboratorios. Los resultados de los espesores en ambos entornos se obtienen con la misma tecnología de terahercios y, por tanto, son directamente comparables.

Esta aplicación es utilizable en diversos sectores: automoción, aeroespacial, aeronáutico, plástico, etc., contribuyendo a aumentar la eficiencia, productividad y calidad de fabricación, así como reducir el impacto medioambiental y de los costes del proceso de pintura, gracias a la reducción de materiales, energía y piezas defectuosas.

Mira el video y descubre más sobre esta solución:

Quieres saber más sobre el cobot GoFaTM de ABB:

https://www.youtube.com/watch?v=npOCofThQ7o

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es una empresa tecnológica líder a nivel mundial que impulsa la transformación de la sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Al conectar el software a su cartera de productos de electrificación, robótica, automatización y movimiento, ABB amplía los límites de la tecnología para llevar el rendimiento a nuevos niveles. Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por unos 105.000 empleados con talento en más de 100 países. www.abb.com

ABB Robotics & Discrete Automation es una empresa pionera en robótica, automatización de máquinas y servicios digitales, que ofrece soluciones innovadoras para una amplia gama de industrias, desde la automoción hasta la electrónica y la logística. Como uno de los principales proveedores de robótica y automatización de máquinas del mundo, hemos enviado más de 500.000 soluciones robóticas. Ayudamos a nuestros clientes de todos los tamaños a aumentar la productividad, la flexibilidad y la sencillez y a mejorar la calidad de los resultados. Apoyamos su transición hacia la fábrica conectada y colaborativa del futuro. ABB Robotics & Discrete Automation emplea a más de 10.000 personas en más de 100 centros en más de 53 países. www.abb.com/robotics

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp