- Uno de los mayores operadores de parques vacacionales del Reino Unido ha elegido la tecnología de vanguardia de ABB para optimizar su uso de la energía.
- La facilidad de integración y conectividad hizo que ABB Ability™ Energy & Asset Manager fuera la opción más clara para Park Holidays, abriendo la puerta a otras instalaciones y a un enfoque más amplio de la sostenibilidad.
Park Holidays cuenta con 42 centros en todo el país, que atienden al creciente mercado de las "staycations". Dado que las estancias en el Reino Unido van a pasar de 21.000 millones de libras en 2013 a 57.000 millones en 20251, la empresa está respondiendo con un programa estratégico de expansión y mejora de las instalaciones de alojamiento, restauración, deporte y entretenimiento. Sin embargo, la visibilidad remota de sus activos y el consumo de energía supusieron un reto para el Grupo.
En el parque de vacaciones Carlton Meres de Park Holiday, en la costa de Suffolk, la instalación de un nuevo cuadro de distribución de baja tensión (BT) brindó la oportunidad de reevaluar sus necesidades e introducir un enfoque más digitalmente conectado.
Dado que el equipo de mantenimiento de las instalaciones exigía más potencia a nivel de las mismas y que el personal del Grupo no podía acceder a datos en tiempo real sobre el consumo de energía, la corriente y otros parámetros del parque, la necesidad de adquisición de datos y conectividad era evidente.
"Con la creciente presión sobre los precios de la energía en el Reino Unido, Park Holidays quería una mayor visibilidad en tiempo real y una mejor comprensión del rendimiento de sus activos", dice Reeve Carter, director nacional de Ventas del Reino Unido de ABB. "La solución que instalamos hace precisamente eso; le da al equipo una visión y un conocimiento que les ayudará a ahorrar tanta energía como puedan y a mantener sus costes lo más bajos posible, sin afectar a la experiencia general de los huéspedes."
Puesta en servicio en el primer trimestre de 2020, esta fue la primera centralita del Reino Unido que se diseñó y construyó con ABB Ability™ Energy & Asset Manager integrado. El ABB Ability™ Energy & Asset Manager optimiza el uso de la energía, logrando un ahorro de hasta el 20 por ciento en las facturas de los servicios públicos y hasta el 30 por ciento en los costes operativos generales. ABB trabajó con un constructor de paneles y un consultor local en el nuevo cuadro de distribución de baja tensión, equipándolo con interruptores Emax 2 y Tmax XT.
Desde la instalación, la tecnología ya está proporcionando al equipo de la obra y al Grupo una mayor visibilidad y un conjunto de datos común en el que basar las previsiones y decisiones sobre las futuras necesidades de energía. El equipo de operaciones eléctricas lo ha encontrado especialmente útil para supervisar la potencia en tiempo real y los picos de demanda, así como para revisar los datos sobre el tamaño de los cables para permitir la optimización y gestionar la futura demanda de energía.
"La competitividad de la solución de ABB nos sitúa en una posición fuerte para ampliar el modelo, ayudando a Park Holidays a conectar nuestros otros emplazamientos en el Reino Unido", dice Warrick Brew, director de Operaciones Eléctricas de Park Holidays. "También estamos explorando el potencial de integrar otros datos de gestión de instalaciones en la plataforma ABB Ability™, ya que creemos que el Energy & Asset Manager puede ayudarnos a cumplir nuestros compromisos de sostenibilidad y a conseguir más ahorros de costes en todo nuestro patrimonio"
Para saber más sobre ABB Ability™, visita https://new.abb.com/low-voltage/es/lanzamiento-de-productos/abb-ability
1 Estadísticas de Staycation de 2020-2021 [Actualización de junio de 2021] (snaptrip.com)