Descarbonizando la Industria: Los sistemas de propulsión eléctricos lideran el cambio

Descarbonizando la Industria: Los sistemas de propulsión eléctricos lideran el cambio

  • En un nuevo documento técnico, ABB describe cómo la electrificación de los trenes motrices en vehículos industriales, transporte y buques marinos puede mejorar significativamente la eficiencia energética.
  • El transporte de personas, bienes y materias primas representa actualmente casi el 30% de las emisiones de dióxido de carbono en todo el mundo.
  • Los motores eléctricos pueden alcanzar una eficiencia superior al 95%, mientras que los motores diésel solo alcanzan el 45% de eficiencia en el rango de carga óptimo.

Dada la necesidad urgente de limitar el impacto del cambio climático, ABB está ayudando a las empresas a acelerar la descarbonización mediante la entrega de soluciones completas de tren motriz eléctrico para una gama de vehículos industriales, transporte y buques marinos. Si bien la mayoría de los vehículos y embarcaciones siguen funcionando con diésel, los motores, inversores, controladores y sistemas de almacenamiento de energía de soluciones de electrificación han avanzado rápidamente y ofrecen beneficios inmediatos.

Con más de 130 años de experiencia en aplicaciones de electrificación, incluidos trenes, autobuses y vehículos utilizados en entornos hostiles como la minería, ABB está perfectamente posicionada para ayudar al mundo a reducir el uso de motores diésel en todas las aplicaciones.

El nuevo documento técnico de ABB describe los múltiples beneficios de la electrificación, que incluyen una eficiencia energética dramáticamente mejorada, emisiones de CO2 reducidas, un menor costo total de propiedad y menos ruido y vibración que los sistemas diésel. Los vehículos y buques totalmente eléctricos o parcialmente eléctricos ofrecen un ahorro sustancial de energía y ganancias de eficiencia.

Por ejemplo, reemplazar el motor diésel de una excavadora de 24 toneladas con un tren motriz eléctrico ABB, que combina la energía de la batería con un motor eléctrico de alta eficiencia y un accionamiento, puede eliminar 48 toneladas de emisiones de CO2 por año. Además, el frenado regenerativo para vehículos industriales puede reducir el consumo de combustible hasta en un 30%.

En promedio, los vehículos eléctricos tienen costos operativos hasta un 60% más bajos que los vehículos equivalentes impulsados por un motor diésel. Esto se debe principalmente a la mejora de la eficiencia, la reducción del consumo de combustible y la reducción de las necesidades de mantenimiento.

Edgar Keller, Division President, Traction, ABB, continúa: "El profundo dominio de ABB en trenes motrices eléctricos se traslada a la electrificación de vehículos industriales, como camiones de volteo y excavadoras utilizadas en minería y construcción. Los trenes motrices eléctricos también están bien probados en el transporte ferroviario; la tecnología está madura y se puede aplicar de manera fácil y efectiva en muchos otros sectores, como la construcción y los equipos de manejo de materiales.”

Obtenga más información sobre cómo la electrificación de los trenes motrices en vehículos industriales, transporte y buques marinos puede mejorar significativamente la eficiencia energética en el ABB whitepaper.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es una empresa líder mundial en tecnología que dinamiza la transformación de la sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Al conectar el software a su cartera de electrificación, robótica, automatización y movimiento, ABB empuja los límites de la tecnología para impulsar el rendimiento a nuevos niveles. Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por unos 105.000 empleados talentosos en más de 100 países. www.abb.comABB

Motion mantiene el mundo girando, mientras ahorra energía todos los días. Innovamos y empujamos los límites de la tecnología para permitir el futuro bajo en carbono para los clientes, las industrias y las sociedades. Con nuestros accionamientos, motores y servicios habilitados digitalmente, nuestros clientes y socios logran un mejor rendimiento, seguridad y confiabilidad. Ofrecemos una combinación de experiencia en el dominio y tecnología para ofrecer la solución óptima de accionamiento y motor para una amplia gama de aplicaciones en todos los segmentos industriales. A través de nuestra presencia global siempre estamos cerca de servir a nuestros clientes. Sobre la base de más de 130 años de experiencia acumulada en trenes motrices eléctricos, aprendemos y mejoramos cada día.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp