- ABB lanza la nueva marca OmniVance™ de sistemas estandarizados plug & play de ABB, que representan la próxima generación de soluciones de producción modular, programación y configuración sencillas.
- OmniVance™ FlexArc® Compact hace que la soldadura sea más fácil, más rápida y más eficiente a la vez que ahorra espacio.
- OmniVance™ Machining aumenta la productividad en hasta ocho aplicaciones diferentes, mientras que el Software mejora radicalmente el tiempo de configuración, la calibración y la funcionalidad.
- Descubre las últimas innovaciones de ABB en el stand 231 del pabellón 5 y experimenta OmniVance™ FlexLoader® M en funcionamiento con los robots móviles autónomos de ASTI Mobile Robotics de ABB, junto con demostraciones digitales y de cobot.
Creando las bases de la fábrica del futuro, ABB lanzó dos productos innovadores bajo la nueva marca OmniVance™ en Automatica 2022: OmniVance™ FlexArc® Compact y OmniVance™ Machining y Machining Software.
"Nos enfrentamos a una escasez de mano de obra cualificada sin precedentes, junto con la incertidumbre global y las cambiantes demandas de los consumidores", afirma Marc Segura, Presidente de la División de Robótica de ABB. "Las soluciones de robótica y software de ABB están respondiendo a esas tendencias globales a medida que ofrecemos una tecnología más inteligente, más adaptable, más móvil y fácil de usar para preparar a los clientes para el futuro."
Equipadas con robots, controladores, software y otros componentes periféricos, los sistemas OmniVance son soluciones modulares plug & play que pueden integrarse fácilmente en las líneas de producción. Con la capacidad de admitir lotes más pequeños, satisfacen la creciente demanda de soluciones de producción de bajo volumen y alta mezcla, al tiempo que responden fácilmente a las cambiantes necesidades de fabricación. Ambos productos forman parte de la estrategia de ABB de ofrecer sistemas y software de producción flexible que puedan cambiar rápidamente entre distintos tipos de productos e integrarse fácilmente con los robots móviles autónomos (AMR - Autonomous Mobile Robots).
El stand de ABB en Automatica (stand 231 en el pabellón B5) muestra el OmniVance FlexArc Compact, Omnivance Machining y Software a través de vídeos y visitas virtuales interactivas, junto con demostraciones en vivo con OmniVance FlexArc M, emparejado con Autonomous Mobile Robots (AMR). El stand de ABB también incluye demostraciones de su gama de cobots: el robot colaborativo CRB 15000 GoFa™ y el robot industrial colaborativo CRB 1100 SWIFTI™, así como las últimas innovaciones de software, incluido el software RobotStudio® con la nueva capacidad de Realidad Aumentada y Realidad Virtual.
OmniVance FlexArc Compact ahorra espacio y aporta una mayor flexibilidad a las aplicaciones de soldadura con el tamaño más reducido de su clase. La solución también puede integrarse fácilmente con los robots móviles autónomos, mientras que pueden añadirse hasta cuatro robots fijos a la solución para aumentar la capacidad de producción sin necesidad de cambiar su estructura. Lee el comunicado de prensa completo aquí.
OmniVance Machining y Software aportan mayor flexibilidad y simplicidad a una serie de aplicaciones que incluyen el lijado, el pulido, el corte y el acabado de superficies. Capaz de realizar hasta ocho aplicaciones diferentes en una sola solución, la nueva tecnología puede funcionar hasta 20.000 horas en condiciones adversas sin necesidad de mantenimiento. El nuevo Software Omnivance, que reduce el tiempo de preparación en un 92%, es el primero del mercado que ofrece autocalibración y ajuste de trayectorias en una sola herramienta, reduciendo el tiempo de calibración a 10 minutos. Lee el comunicado de prensa completo aquí.
OmniVance FlexLoader™ M
En el stand de ABB en Automatica se encuentra el OmniVance FlexLoader™ M integrado con una solución AMR de alimentación de máquinas. En su interior las piezas detectadas mediante visión habilitada por IA son seleccionadas y manipuladas por un robot IRB 2600. La exposición muestra cómo la robótica móvil autónoma presenta nuevas posibilidades de mayor velocidad, flexibilidad y productividad en los procesos de producción, al permitir que las piezas se transporten donde y cuando se necesiten.
GoFa™
Los visitantes del stand tienen la oportunidad de experimentar con GoFa, el sencillo y versátil cobot de ABB para automatizar una amplia gama de aplicaciones con cargas de hasta 5 kg, desde el ensamblaje hasta la alimentación de máquinas y el embalaje. Gracias a la sencillez de la programación mediante dos botones y al software Wizard Easy Programming de ABB, GoFa puede ser utilizado por cualquier persona con cualquier nivel de experiencia, incluso por los usuarios noveles.
La primera demostración en el stand muestra cómo se puede utilizar la función para configurar y posicionar una pinza, mientras que la segunda presenta una aplicación de soldadura por arco en la que los visitantes pueden utilizar la programación de avance para crear sus propias trayectorias de soldadura. También se muestra el control de fuerza y pick & place de GoFa mediante el paquete de funciones AsyCube de ABB, una solución de alimentación flexible basada en la robótica.
SWIFTI™
El robot industrial colaborativo CRB 1100 SWIFTI™ de ABB se expone trabajando junto a un robot industrial IRB 1300 en una aplicación de montaje de relojes, realizando tareas de montaje y atornillado. Trabajando juntos, los dos robots demuestran cómo la automatización de tareas repetitivas y rutinarias puede transformar la productividad de los trabajadores. Utilizando el software de seguridad colaborativa SafeMove de ABB, SWIFTI combina la alta velocidad y precisión de un robot industrial con las ventajas de una instalación sin vallas compartiendo el espacio de trabajo con los operarios.
RobotStudio®
Una zona en el stand 231 dedicada a demostraciones de RV y RA con la aplicación de visualización RobotStudio/AR de ABB destaca cómo los desarrollos de software están ayudando a simplificar la programación y el funcionamiento de los robots. Las demostraciones mostrarán cómo las herramientas pueden utilizarse para diseñar, probar y perfeccionar células de producción completas en un mundo virtual, para ahorrar tiempo e interrupciones.
Los visitantes también pueden descubrir más sobre la cartera completa de soluciones robóticas de ABB en la sala de exposición virtual de ABB Robotics, a través de cinco pantallas táctiles interactivas situadas alrededor del stand.
Para que los que no puedan asistir no se pierdan nada, ABB ha creado un portal digital de la feria en https://automatica.events.abb.com/, que permite a los visitantes online realizar una visita virtual del stand el 22 de junio de 16:00 a 16:15 CEST (inglés) o de 16:30 a 16:45 CEST (alemán), o a petición después, y reservar reuniones individuales con expertos de ABB.