Computación en el borde

Computación en el borde

Durante las últimas décadas, cada vez más sectores han llevado sus aplicaciones de TI a la nube, beneficiándose de su escalabilidad y potencia para procesar big data.

Sin embargo, en muchos casos, también hay más soluciones locales que ofrecen ventajas, por ejemplo, en términos de latencia integral o privacidad de los datos. Por eso hoy en día la computación en el borde se percibe como una tecnología prometedora en muchas áreas [1, 2].

En la computación en el borde, las tareas de procesamiento de datos se ejecutan localmente, cerca de donde se generan los datos, para permitir tiempos de respuesta rápidos. En el borde, los datos pueden procesarse previamente, filtrarse o agregarse, de manera que se envía menos cantidad de datos a la nube.

01 Aspectos a tener en cuenta al comparar los beneficios de la computación en la nube y en el borde.
01 Aspectos a tener en cuenta al comparar los beneficios de la computación en la nube y en el borde.
center

Al comparar las ventajas de la computación en el borde y la computación en la nube, deben tenerse en cuenta muchos aspectos →01:

  • Rendimiento: con la computación en el borde, es más fácil lograr una baja latencia y un alto ancho de banda debido a la proximidad física de los nodos de computación a los dispositivos, es decir, a la fuente de los datos. Esto también significa que pueden procesarse mayores volúmenes de datos en tiempos de respuesta más rápidos.
  • Escalabilidad: no obstante, la escalabilidad y la elasticidad se encuentran entre las grandes ventajas a favor de la computación en la nube.
  • Integración: cuando están conectados a un dispositivo en el borde, los dispositivos heredados o muy limitados por recursos también pueden integrarse en una avanzada arquitectura de sistema OT-IT [3].
  • Sostenibilidad: Las opiniones difieren sobre si la computación en el borde contribuye o no a una sociedad con bajas emisiones de carbono. La computación en el borde ayuda a reducir el tráfico a la nube, así como el almacenamiento en la nube y las operaciones en la nube; sin embargo, los proveedores de las grandes nubes públicas, también cuentan con sólidas estrategias de sostenibilidad [4].
  • Disponibilidad/fiabilidad: el borde puede funcionar incluso en momentos de falta de disponibilidad de los servicios en la nube.
  • Seguridad/privacidad: en el borde, suele ser más fácil proteger las aplicaciones y los datos. Con una pasarela en el borde segura que canaliza la comunicación a la nube, la superficie de ataque es menor que en un ecosistema con muchos dispositivos estableciendo sus propias conexiones.
  • Coste: dependiendo de la aplicación, los recursos en el borde pueden ser menos costosos que los recursos en la nube. A menudo, la computación en el borde aumenta la inversión de capital, pero tiene menos gastos operativos si se utiliza en un caso de supervisión continua.

En definitiva, tanto la computación en el borde como la computación en la nube tienen sus ventajas y siempre hay contrapartidas a la hora de decidir entre las alternativas de despliegue en una aplicación específica. La computación en el borde no debe entenderse como una alternativa a la computación en la nube, sino como un complemento; ambas tecnologías son necesarias. No obstante, la inversión de la industria en computación en el borde ha crecido mucho en los últimos años, incluidos los esfuerzos asociados a arquitecturas de referencia y normalización de la computación en el borde industrial (por ejemplo, [5, 6]). En consecuencia, la computación en el borde está en vías de convertirse en una tecnología digital líder.

Referencias

[1] M. Satyanarayanan: The emergence of edge computing, IEEE Computer, 50/1, pp. 30-39, 2017.
[2] “Predicts 2021: Cloud and Edge Infrastructure Cloud Infrastructure Edge,” Gartner, https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-predicts-the-future-of-cloud-and-edge-infrastructure [Consultado el 24 de mayo de 2022].
[3] C. Ganz, “Cloud, edge and fog computing”, ABB Review2/2019, pp. 78-79.
[4] “Azure Sustainability - Sustainable Technologies | Microsoft Azure,” azure.microsoft.com. https://azure.microsoft.com/en-us/global-infraestructure/ sustainability [Consultado el 24 de mayo de 2022].
[5] “The Open Industry 4.0 Alliance: Open Industry 4.0 Alliance Technical Solution Design Principles. White paper, version 1.0, @2019 Copyright Open Industry 4.0 Alliance.” Disponible en: https:// www.automation.com/getattachment/d11l4d4eed9e2-426b-a788-a8f27991340a/014-Technical-White- paper.pdf?lang=en- US&ext=.pdf [Consultado el 24 de mayo de 2022]
[6] User Association of Automation Technologyin Process Industries (NAMUR): Reference architecture for Industrial Cloud Federation -- DIN SPEC 92222:2021-12,2021.

Links

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp