El innovador interruptor automático de estado sólido hará que los barcos sean más seguros y más eficientes energéticamente

El innovador interruptor automático de estado sólido hará que los barcos sean más seguros y más eficientes energéticamente

  • SACE Infinitus permite que las embarcaciones marítimas y de transporte funcionen con redes eléctricas de CC sostenibles y energéticamente eficientes
  • Estreno en SMM en Hamburgo el 6 de septiembre: SACE Infinitus es el primer interruptor automático IEC60947-2 del mundo con tecnología de semiconductores ultrarrápidos
  • SACE Infinitus detecta y elimina fallas de cortocircuito 100 veces más rápido que un interruptor tradicional, y dura 100 veces más

ABB está lanzando un nuevo interruptor automático de estado sólido para permitir la próxima generación de sistemas de alimentación de corriente continua (CC) seguros y energéticamente eficientes. La distribución de energía de CC está a la vanguardia de las estrategias para hacer que las embarcaciones marítimas sean más sostenibles y energéticamente eficientes: el interruptor automático SACE Infinitus simplifica la integración, la protección y el control de estas nuevas arquitecturas de red de CC para barcos de todos los tipos y tamaños.

La noticia en audio aquí

center

Los sistemas de alimentación de CC mejoran la eficiencia del combustible hasta en un 20 por ciento. Al eliminar las pérdidas y limitaciones de la alimentación de CA, las redes de CC permiten a los barcos igualar la salida eléctrica de los grupos electrógenos diésel-eléctricos a bordo con la potencia necesaria para la propulsión y otras cargas. Las arquitecturas eléctricas de CC también simplifican la integración del almacenamiento de baterías y los sistemas de celdas de combustible de hidrógeno en el sistema eléctrico del barco y ayudan a maximizar su eficiencia.

center

SACE Infinitus es el primer interruptor automático del mundo con certificación IEC 60947-2 con tecnología de semiconductores, optimizado para pérdidas bajas, que proporciona un dispositivo todo en uno para la protección y el control de la alimentación de CC. El dispositivo estará disponible con certificación DNV para aplicaciones marítimas de baja tensión, brindando protección ultrarrápida para permitir nuevas arquitecturas de red de CC, haciéndolas seguras y fáciles de integrar para embarcaciones.

El SACE Infinitus detecta y responde a fallas de cortocircuito 100 veces más rápido que los interruptores automáticos mecánicos tradicionales. Como el interruptor de enlace de bus más importante de la embarcación, el interruptor de estado sólido permite aislar las zonas de falla, incluso en casos con corrientes de cortocircuito extremadamente altas, lo que maximiza la disponibilidad del sistema. El dispositivo ultrarrápido también interrumpe las corrientes de falla sin un arco eléctrico, lo que reduce el riesgo de arco eléctrico a casi cero. Además de la velocidad, la nueva tecnología también otorga al dispositivo una vida eléctrica ultralarga; 100 veces más que los interruptores estándar.

El diseño compacto y todo en uno del dispositivo simplifica la integración y reduce el costo de propiedad. El SACE Infinitus incluye protección, conmutación, aislador, medidor de energía, analizador de red y módulo de conectividad inteligente; cabe en cuadros eléctricos estándar de 600 mm y se integra a la perfección con las herramientas de software Ekip y EPIC de ABB para una fácil configuración. La tecnología de conmutación seleccionada de ABB significa que las pérdidas de energía también son hasta un 70 por ciento más bajas que otras soluciones de electrónica de potencia.

Thorsten Strassel, Global Product Manager, Solid State Circuit Breaker, ABB, dijo: “SMM es una plataforma ideal para mostrar esta nueva tecnología innovadora, que apoyará la transición energética dentro del sector marino. Las energías renovables, el almacenamiento de baterías y las redes inteligentes son parte integral para hacer que la industria marítima y de envío sea más sostenible. Las redes de CC brindan importantes ahorros de energía y reducciones en los costos de combustible, y con el lanzamiento de SACE Infinitus, podemos proporcionar a los operadores marítimos la máxima protección de energía que necesitan para introducir la CC de manera segura y eficiente en sus embarcaciones”.

El revolucionario concepto de tecnología de estado sólido de ABB se presentó por primera vez en 2019. Los equipos de desarrollo han refinado y validado la tecnología, incorporando la tecnología central en un diseño de producto que cumple con los estrictos requisitos de certificación IEC 60947-2. Los esquemas piloto están en marcha con los clientes antes de la producción en serie en el primer trimestre de 2023.

El SACE Infinitus también se puede utilizar para otras aplicaciones de distribución de CC en sitios industriales, en edificios comerciales y para la carga de vehículos eléctricos, utilizando energía renovable y sistemas de almacenamiento de baterías para lograr ahorros de energía y reducciones de la huella de carbono.

Para obtener más información sobre cómo SACE Infinitus puede respaldar su transición marina, puede reunirse con los expertos de ABB en SMM Hamburg del 6 al 9 de septiembre en el pabellón B6 en el stand B6.329.

Electrificando el mundo de una manera segura, inteligente y sostenible, ABB Electrification es líder tecnológico global en la distribución y gestión de la energía eléctrica, desde la fuente hasta el suministro, para electrificar el mundo de forma segura, inteligente y sostenible. A medida que crece la demanda mundial de la energía eléctrica, nuestros más de 50.000 empleados en 100 países colaboran con clientes y partners para transformar la forma en que las personas se conectan, viven y trabajan. Desarrollamos productos innovadores, soluciones y tecnologías digitales que permiten la eficiencia energética y una sociedad baja en carbono en todos los sectores. Al combinar la escala global con el experiencia local, configuramos y fomentamos las tendencias globales, ofrecemos excelencia a los clientes y potenciamos un futuro sostenible para la sociedad. go.abb/electrification

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp