Hablamos con ella para conocer su opinión sobre las series de mecanismos y los hogares inteligentes: ¿se busca únicamente la funcionalidad o también se tienen en cuenta como elementos de decoración?
1. ¿Consideras que las series de mecanismos representan un detalle importante en la decoración de cualquier espacio?
¡Sin duda! Yo he llegado a llorar al llegar a una obra y ver instalados unos mecanismos con los que no contaba.Tenían un acabado que no me encajaba nada con el conjunto y me daba “dolor de tripa”. Ahí descubrí Niessen y vi que contaba con un amplio catálogo de series que se adaptaba a las necesidades de mis clientes, tanto en estética como en precio. Además, son fáciles de montar y el instalador está encantado. En nuestra profesión, los pequeños detalles cuentan muchísimo y pueden cambiar radicalmente la esencia del proyecto. Un interior con los mecanismos de acabado y diseño adecuados hace “click” y cuando metemos la pata con este asunto se nota... Hace poco, nos equivocamos con el color de los mecanismos de un baño: griferías, focos y mampara de ducha eran negras mate, pusimos los mecanismos blancos como en el resto de la casa y nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado, así que los cambiamos porque chirriaban muchísimo. Creo que, dentro de un mismo hogar, cada estancia debe tener su personalidad, adaptando el color y el acabado a su estilo. En un mismo hogar, creo que cada estancia debe tener dentro de una misma serie, el color y acabado adecuado para su estilo.
2. ¿Qué funciones crees que son imprescindibles hoy en día, más allá de los interruptores y enchufes tradicionales?
Los cargadores USB son ya innegociables, así como poder regular la luz. Estamos rodeados de tecnología: el móvil,la tablet... ¡hasta los electrodomésticos inteligentes! Lacarga inmediata de cualquier dispositivo es fundamentalen el día a día... siempre que sea de forma segura, claro.Y para todos los miembros de la casa. El usuario cada vezvalora más la tecnología fácil y accesible.
3. Hablando de reguladores de luz, ¿cómo puede el control de la iluminación beneficiar al diseño y la estética de nuestro hogar? ¿Has desarrollado algún espacio donde la luz fuera vital y que diera sentido al conjunto?
Para mí, la iluminación del hogar supone, diría sin miedo, un 60-70% del éxito de un proyecto. Por lo tanto, no concibo un interior sin una iluminación cuidada y totalmente adaptada al usuario y al uso de cada espacio. Personalmente, me encanta que la luz de determinadas estancias más relajadas como son el salón y el dormitorio se puedan regular en intensidad con una sola pulsación. Así, la iluminación nos puede acompañar en intensidad tanto como la necesitemos en cualquier momento y estancia.
Otra zona donde me parece vital regular la iluminación es el cuarto de baño. Personalmente, no podría vivir sin regular mis focos del baño para darme una ducha relajante o no deslumbrarme por la noche. Y lo que disfruto yo, lo quiero para mis clientes.Tampoco nos tenemos que olvidar de la función de ahorro que supone la regulación de luz, más aún hoy en día viendo las tarifas.
4. ¿Desarrollas proyectos de automatización de manera proactiva? ¿Por qué? ¿Cómo crees que los sistemas domóticos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida?
Una casa es fiel reflejo de nuestras necesidades, de nuestros deseos... y se debe amoldar a nosotros en todos los sentidos, es decir, debe ser un cómplice en lugar de un lastre. La automatización del hogar ayuda sin lugar a dudas a mejorar nuestra calidad de vida, y por eso la ofrezco: contribuye a la eficiencia y al ahorro energético (iluminación y clima), nos aporta comodidad mediante la generación de escenas, es garantía de seguridad...
Cuando entrevistamos al cliente, le preguntamos prácticamente por cada movimiento 24 horas al día, 7 días por semana, por lo que de esta forma conseguimos mimetizarnos con él y elaborar el diseño a medida. Los proyectos automatizados son un plus que aportan un valor exclusivo a nuestros servicios y que ciertos clientes valoran enormemente. El interiorista ya no puede ofrecer sólo diseño, debe estar a la última en tecnología y proponer opciones exclusivas que supongan la guinda del pastel del proyecto. Mis proyectos son producto físico (encimeras, maderas, series de mecanismos...) pero, por encima de todo, una manera de entender o interpretar los espacios: lugares donde instalamos la tecnología más avanzada pero que repercute positivamente en la seguridad, comodidad y eficiencia energética. En definitiva, una representación de la filosofía de vida de los usuarios. Y por supuesto no me refiero sólo a iluminación, que es lo que me parece más importante, sino también a programación de electrodomésticos, sistemas de seguridad, confort, eficiencia energética, etc. Una de las principales ventajas que ofrece una casa domótica es el ahorro energético. Gracias al uso de sistemas y dispositivos que controlan elementos como la iluminación y la climatización, se consigue hacer un uso mucho más eficiente de la energía consumida.

5. ¿Qué aspectos crees necesarios a tener en cuentaen el momento de convertir un espacio en inteligente?
Cuantas menos botoneras mejor, todo lo más centralizado posible y cuanto más sencillo, mejor. Si llenamos los espacios de escenas complicadas y “rebuscadas” nos alejamos del fin último de la automatización que es simplificarnos la vida. Por lo tanto, hay que averiguar DE VERDAD qué necesita el cliente, de ahí cribar lo esencial e implementarlo. Menos es más.
6. ¿Son los mismos criterios si hablamos de un espacio nuevo, que se tiene que crear de cero, o de uno ya existente?
En nueva edificación, el cliente está más abierto aimplementar sistemas automatizados, ya que suponen un incremento en el presupuesto que el de reforma nosiempre puede permitirse.En cualquier caso, tanto la reforma como la nuevaconstrucción admiten un sistema de automatizacióncomo un plus de la experiencia de usuario para ganar en confort, seguridad, ahorro…Eso sí, el presupuesto suele ser la pega principal que encontramos en espacios ya existentes.
7. ¿Cómo podemos contribuir a un diseño elegante a la vez que ecoeficiente?
Hoy en día existen en el mercado tantas opciones ecoeficientes, estéticas y prácticas, que los diseñadores ya no tenemos excusa para no aunar elegancia y respeto al medio ambiente. Es fantástico el cambio de mirada que hay en las marcas y fabricantes y cómo la ecoeficiencia se ha convertido en un plus totalmente integrado en sus novedades. Ahora, si no es eco, ya no vende igual.
8. ¿Cuáles piensas que serán los próximos cambios y transformaciones en el mundo del diseño?
El diseño se vuelca hacia lo natural, lo artesanal, lo único, lo hecho a mano como valor de algo especial. Texturas y materiales naturales, lo exterior fusionado con lo interior…El hogar ya no es algo de paso, es un templo, un refugio. Paredes rugosas con texturas, formas curvas, elementos vegetales… Esta tendencia ha venido para quedarse un buen tiempo después de los sustos vividos y del exceso de tecnología que impera.
9. ¿Crees que Niessen se adapta correctamente a las diferentes tendencias que surgen continuamente?
Me encanta cómo Niessen está abierta a las tendencias y el cuidado que tiene por el diseño y la escucha al profesional del interiorismo y arquitectura. Siempre está atenta a ver qué sucede y a ver qué necesitamos. Me gusta especialmente la sobriedad de sus diseños y los últimos colores muy de tendencia que nos han servido para dar el toque decorativo a varios de nuestros proyectos. Comunicarse con Niessen es sencillo y accesible y lo valoro mucho. Otra cosa que me gusta de Niessen es que a nuestros instaladores también les gusta ¡y no me ponen pegas cuando lo prescribo!