PowerExchanger yhdistää uusiutuvia, vakauttaa verkkoa ja takaa jatkuvan sähkönsaannin

PowerExchanger yhdistää uusiutuvia, vakauttaa verkkoa ja takaa jatkuvan sähkönsaannin

  • Innovatiivinen keskeytymättömän tehonsyötön laitteen (UPS) toiminto tukee uusiutuvien energialähteiden integrointia
  • Auttaa alentamaan kustannuksia ja pienentämään energialaskuja datakeskusten kaltaisissa kriittisissä laitoksissa
  • Varastoi sähköä ja tasapainottaa siten verkkoa ja vähentää kalliita sähkökatkoja

Maailman sähköverkoissa käytetään yhä enemmän energiaa, jota on tuotettu vaihtelevasti saatavilla olevilla uusiutuvilla energianlähteillä. Toisaalta fossiilisten polttoaineiden toimituksissa on ollut merkittäviä häiriöitä. Näistä syistä hajautetut tehoreservit ovat yhä tärkeämpiä, jotta verkko pysyy vakaana ja jatkuva sähkönsaanti voidaan taata. ABB tuo tämän takia markkinoille PowerExchangerin. Se on yhtiön UPS-tuotteille kehitetty innovatiivinen ominaisuus, jolla akkuvarastoja voidaan käyttää verkon reservinä. Näin voidaan vähentää kalliita seisokkeja sekä alentaa energia- ja käyttökustannuksia.

UPS-laitteistoa käytetään varavirtalähteenä, kun verkkosyötössä on häiriö. UPS-laitteistolla voidaan myös välttää jännitteen laskut, ylijännitteet ja sähkökohina. UPS:n varavirta otetaan sen energiavarastokapasiteetista, joka usein on käyttämättömänä. PowerExchanger voidaan asentaa uusiin tai jo käytössä oleviin ABB:n UPS-järjestelmiin. Tällöin akuilla voidaan tukea verkon nopeaa vastetta odottamattomiin sähköntuotannon ja kysynnän epätasapainotilanteisiin ja vähentää kalliita sähkökatkoja.

center

Kun UPS-laitteisto liitetään PowerExchangerin avulla verkon reservimarkkinaan, esimerkiksi nopeaan taajuusreserviin (FRF), UPS-laitteiston omistajat voivat nyt luoda uuden tulonlähteen ja alentaa tämän pääomaintensiivisen laitteiston käyttökustannuksia. PowerExchanger sopii erityisesti pien- ja keskijännitealueen datakeskuksille. Näissä se varmistaa, että UPS-akussa säilyy minimienergiavaranto, jotta kriittinen kuorma on aina suojattuna siltä varalta, että sähkönsyöttö verkosta katkeaa kokonaan. Huipuntasauksen ansiosta PowerExchanger voi myös tuoda muita taloudellisia ja suorituskykyetuja. Kun sähkön hinta on suuren kulutuksen aikoina korkea, PowerExchangerilla kulutushuiput voidaan kattaa omilla UPS-energiavarannoilla ja pitää siten kustannukset alhaalla.

”Energian hinnat nousevat ja saatavuuden epävarmuus lisääntyy kaikkialla maailmassa. Siksi asiakkaillamme on yhä suurempia paineita optimoida asennettujen resurssiensa käyttö ja parantaa hyötysuhdetta. Samaan aikaan niiden odotetaan tukevan siirtymää uusiutuvaan energiaan”, sanoo ABB:n Paolo Catapane, UPS Product Manager. ”Näihin paineisiin voidaan vastata tehokkaasti valjastamalla UPS-laitteiston energiavaraston käyttämätön kapasiteetti. Juuri sen yhtiömme uusi PowerExchanger voi tehdä. Siinä on toiminto, jolla voidaan vastata kulutukseen ja auttaa vakauttamaan verkkoa. Samalla se luo hyvän tulonlähteen laitteiston omistajille ja alentaa käyttökustannuksia. Niinpä se soveltuukin erinomaisesti käyttöön datakeskusten kaltaisissa kriittisissä laitoksissa.”

center

ABB:n uusi PowerExchanger on nyt saatavilla ominaisuutena ABB:n keski- ja suurtehoisille UPS-ratkaisuille. Se on nopea ja helppo asentaa jälkikäteen jo käytössä oleviin järjestelmiin. Lisätietoja ABB:n PowerExchangerista saa verkkosivulta PowerExchanger – UPS-järjestelmät | tai ottamalla yhteyttä ABB:hen. 

  

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on johtava globaali teknologiayritys. Vauhditamme yhteiskunnan ja teollisuuden muutosta tuottavamman ja kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi. ABB yhdistää ohjelmistot sähköistyksen, robotiikan, automaation ja liikkeen portfolioonsa. Näin hyödynnämme teknologian mahdollisuudet suorituskyvyn nostamiseksi uudelle tasolle. Jo yli 130 vuotta menestyksekkäästi toimineen ABB:n tärkein voimavara on sen 110 000 ammattilaista yli 100 maassa. www.abb.com 

ABB:n Electrification-liiketoiminta kuuluu maailman johtaviin sähköisten tuotteiden ja ratkaisujen toimittajiin. Se toimii yli 100 maassa ja sillä on yli 200 tuotantolaitosta. Yli 50 000 työntekijäämme ovat sitoutuneet toimittamaan turvallisia, älykkäitä ja vastuullisia sähköistysratkaisuja ja uudistamaan näin tapaa, jolla ihmiset elävät, ovat yhteydessä ja tekevät työtä. Muovaamme sähköistyksen tulevaisuuden trendejä ja erottaudumme teknologisilla ja digitaalisilla innovaatioillamme. Erinomainen toimintamme tarjoaa ainutlaatuisen kokemuksen teollisuudessa, rakennusalalla sekä jakeluverkkojen, infrastruktuurin ja liikenteen parissa toimiville asiakkaillemme. Lisätietoa osoitteessa https://go.abb/electrification

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn X WhatsApp