Un nouvel outil de gestion intelligente des bâtiments permet de réaliser des économies d’énergie et de réduire les émissions de manière significative

Un nouvel outil de gestion intelligente des bâtiments permet de réaliser des économies d’énergie et de réduire les émissions de manière significative

  • Destiné aux gestionnaires d’installations recherchant l’efficacité énergétique, l’outil ABB Ability™ Building Analyzer fournit des renseignements essentiels sur l’utilisation des bâtiments et la consommation des services publics
  • Ce nouveau système dynamique d’automatisation du bâtiment offre des possibilités d’économies d’énergie allant jusqu’à 20 %, de réduction des émissions et de réduction des coûts d’entretien
  • Cette solution basée sur l’infonuagique recueille des données accessibles en temps réel sur les bâtiments et les services publics, offre des analyses approfondies et une visualisation des données dans une interface intuitive et facile à utiliser

Les gestionnaires d’installations et d’énergie de bâtiments commerciaux disposent désormais d’un nouvel outil puissant pour analyser l’utilisation et les émissions des bâtiments avec le lancement de la solution ABB Ability™ Building Analyzer. La nouvelle solution numérique fournit des renseignements complets et exploitables qui permettent de réduire les coûts, d’améliorer l’efficacité énergétique, de gagner du temps et d’accroître le confort, permettant ainsi aux utilisateurs de franchir des étapes cruciales dans leur parcours de décarbonisation des bâtiments.

Beth Ray, responsable du portefeuille mondial de solutions numériques, bâtiments commerciaux, au sein de la division Bâtiments intelligents d’ABB Électrification, a déclaré : « Les bâtiments et la construction consomment plus de 30 % de l’énergie mondiale et génèrent près de 40 % des émissions mondiales de CO2. Comme le prouve le nombre important de systèmes déjà commandés en avant-vente, notre nouvel outil ABB Ability™ Building Analyzer répond directement aux demandes des clients dans le contexte des défis énergétiques actuels et de la nécessité de réduire les coûts d’énergie. Puisqu’il s’agit d’un outil numérique intuitif, complet et accessible, il permet non seulement de mieux maîtriser les coûts, mais aussi d’établir la base de référence et la voie vers la décarbonisation complète des bâtiments, en aidant à réduire la consommation d’énergie des bâtiments jusqu’à 20 %. »

Lancé en Belgique, au Canada, en Irlande, en Israël, au Mexique et en Suisse, l’outil Building Analyzer permet de centraliser tous les renseignements critiques sur le fonctionnement des bâtiments et de les analyser afin de cerner les possibilités d’amélioration. Il assure le suivi des données relatives aux bâtiments (occupation, heures de fonctionnement des équipements, températures et coûts) et aux services publics (énergie, gaz, eau, vapeur) en temps réel à partir de presque tous les types de sources de données et d’un nombre illimité de points de données.

Les gestionnaires d’installations et d’énergie qui doivent respecter des objectifs budgétaires et énergétiques gagneront du temps et économiseront de l’argent en utilisant les données détaillées, les renseignements approfondis, la définition d’objectifs, les cartes thermiques, les alertes et les fonctions de rapport fournis par l’outil Building Analyzer et obtiendront une vue d’ensemble du portefeuille de leurs bâtiments commerciaux dans le monde entier.

En tant que logiciel-service basé sur l’infonuagique, ABB Ability™ Building Analyzer extrait les données du bâtiment recueillies à partir de compteurs et de capteurs, enregistrés dans divers systèmes, à l’aide d’une connexion Internet sécurisée. Indépendant des fabricants, ouvert et très flexible, il convient aux bâtiments commerciaux de toute taille avec tout type de locataire et permet à ses utilisateurs de se connecter au service de n’importe quel emplacement géographique. L’intégration et la mise en service de l’outil d’automatisation des bâtiments sont faciles et il contribue au respect de la législation, des normes industrielles et des objectifs de durabilité de l’entreprise.

Pour en savoir plus, cliquez ici : ABB Ability™ Building Analyzer

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est un chef de file technologique dans les secteurs de l’électrification et de l’automatisation pour favoriser un avenir plus durable, avec une gestion plus efficace des ressources. Les solutions de l’entreprise associent le savoir-faire en matière d’ingénierie et les logiciels pour optimiser la façon dont les objets sont fabriqués, déplacés, alimentés et exploités. S’appuyant sur plus de 130 ans d’excellence, les quelque 105 000 employés d’ABB s’engagent à innover pour accélérer la transformation industrielle. www.abb.com

ABB Électrification
En électrifiant le monde de manière sûre, intelligente et durable, la division Électrification d’ABB est un leader technologique mondial de la distribution et de la gestion de l’électricité, de la source à la prise. Alors que la demande d’électricité augmente partout dans le monde, nos plus de 50 000 employés répartis dans 100 pays collaborent avec les clients et partenaires pour transformer la façon dont les gens se connectent, vivent et travaillent. Nous créons des produits, des solutions et des technologies numériques innovants qui augmentent l’efficacité énergétique et permettent une société à faible émission de carbone dans tous les secteurs. En associant l’expertise mondiale et locale, nous façonnons et soutenons les tendances mondiales, offrons l’excellence à nos clients et assurons l’avenir durable à la société. go.abb/electrification

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp