Nouveau programme de modernisation des relais d’ABB pour moderniser le système de protection et de commande

Nouveau programme de modernisation des relais d’ABB pour moderniser le système de protection et de commande

• ABB lance un programme de modernisation des relais pour le remplacement de certains relais de protection SPACOM par la toute dernière technologie de protection et de commande REX610

• Le relais de protection tout-en-un REX610 est conçu pour s’adapter aux besoins des réseaux électriques en constante évolution, ce qui en fait un choix flexible, durable et évolutif

• Pour les clients, cela signifie une durée de vie prolongée des appareillages, la pleine disponibilité des services liés au cycle de vie des relais et la possibilité d’adapter le système de protection de l’alimentation électrique pour répondre à de nouvelles exigences

• Le programme de modernisation des relais d’ABB couvre l’ensemble du processus de remplacement, depuis l’ingénierie et l’installation jusqu’aux tests

Depuis les années 1980, ABB a installé plus de 700 000 relais SPACOM servant à la protection et au fonctionnement fiable des réseaux électriques du monde entier. En raison du vieillissement de l’ancienne génération de relais, ABB a activement développé une nouvelle technologie et élargi sa gamme de services pour remplacer certains types de relais SPACOM par des relais REX610.

Le REX610 est le premier relais de protection tout-en-un qui prend en charge toutes les applications de distribution d’électricité de base avec seulement six variantes, ce qui en simplifie la commande, l’installation, l’utilisation et la maintenance. Ce relais s’adapte facilement tout au cours de sa durée de vie pour répondre aux exigences en évolution au chapitre de la protection, de la communication et du réseau.

Dans le but d’aider les clients à moderniser leurs systèmes de protection et de commande, le nouveau programme de modernisation des relais d’ABB offre une transition simplifiée des relais SPACOM vers les relais REX610 pour garantir une productivité et une efficacité supérieures grâce à une fiabilité accrue de l’alimentation électrique.

« Nous comprenons que l’optimisation du temps de fonctionnement, l’accès continuel à une source d’énergie et la sécurité de leurs employés et de leurs équipements sont d’une importance capitale pour nos clients, a déclaré Paresh Mandpe, gestionnaire mondial de produits pour la division Services d’électrification. Opter pour ce programme permet non seulement d’adopter la dernière technologie pour améliorer la fonctionnalité, la fiabilité et la sécurité, mais aussi de prolonger la durée de vie d’un appareillage et d’offrir la possibilité d’adapter le système de protection de l’alimentation électrique pour répondre à de nouvelles exigences.

Le programme de modernisation des relais a été conçu pour permettre aux clients de planifier et d’exécuter leur projet de modernisation par phases afin de garantir un remplacement au moment opportun et de réduire au strict minimum les temps d’arrêt de la production ou des processus de distribution d’électricité. De plus, l’installation est rapide, car les relais SPACOM et REX610 possèdent les mêmes dimensions de découpe, ce qui permet aux clients d’économiser du temps et de l’argent. »

En réalité, le nouveau programme fait appel à un processus d’installation rapide et simplifié qui comprend un modèle de configuration, ce qui garantit que les configurations des relais REX610 correspondent à la configuration par défaut de chaque relais SPACOM. De plus, les nouveaux ensembles de montage comportent des raccords précâblés afin de réduire au minimum la nécessité de recâbler et, par conséquent, la mise à jour des schémas de câblage existants.

Le programme de modernisation des relais SPACOM vers les relais REX610 est le plus récent ajout à l’offre de services d’ABB. Ce dernier couvre l’ensemble du processus de remplacement, alors que les experts d’ABB fournissent des conseils d’experts généraux, des outils et des accessoires tout au long des phases d’ingénierie, d’installation et de test du projet.

Les relais REX610 offrent des fonctionnalités équivalentes aux relais SPACOM, ainsi que la possibilité de configurer des fonctions de protection supplémentaires. Comme le REX610 prend entièrement en charge la norme IEC 61850 pour la communication et l’interopérabilité des dispositifs d’automatisation des sous-stations, le programme permet également de mettre à niveau l’ensemble du système de communication en même temps, afin de mieux répondre aux exigences actuelles en matière de protection et de communication.

Le REX610 dispose d’un matériel entièrement modulaire et d’un large choix de fonctionnalités par défaut, avec en option l’accès à un service de partage et de sauvegarde des données basé sur le Web, ABB AbilityMC Backup Management pour systèmes électriques – Data Care, où toutes les mises à jour du micrologiciel seront également accessibles. Ainsi, le stockage en ligne est sécurisé et le partage des informations techniques des relais de protection est simplifié.

Apprenez-en plus sur le programme de modernisation des relais SPACOM vers les relais REX610 en regardant cette vidéo qui explique le processus de remplacement et en consultant le site Web d’ABB.

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise technologique mondiale de premier plan qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie pour atteindre un avenir plus productif et durable. En ajoutant les logiciels à sa gamme de produits dans les domaines de l’électrification, de la robotique, de l’automatisation et des entraînements, ABB repousse les limites de la technologie pour atteindre des niveaux de rendement inégalés. Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment sa réussite à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com

Fournisseur mondial de produits et de solutions électriques, ABB Produits d’électrification exploite quelque 200 établissements de fabrication dans plus de 100 pays. Nos plus de 50 000 employés sont déterminés à transformer la façon dont les gens vivent, se connectent et travaillent, en proposant des solutions d’électrification sécurisées, intelligentes et durables. Nous façonnons les futures tendances en matière d’électrification, en nous démarquant par l’innovation technologique et numérique tout en offrant une expérience exceptionnelle fondée sur l’excellence opérationnelle à nos clients dans les secteurs des services publics, de l’industrie, des bâtiments, des infrastructures et de la mobilité. go.abb/electrification

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp