ABB investit dans Direct Energy Partners, start-up spécialisée dans les microréseaux à courant continu, afin d’accélérer la transformation énergétique

ABB investit dans Direct Energy Partners, start-up spécialisée dans les microréseaux à courant continu, afin d’accélérer la transformation énergétique

  • Les réseaux d’énergie à courant continu (CC) vont jouer un rôle primordial dans la transformation énergétique
  • La plateforme logicielle de Direct Energy Partners permet d’automatiser les processus de conception et d’approvisionnement des microréseaux à courant continu
  • Ce partenariat renforce la position de leader technologique d’ABB sur un marché majeur en pleine croissance

ABB a conclu un partenariat stratégique avec Direct Energy Partners (DEP), une start-up qui utilise la technologie numérique pour accélérer l’adoption des microréseaux à courant continu. Ce partenariat est le résultat d’un investissement minoritaire dans Direct Energy Partners par l’intermédiaire de la société de capital-investissement d’ABB, ABB Technology Ventures (ATV). Les détails financiers de l’opération n’ont pas été révélés.

DEP se consacre à la production et à la distribution d’énergie locale avec des microréseaux à courant continu évolutifs. Cela augmente l’autonomie opérationnelle de ses clients tout en réduisant leurs coûts globaux d’énergie et d’exploitation. Ces systèmes sont 10 % plus efficaces que les modèles industriels normaux et présentent un coût total de propriété 30 % inférieur à ces derniers. La plateforme logicielle DCIDE de DEP permet de rationaliser la conception et la mise en œuvre des microréseaux à courant continu basse tension. Cet environnement de développement numérique guide les utilisateurs vers des solutions pratiques en associant automatiquement les conceptions avec des produits réels disponibles sur sa place de marché virtuelle.

Les réseaux d’énergie à courant continu basse tension, basés sur une échelle en mégawatts, joueront un rôle primordial dans la transformation énergétique. Les véhicules électriques, la production solaire, les parcs éoliens, le stockage des batteries, les piles à hydrogène, l’éclairage LED, l’informatique et l’électronique grand public génèrent ou consomment tous de l’énergie sous forme de courant continu. La distribution de l’énergie dans les usines, les grands bâtiments et les sites à l’aide d’un microréseau à courant continu réduira le nombre d’étapes de conversion de l’énergie, ce qui se traduira par une plus grande efficacité énergétique, une meilleure fiabilité opérationnelle et un coût total de possession plus faible.

Giampiero Frisio, président de la division Smart Power d’ABB, a déclaré : « ABB veille à ce que les systèmes de distribution d’énergie durable soient prêts pour ce changement. Les microréseaux à courant continu connecteront les énergies renouvelables, l’hydrogène et le stockage de l’énergie au chargement des véhicules électriques et aux consommateurs de produits électroniques de la manière la plus efficace possible. Avec le disjoncteur CC SACE Infinitus, ABB dispose déjà, dans le cadre d’essais clients, de solutions matérielles de nouvelle génération pour les microréseaux à courant continu. Notre nouveau partenariat stratégique avec DEP nous permettra de fournir une plateforme numérique que les professionnels de l’énergie pourront utiliser pour concevoir et fournir des microréseaux à courant continu en toute confiance. »

D’après le directeur général et cofondateur de Direct Energy Partners, Dusan Brhlik : « Ce partenariat stratégique avec ABB nous permet de franchir une nouvelle étape dans notre mission, à savoir l’accélération de l’adoption des microréseaux à courant continu. L’avenir sera électrique, décentralisé et géré par l’électronique de puissance. Nous sommes convaincus que la technologie à courant continu jouera un rôle primordial dans la transition énergétique, sachant que des milliards d’actifs distribués doivent être mis en service au cours des 30 prochaines années. »

Giel Van den Broeck, directeur technique et cofondateur de Direct Energy Partners, ajoute : « Nous réduisons les coûts accessoires associés à la conception, à l’ingénierie et à la mise en œuvre des microréseaux à courant continu. DCIDE est une plateforme logicielle puissante qui rationalise le processus d’ingénierie des microréseaux à courant continu et aide les utilisateurs à prendre des décisions intelligentes et viables du point de vue commercial. DCIDE fournit l’expertise nécessaire pour que les microréseaux à courant continu puissent être mis en place plus rapidement et à moindre coût. »

DEP est implantée à Charlotte, dans l’État de Caroline du Nord aux États-Unis, et à Aarschot en Belgique. Ce partenariat constitue une nouvelle étape dans la stratégie d’ABB qui consiste à étendre son écosystème de services énergétiques numériques aux applications à courant continu. Elle fait suite à la présentation, en août 2022, du disjoncteur à semi-conducteurs SACE Infinitus, innovation inédite dans le secteur et élément essentiel pour les systèmes d’alimentation à courant continu.

ATV est l’unité stratégique de capital-risque d’ABB. Depuis sa création en 2009, ATV a investi environ 300 millions de dollars dans des start-ups présentant des synergies avec le portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automatisation et de mobilité d’ABB.

La plate-forme DCIDE de DEP rationalisera le processus d'ingénierie des micro-réseaux à courant continu, contribuant ainsi à accélérer la transformation énergétique
La plate-forme DCIDE de DEP rationalisera le processus d'ingénierie des micro-réseaux à courant continu, contribuant ainsi à accélérer la transformation énergétique

Leader mondial des technologies d’électrification et d’automatisation, ABB bâtit un futur plus durable et économe en ressources. Les solutions de l’entreprise connectent le savoir-faire en ingénierie et en logiciels pour optimiser les processus de production, alimentation, déplacement et exploitation. Avec plus de 130 ans d’excellence et 105 000 employés dévoués à l’innovation, le Groupe ABB accélère la transformation industrielle. www.abb.com

Direct Energy Partners (DEP) se positionne à l’avant-garde d’un avenir durable, accessible et abordable pour les entreprises de toutes tailles. L’entreprise s’intéresse principalement à la production d’énergie locale, aux infrastructures reposant sur le courant continu et aux charges en courant continu, ce qui lui permet de produire des systèmes plus résistants, plus fiables et plus efficaces sur le plan énergétique qu’aucun autre système sur la planète. Pour plus d’informations, consultez : www.directenergypartners.com

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp