- En agissant sur les données recueillies par 10 moteurs connectés, le fabricant suédois de revêtements de sol économise 800 MWh par an, soit l'équivalent de la recharge de 68 millions de smartphones en un an
- L'équipe de maintenance a utilisé les informations recueillies grâce à la solution ABB Ability™ Digital Powertrain Energy Appraisal pour passer à 10 moteurs SynRM IE5, améliorant ainsi l'efficacité à 95 %
- Le retour sur investissement de moins de 18 mois aux prix actuels de l'énergie a incité le fabricant à étendre la portée du service en 2023
L'usine de revêtements de sol en vinyle de Tarkett à Ronneby, en Suède, utilise les données et l'expertise d'ABB en matière de services pour économiser 800 mégawattheures (MWh) d'énergie par an sur ses systèmes motorisés. Cela représente environ 1 % de la consommation totale d'énergie du site en un an et équivaut à l'énergie nécessaire pour charger 68 millions de smartphones pendant la même durée. Grâce aux données recueillies par la solution ABB Ability™ Digital Powertrain Energy Appraisal, ABB a identifié que la mise à niveau de 10 moteurs vers la technologie IE5 SynRM permettrait d'augmenter le rendement de 80 à 95 %. Avec les prix actuels de l'énergie, la période d'amortissement ne serait que de 18 mois ou moins.
Ce service s'inscrit dans la stratégie plus large de Tarkett, qui consiste à déployer des technologies innovantes et à agir de manière durable dans le cadre de ses activités. "La leçon la plus importante pour nous est que nous avons entretenu des moteurs que nous aurions dû échanger il y a des années. Nous sommes vraiment impressionnés par les économies réalisées rien qu'en remplaçant 10 de nos moteurs par des moteurs plus efficaces", déclare Ted Evaldsson, superviseur de la maintenance électrique chez Tarkett.

Les moteurs de Tarkett installés à l'usine de Ronneby ; Crédit photo : Tarkett 
Premier moteur ABB IE5 SynRM avec Smart Sensor installé à l'usine Tarkett de Ronneby ; Crédit photo : Tarkett
Après avoir constaté les résultats positifs, Tarkett prévoit maintenant de connecter d'autres moteurs aux services numériques d'ABB afin de réaliser des économies d'énergie plus importantes à Ronneby en 2023, avec l'aide de l'audit énergétique numérique. En étendant la couverture des actifs surveillés, Tarkett sera mieux placé pour identifier en permanence les possibilités d'économie d'énergie et en faire une priorité à plus grande échelle, tout en réalisant des économies considérables en termes d'émissions de CO2.
À propos d'ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) est un leader mondial des technologies d'électrification et d'automatisation, ABB bâtit un futur plus durable et économe en ressources. Les solutions de l'entreprise connectent le savoir-faire en ingénierie et en logiciels pour optimiser les processus de production, alimentation, déplacement et exploitation. Avec plus de 130 ans d’excellence et 105 000 employés dévoués à l’innovation, le Groupe ABB accélère la transformation industrielle.