Annonce ad hoc conformément à l’Article 53 du règlement de cotation de la bourse SIX Swiss Exchange
T2 2023
- Commandes de 8 667 millions $, -2 % ; +2 % en données comparables1
- Chiffre d’affaires de 8 163 millions $, +13 % ; +17 % en données comparables
- Résultat des opérations de 1 298 millions $ ; marge de 15,9 %
- EBITA d’exploitation1 de 1 425 millions $ ; marge1 de 17,5 %
- Résultat de base par action 0,49 $ ; +145 % 2
- Flux de trésorerie des activités d’exploitation4 de 760 millions $
CHIFFRES CLÉS | ||||||||
ÉVOLUTION | ÉVOLUTION | |||||||
(En millions $, sauf indication contraire) | T2 2023 | T2 2022 | $ US | Base comparable1 | S1 2023 | S1 2022 | $ US | Base comparable1 |
Commandes | 8 667 | 8 807 | -2 % | 2 % | 18 117 | 18 180 | 0 % | 6 % |
Chiffre d’affaires | 8 163 | 7 251 | 13 % | 17 % | 16 022 | 14 216 | 13 % | 19 % |
Bénéfice brut | 2 888 | 2 290 | 26 % | 5 604 | 4 571 | 23 % | ||
en % du chiffre d’affaires | 35,4 % | 31,6 % | +3,8 pts | 35,0 % | 32,2 % | +2,8 pts | ||
Résultat des opérations | 1 298 | 587 | 121 % | 2 496 | 1 444 | 73 % | ||
EBITA d’exploitation1 | 1 425 | 1 136 | 25 % | 26 % 3 | 2 702 | 2 133 | 27 % | 29 % 3 |
en % du chiffre d’affaires d’exploitation1 | 17,5 % | 15,5 % | +2 pts | 16,9 % | 14,9 % | +2 pts | ||
Résultat des opérations récurrentes, net d’impôts | 932 | 406 | 130 % | 1 997 | 1 049 | 90 % | ||
Résultat net propre à ABB | 906 | 379 | 139 % | 1 942 | 983 | 98 % | ||
Résultat de base par action ($) | 0,49 | 0,20 | 145 % 2 | 1,04 | 0,51 | 104 % 2 | ||
Flux de trésorerie des activités d’exploitation4 | 760 | 382 | 99 % | 1 042 | (191) | n.a. | ||
1Pour un rapprochement des mesures non-GAAP, voir « Rapprochements complémentaires et définitions » dans les états financiers ci-joints du deuxième trimestre 2023.
2Les taux de croissance du résultat par action sont calculés en utilisant des montants non arrondis.
3Devises constantes (non ajustées pour tenir compte des évolutions du portefeuille).
4Le montant correspond au total des opérations récurrentes et des opérations abandonnées.
« Le rapport commandes-facturation positif et les nouveaux bénéfices et marges EBITA d’exploitation records renforcent notre confiance dans les résultats d’ABB en 2023, ce qui nous permet d’affiner nos attentes en matière de marge. » Björn Rosengren, directeur général
Synthèse du directeur général
Pour résumer les résultats du deuxième trimestre, je souhaite d’abord souligner la croissance de 2 % des commandes comparables, en hausse par rapport au niveau déjà élevé de l’an dernier, et le rapport commandes-facturation positif. Nous sommes ravis de constater que l’activité de la clientèle est restée robuste tout au long de la période. Deuxièmement, la forte croissance du chiffre d’affaires de 13 % (17 % en base comparable) soutenue par l’exécution du carnet de commandes. Troisièmement, les réalisations records sur l’EBITA d’exploitation absolu de 1,4 milliard de dollars et la marge EBITA d’exploitation de 17,5 %, en hausse de 200 points de base par rapport à l’année dernière, avec les quatre domaines d’activité au-dessus de 15 %. Cela a été appuyé par une forte contribution des prix qui a plus que compensé l’inflation de la main-d’œuvre ainsi qu’une inflation limitée des coûts liés aux produits de base, avec un soutien supplémentaire dû aux moyens opérationnels liés à l’augmentation des volumes de production. Enfin, le solide flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de 760 millions de dollars. Pendant ce temps, nous avons optimisé notre portefeuille et continué à introduire de nouvelles technologies de pointe pour aider notre clientèle à devenir plus durable et plus économe en ressources. D’après moi, le trimestre est une indication supplémentaire que nous sommes en train d’établir la performance opérationnelle d’ABB à un niveau supérieur.
La dynamique des commandes a été la plus forte dans les activités liées aux systèmes et aux projets, principalement menée par le segment de la moyenne tension et les secteurs liés aux procédés. Cela a compensé un certain ralentissement par rapport au niveau de commande élevé de l’année dernière dans le secteur des cycles courts, principalement dans le segment de la construction résidentielle et dans le secteur de la fabrication sur mesure, où les clients normalisent les modèles de commande face à la réduction des délais de livraison. Au total, le rapport commandes-facturation était de 1,06, grâce à trois des quatre domaines d’activité, et nous avons encore augmenté le carnet de commandes.
Il est satisfaisant de constater une augmentation de nos flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de 378 millions de dollars par rapport à l’année dernière ; je m’attends à ce que nous améliorions la conversion de trésorerie à partir de là. Au cours des six premiers mois, nous avons généré un peu plus d’un milliard de dollars de flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, ce qui nous aide à bien nous positionner pour ce qui devrait être une bonne année en matière de trésorerie.
Comme annoncé plus tôt dans le trimestre, nous avons connu un incident de sécurité informatique. Je remercie vivement nos équipes pour la gestion de cette difficulté et le confinement de l’incident, grâce auxquelles nous n’avons eu aucun impact financier majeur au cours du trimestre.
Juste après la fin du deuxième trimestre, nous avons clôturé avec succès la cession de la division Power Conversion à environ 500 millions de dollars. Par conséquent, nous nous attendons à enregistrer un gain comptable hors exploitation estimé à environ 50 millions de dollars en résultat d’exploitation au troisième trimestre de 2023. Avec cette transaction, nous avons finalisé l’ensemble des cessions de portefeuilles divisionnaires annoncées fin 2020. Cela dit, nous examinons en permanence les groupes de produits au sein de toutes les divisions afin d’optimiser le portefeuille.
La petite acquisition d’Eve Systems est un autre exemple des actions de notre portefeuille, cette fois par la division Smart Buildings dans le domaine d’activité Electrification. Avec une cinquantaine d’employés, Eve a généré un chiffre d’affaires d’environ 20 millions de dollars en 2022. Elle est pionnière du nouveau standard de connectivité « Matter » qui, associé à la technologie sans fil « Thread », permet une parfaite compatibilité des appareils domestiques intelligents, quels que soient le fabricant et le système d’exploitation de l’utilisateur, pour les produits grand public adaptés au marché de la rénovation.
J’ai été heureux de voir Process Automation dévoiler son nouveau concept révolutionnaire de propulsion, initialement destiné aux navires de petite et moyenne taille, qui complète son offre Azipod® actuellement leader sur le marché pour les navires de plus grande taille. Ce concept de propulsion électrique ABB Dynafin™, une première dans le secteur, imite les mouvements d’une queue de baleine pour une efficacité exceptionnelle et une réduction des émissions, car il est conçu pour réduire la consommation d’énergie de propulsion jusqu’à 22 % par rapport aux lignes d’arbre conventionnelles. Le premier prototype commercial devrait être disponible en 2025.

Perspectives
Au troisième trimestre 2023, nous anticipons une faible croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires comparable et une légère augmentation de la marge EBITA d’exploitation par rapport à celle de 16,6 % enregistrée au troisième trimestre de l’exercice précédent.
Sur l’ensemble de l’exercice 2023, malgré l’incertitude qui plane actuellement sur le marché, nous prévoyons que la croissance du chiffre d’affaires comparable sera supérieure à 10 % et nous prévoyons une marge EBITA d’exploitation supérieure à 16 %.