En ce qui concerne les sources d'énergie alternatives, l'hydrogène devient un moteur indispensable de l'énergie propre et renouvelable. Le portefeuille de solutions d'automatisation et numériques d'ABB continue de soutenir l'industrie de l'hydrogène dans le monde entier et ABB a été choisi par son partenaire PERIC Hydrogen Technologies Co (PERIC), un producteur d'électrolyseurs, pour soutenir une installation pilote d'hydrogène vert dans le désert du Texas, aux États-Unis.
L'installation convertira l'énergie renouvelable en hydrogène vert et le combinera avec du dioxyde de carbone (CO2) d'origine industrielle pour produire des carburants à très faible teneur en carbone.
Ce projet intervient un an après qu'ABB a signé un protocole d'accord avec PERIC pour soutenir ses capacités de fabrication d'électrolyseurs très efficaces - des systèmes qui produisent de l'hydrogène en utilisant l'électricité pour diviser les molécules d'eau en hydrogène et en oxygène.

Solutions pour soutenir la production d'hydrogène
En août 2022, ABB a commencé à travailler sur le projet avec PERIC pour livrer le redresseur de puissance UNIREC H2 personnalisé à l'installation. Basé sur un convertisseur à thyristor pleine onde éprouvé et sur la dernière technologie de contrôle d'ABB avec des fonctions de régulation et de protection avancées, l'UNIREC H2 est conçu pour les projets ayant des exigences élevées en termes de performances et de capacités.
Le redresseur de puissance UNIREC H2 refroidi à l'eau peut atteindre des courants d'électrolyse allant jusqu'à 36 kA et génère trois fois plus de puissance que la version refroidie à l'air.
"Nous avions déjà travaillé avec ABB et nous avions fait l'expérience de ses systèmes avancés de contrôle, de distribution d'énergie et d'excitation, et nous avons décidé d'étendre notre collaboration à un véritable partenariat", a déclaré M. Lian XiaoFei de PERIC. "Dans ce projet, ABB a non seulement personnalisé le redresseur en fonction des exigences de notre client, mais a également adapté le système aux conditions de température, étant donné que l'usine se trouve dans un désert."
Se surpasser pour établir de nouvelles normes
Les déserts présentent généralement des conditions climatiques extrêmes. En raison de l'emplacement de l'usine et de son environnement particulièrement hostile, l'UNIREC H2, fabriqué sur mesure, a été testé dans des conditions météorologiques extrêmes au moyen de simulations numériques basées sur des données climatiques historiques, afin de garantir une alimentation électrique ininterrompue et une production optimisée.
Autre avantage pour l'utilisateur final, le redresseur a été conçu pour occuper moins d'espace et avec de faibles coûts de maintenance grâce à ses caractéristiques compactes et au nombre réduit de ses composants. Comme dans le cas du PERIC, l'UNIREC H2 peut également être livré dans un conteneur avec tous les composants pré-testés et pré-assemblés, ce qui permet d'optimiser l'espace nécessaire et de réduire le temps de mise en service.
"Notre solution fournit un courant de sortie qui va bien au-delà de la norme prévue pour de tels systèmes. Elle a jeté les bases qui deviendront bientôt un standard pour ABB", a déclaré Bernhard Loher, responsable des produits et de la technologie pour l'excitation et les redresseurs chez ABB Energy Industries. "Ce projet renforcera notre position dans l'industrie de l'hydrogène, et nous sommes impatients de continuer à jouer notre rôle dans la construction d'un monde plus propre et plus efficace sur le plan énergétique".
ABB a effectué les tests d'acceptation en usine (FAT) pour le redresseur afin de s'assurer qu'il fonctionne sans problème et qu'il améliore les performances globales de l'usine. Le redresseur UNIREC H2 est maintenant sur place et l'usine devrait entrer en service commercial en décembre 2023.
L'activité Process Automation d'ABB est un leader de l'automatisation, de l'électrification et de la numérisation pour les industries de process et hybrides. Nous servons nos clients avec un large portefeuille de produits, de systèmes et de solutions de bout en bout, y compris notre système de contrôle distribué # 1, nos logiciels et nos services de cycle de vie, des produits spécifiques à l'industrie ainsi que des offres de mesure et d'analyse, et des offres maritimes. En tant que numéro 2 mondial du marché, nous nous appuyons sur notre expertise approfondie du domaine, notre équipe diversifiée et notre présence mondiale, et nous nous engageons à aider nos clients à accroître leur compétitivité, à améliorer leur retour sur investissement et à mener des opérations sûres, intelligentes et durables.
A propos ABB est un leader technologique dans le domaine de l'électrification et de l'automatisation, permettant un avenir plus durable et plus économe en ressources. Les solutions de l'entreprise relient le savoir-faire en ingénierie et les logiciels pour optimiser la façon dont les choses sont fabriquées, déplacées, alimentées et exploitées. S'appuyant sur plus de 130 ans d'excellence, les ~105 000 employés d'ABB s'engagent à conduire des innovations qui accélèrent la transformation industrielle. www.abb.com