- Les nouveaux débitmètres CoriolisMaster et ProcessMaster d’ABB réduisent la complexité et le coût des travaux d’installation. Ils unissent l’alimentation électrique par Ethernet et le protocole ProfiNet pour transmettre le courant et les données par un seul câble
- Ils diminuent les risques d’erreurs de transmission de données causées par des fluctuations ou des interruptions de l’alimentation et assurent la fourniture de données précises, fiables et en temps réel au système de commande
- L’Ethernet évolutif à quatre fils facilite la mesure et la modification du débit à distance, tandis qu’un serveur Web dédié permet un accès direct aux diagnostics associés à l’appareil
ABB a lancé les débitmètres CoriolisMaster et ProcessMaster qui peuvent réunir l’alimentation et la transmission des données sur un même câble Ethernet, ce qui élimine la nécessité d’installer un câblage séparé. Cette avancée permet de réduire le temps et les coûts d’installation, tout en augmentant la vitesse et la fiabilité de la transmission des données.
La réduction de la complexité et des coûts liés à l’installation et à l’exploitation des instruments, de l’infrastructure et des systèmes sur le terrain est l’un des principaux défis que doivent surmonter les clients des industries de procédés. Grâce à l’alimentation électrique par Ethernet et au protocole ProfiNet, les nouveaux débitmètres CoriolisMaster et ProcessMaster d’ABB permettent de relever ce défi en offrant une solution à câble unique.
ProfiNet est un protocole utilisé dans le domaine de la technologie opérationnelle qui fonctionne dans la couche d’application. L’intégration du protocole ProfiNet aux débitmètres CoriolisMaster et ProcessMaster d’ABB permet un échange de données transparent et en temps réel, ainsi que la surveillance des alarmes et des diagnostics. Elle permet également diverses configurations pour assurer une communication fiable et efficace entre les débitmètres et dans les réseaux locaux et étendus (LAN et WAN).
« La surveillance et la commande à distance sont de plus en plus importantes dans de nombreux secteurs, explique Harald Grothey, gestionnaire mondial de produits, chez ABB. Grâce à la capacité de communication à grande vitesse du protocole ProfiNet et à la transmission rapide et fiable des données, les opérateurs qui sont à distance peuvent prendre des décisions éclairées, en temps réel. Ils n’ont plus à se déplacer pour obtenir du soutien sur place. Nous sommes toujours à la recherche de solutions pour aider nos clients à devenir plus efficaces. En éliminant la nécessité d’un câblage distinct, les nouveaux débitmètres CoriolisMaster et ProcessMaster constituent un marchepied vers une gestion plus efficace des ressources. »

The new ProcessMaster flowmeter provides a single-cable solution for both power and data transmission. 
The new CoriolisMaster flowmeter from ABB can be powered over the same ethernet cable used for data transmission, eliminating the need for separate cabling.
Avec le protocole ProfiNet, les débitmètres CoriolisMaster et ProcessMaster d’ABB garantissent une transmission des données fiable tout en assurant une alimentation électrique stable et constante. Cela permet de réduire le risque d’erreurs de transmission de données causées par des fluctuations ou des interruptions de l’alimentation et de garantir la précision et la fiabilité des données que reçoit le système de commande. Les renseignements sur les débits et les densités sont transmis en temps réel, alors toujours à jour.
Grâce à sa facilité d’accès, le serveur Web intégré limite le temps consacré à la configuration et au paramétrage des débitmètres. Les utilisateurs ont accès à tous les paramètres, comme les plages et les unités de mesure, la configuration des entrées et des sorties, les paramètres de vérification et de diagnostic, ainsi qu’à une fonction d’enregistrement des données. Les équipes responsables de la mise en service et de l’ingénierie peuvent ainsi épargner un temps précieux, ce qui se traduit par des économies supplémentaires.
Le secteur d’activité Automatisation industrielle d’ABB contribue à l’automatisation, à l’électrification et à la numérisation d’activités industrielles qui répondent à un large éventail de besoins essentiels, qu’il s’agisse de l’approvisionnement en énergie, en eau et en matériaux ou encore de la production de marchandises et de leur acheminement jusqu’au marché. Grâce à ses quelque 20 000 employés, à sa technologie de pointe et à son expertise en matière de prestation de services, le secteur Automatisation industrielle d’ABB permet à des clients des industries hybrides et des procédés et du secteur maritime d’améliorer le rendement et la sécurité de leurs activités et d’assurer un avenir plus durable et une gestion plus efficace des ressources. https://new.abb.com/ca/fr/a-propos-dabb/nos-secteurs-d’affaires/automatisation-des-processus
ABB est un chef de file technologique dans les secteurs de l’électrification et de l’automatisation favorisant un avenir plus durable par une gestion plus efficace des ressources. Les solutions de l’entreprise associent le savoir-faire en matière d’ingénierie et les logiciels pour optimiser la façon dont les objets sont fabriqués, déplacés, alimentés et exploités. S’appuyant sur plus de 130 ans d’excellence, les quelque 105 000 employés d’ABB s’engagent à innover afin d’accélérer la transformation industrielle. www.abb.com