La technologie d'énergie avancée d'ABB jouera un rôle clé dans le projet pilote sur l'hydrogène vert

La technologie d'énergie avancée d'ABB jouera un rôle clé dans le projet pilote sur l'hydrogène vert

  •  Le projet HyPilot montre en outre que l'hydrogène vert peut être produit à des niveaux d'efficacité plus élevés grâce aux électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM) brevetés d'Hystar.
  • Le projet HyPilot vise à montrer comment les électrolyseurs d'Hystar peuvent réduire le coût de la production d'hydrogène vert à grande échelle.
  • Les composants de puissance d'ABB, leaders sur le marché, permettent un contrôle précis de la tension et du courant afin de simuler différents régimes de fonctionnement.

ABB fournit une technologie d'alimentation critique au projet HyPilot, la démonstration sur le terrain des électrolyseurs PEM conteneurisés d'un mégawatt (MW) de la société norvégienne Hystar, afin de qualifier la technologie d'Hystar dans des conditions de terrain réalistes. Le projet sera livré au quatrième trimestre 2023 à l'usine de traitement de gaz de Kårstø, exploitée par Gassco, à Rogaland, en Norvège. ABB se joint aux leaders de l'industrie nordique, Equinor, Yara et Gassco, pour participer à ce projet très attendu. 

Les redresseurs à transistors bipolaires à grille isolée (IGBT) à faible taux d'harmonique et les convertisseurs DC-DC d'ABB réguleront l'alimentation en électricité de l'électrolyseur.  ABB fournira également une assistance locale et une expertise sur le terrain en Norvège pendant toute la durée du projet.

Les opérateurs recueilleront des données au cours des 10 000 heures d'essai afin de démontrer qu'il est possible de produire de l'hydrogène vert de manière rentable et fiable en utilisant des sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie éolienne, qui dépend de la capacité à surmonter la nature intermittente de l'énergie renouvelable. Les résultats du projet HyPilot démontreront comment les électrolyseurs d'Hystar peuvent être utilisés pour réduire le coût de production de l'hydrogène vert à l'échelle industrielle, en fournissant des données de performance à partir de différents régimes de fonctionnement pour vérifier l'exploitation commerciale à long terme.

Chris Poynter, président de la division ABB System Drives, explique : "Le système d'alimentation par électrolyseur minimise le contenu harmonique et l'empreinte du réseau tout en maximisant l'efficacité et le facteur de puissance. Cela permet de réduire le coût de production de l'hydrogène vert, ce qui est un facteur clé pour accélérer son adoption. Chez ABB, nous défendons la productivité dans un monde à faible teneur en carbone. Nous sommes donc fiers de travailler en étroite collaboration avec Hystar et d'autres parties prenantes pour aider à construire le nouvel écosystème de l'hydrogène grâce à notre expertise et à notre technologie.
Fredrik Mowill, PDG d'Hystar, explique : "HyPilot représente une étape importante pour l'industrie de l'hydrogène vert, car il réunit les principaux acteurs de l'industrie derrière les électrolyseurs brevetés et ultra-efficaces d'Hystar. L'importante contribution d'ABB nous permettra d'effectuer des tests rigoureux dans une série de conditions, ce qui facilitera l'adoption généralisée de la production d'hydrogène vert à grande échelle".

ABB Motion fait tourner le monde - tout en économisant de l'énergie chaque jour. Nous innovons et repoussons les limites de la technologie pour permettre à nos clients, à nos industries et à nos sociétés de bénéficier d'un avenir à faible émission de carbone. Grâce à nos variateurs, moteurs et services numériques, nos clients et partenaires obtiennent de meilleures performances, une plus grande sécurité et une plus grande fiabilité. Nous offrons une combinaison d'expertise et de technologie pour fournir la solution optimale en matière d'entraînement et de moteur pour une large gamme d'applications dans tous les segments industriels. Grâce à notre présence mondiale, nous sommes toujours proches de nos clients. Forts de plus de 140 ans d'expérience cumulée dans le domaine des groupes motopropulseurs électriques, nous apprenons et nous nous améliorons chaque jour. go.abb/motion

Hystar fabrique des électrolyseurs PEM très efficaces pour la production à grande échelle d'hydrogène vert, et vise à devenir un leader mondial sur le marché des électrolyseurs au cours de cette décennie. La technologie brevetée d'Hystar a un rôle clé à jouer dans la décarbonisation des secteurs difficiles à abattre et Hystar se développe rapidement pour répondre à la demande. Issue de SINTEF, l'un des principaux organismes de recherche européens, Hystar a plus de 15 ans d'expérience dans la recherche sur la technologie PEM. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://hystar.com

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp