- ABB E-mobility signe un accord-cadre mondial avec Scania pour la fourniture de solutions de recharge en courant continu.
- L'accord s'appuie sur un partenariat de longue date entre les deux sociétés et permettra à ABB E-mobility de soutenir Scania dans son offre "véhicules électriques".
- Le portefeuille de produits d'ABB E-mobility permet à Scania de fournir une solution complète pour les clients qui électrifient leur flotte - en fournissant le véhicule, le chargeur, le service et le logiciel.
ABB E-mobility et Scania font passer leur collaboration à la vitesse supérieure en signant un nouvel accord-cadre mondial. Cet accord permet à Scania de devenir un fournisseur de solutions complètes pour ses clients, du véhicule à la solution de recharge adaptée. Scania fournira à son propre réseau et à ses clients la technologie et les solutions de charge rapide en courant continu d'ABB E-mobility, notamment la Terra 360, l'un des chargeurs de véhicules électriques tout-en-un les plus rapides au monde.
"La collaboration avec ABB E-mobility nous permet de tirer parti de l'élan que nous constatons dans le domaine du transport électrique et de soutenir notre objectif 2030 de vendre chaque année 50% de camions électriques. Nous apprécions la couverture mondiale et la présence locale d'ABB E-mobility, ainsi que son large portefeuille de solutions de recharge pour véhicules électriques de qualité et de services d'assistance", déclare Fredrik Allard, responsable de la mobilité électrique chez Scania.
ABB E-mobility fournira à Scania sa large gamme de solutions de recharge en courant continu pour la recharge au dépôt, la recharge à destination et la recharge publique - de 24 kW à 600 kW. Les deux entreprises se sont engagées à favoriser un avenir de transport sans émissions et à prendre l'initiative de développer aujourd'hui les technologies de demain.
"Nous sommes ravis d'aider Scania à offrir à ses clients une large gamme de solutions de recharge pour véhicules électriques. Grâce à l'accès à l'ensemble de notre gamme de chargeurs DC, nous veillons à ce que Scania puisse recommander la solution la plus appropriée pour chaque cas d'utilisation, aidant ainsi ses clients à passer avec succès à l'électrique", déclare Chris Nordh, responsable de l'activité Fleet & Transit d'ABB E-mobility.
Au début de l'année, ABB E-mobility et Scania ont annoncé la réussite du premier essai de développement du système de charge mégawatt (MCS). Ce test est une étape importante dans le développement d'une solution de recharge efficace et de grande puissance pour les véhicules lourds - une nouvelle technologie qui permettra de réduire de moitié le temps de recharge des véhicules lourds.
ABB E-mobility leader mondial des solutions de recharge pour véhicules électriques (VE), contribue à un avenir de mobilité plus durable et plus économe en ressources. ABB E-mobility est un partenaire de choix pour les plus grands constructeurs automobiles et les opérateurs de réseaux de recharge. ABB E-mobility offre le plus large portefeuille de solutions de recharge de VE, des chargeurs intelligents pour le domicile aux chargeurs haute puissance pour les stations d'autoroute du futur, en passant par les solutions pour l'électrification des flottes et la recharge des bus et camions électriques. Avec environ 1 500 employés dans le monde, ABB E-mobility a vendu plus d'un million de chargeurs de véhicules électriques sur plus de 85 marchés, dont plus de 50 000 chargeurs rapides DC. www.abb.fr