ABB Mobilité électrique simplifie le paiement de la recharge des véhicules électriques grâce à l'acquisition de Vourity

  • La technologie de la start-up fintech suédoise simplifie le paiement aux bornes de recharge pour véhicules électriques
  • Accès en libre-service à de multiples options de paiement
  • ABB E-mobility a acquis la start-up Vourity avec effet immédiat

Offrir aux consommateurs des options de paiement faciles à utiliser et transparentes est l'un des éléments les plus importants pour accélérer l'adoption des véhicules électriques (VE). ABB E-mobility a élargi son offre avec l'acquisition de Vourity, une start-up suédoise qui propose une technologie primée basée sur le cloud pour le paiement de la recharge des véhicules électriques.

La technologie de Vourity simplifie la vie du conducteur à la borne de recharge, en lui évitant d'avoir à utiliser de nombreuses applications mobiles ou des badges de paiement. Cette technologie permet un paiement rapide et sécurisé de la recharge des véhicules électriques, en utilisant une grande variété d'options de paiement, dont les cartes de crédit, le paiement mobile et les badges RFID. La solution de Vourity, basée sur le cloud, peut être exploitée par le biais d'une borne de paiement ou être directement intégrée à la borne de recharge.

"Ce qui nous a le plus impressionnés à propos de la technologie de Vourity, c'est sa simplicité et sa facilité d'utilisation, et c'est ce à quoi nous aspirons dans nos systèmes, c'est donc un accord stratégique parfait pour ABB E-mobility", a déclaré Daniel Alarcon-Rubio, Chief Digital Officer chez ABB E-Mobility. " Les compétences et la technologie de Vourity vont fortement améliorer et accélérer le développement de nos propres systèmes et nous permettre de mieux servir nos clients. "

"Notre objectif avec Vourity a toujours été d'offrir une expérience client transparente au moment du paiement. Nous sommes convaincus qu'en tant que partie intégrante d'ABB E-mobility, nous serons en mesure d'accroître notre capacité à offrir cette expérience à grande échelle tout en continuant à développer et à améliorer notre technologie", a déclaré Hans Nottehed, cofondateur et PDG de Vourity.

Cette acquisition apporte un complément essentiel à la couche technologique d'ABB E-mobility, lui permettant d'intégrer des systèmes de paiement transparents à son offre client. L'acquisition apportera également une expertise technique importante à ABB E-mobility, l'équipe d'experts Android et fintech de Vourity jouant un rôle important dans le développement du paiement de la recharge des véhicules électriques.

À propos d'ABB E-mobility

ABB E-mobility leader mondial des solutions de recharge pour véhicules électriques (VE), contribue à un avenir de mobilité plus durable et plus économe en ressources. ABB E-mobility est un partenaire de choix pour les plus grands constructeurs automobiles et les opérateurs de réseaux de recharge. ABB E-mobility offre le plus large portefeuille de solutions de recharge de VE, des chargeurs intelligents pour le domicile aux chargeurs haute puissance pour les stations d'autoroute du futur, en passant par les solutions pour l'électrification des flottes et la recharge des bus et camions électriques. Avec environ 1 500 employés dans le monde, ABB E-mobility a vendu plus d'un million de chargeurs de véhicules électriques sur plus de 85 marchés, dont plus de 50 000 chargeurs rapides DC. https://e-mobility.abb.com/

À propos de Vourity

Vourity est une plateforme basée sur le cloud, d'une simplicité incomparable, pour effectuer des paiements, des ventes et des accès. Notre mission est de simplifier la vie quotidienne des utilisateurs, par le biais d'une solution de paiement, tout en créant de nouvelles sources de revenus et en réduisant les coûts pour les entreprises. Qu'il s'agisse de fournir aux propriétaires de voitures électriques une solution pour payer facilement la recharge partout sans avoir à télécharger un milliard d'applications de différents fournisseurs - ou qu'il s'agisse d'une solution permettant aux clients d'accéder en libre-service 24/7 à des produits ou services qui autrement nécessiteraient du personnel - Vourity a une solution rentable et facile d'utilisation pour renforcer l'expérience utilisateur et réduire les barrières pour les consommateurs.

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp