- ABB dévoile son nouveau tableau de distribution à distance RPP (Remote Power Panels) qui assure une continuité opérationnelle des DataCenters.
- Compatibles avec tous les appareils SMISSLINE et System pro M compact® In-Site, les RPP couvrent une large gamme de puissance pour les charges informatiques jusqu'à 720 kW
- L'intégration du système de répartition SMISSLINE augmente la flexibilité, l’évolutivité et la rentabilité des tableaux de distribution à distance RPP.

Les tableaux de distribution à distance RPP d'ABB aident à répondre aux exigences des applications très énergivores telles que les DataCenters. Ces tableaux offrent une surveillance et une distribution de l'alimentation sûre, fiable et nécessitent peu d’espace. Disponibles pour les applications UL et IEC, les différentes solutions RPP couvrent une large gamme de puissance pour les charges informatiques jusqu'à 720 kW.
Les RPP sont la solution idéale pour l’électrification des salles de serveurs des DataCenters, ils permettent de gagner du temps dès la planification. Les tableaux assurent également le bon fonctionnement et en continu des installations. Composés d’un système de répartition SMISSLINE, les tableaux réduisent le temps de montage ainsi que l’espace nécessaire à l’installation tout en assurant l’évolutivité avec l’ajout de départ à chaud (en service) des protections serveurs.
Un gain de temps et d’espace
L’intégration du système de répartition SMISSLINE dans les tableaux de distribution à distance RPP augmente la flexibilité, la sécurité et la rentabilité des DataCenters. Possédant une capacité nominale de 250 A par phase, Le système de répartition SMISSLINE requiert qu’une seule alimentation unilatérale. Associé à la nouvelle barre de répartition SMISSLINE 250A avec alimentation directe, cette configuration peut faire économiser plus d'un million d'euros. Seulement 50 mètres de fils sont nécessaires pour la mise en marche d’un tableau de distribution à distance RPP de 1000 A.
Grâce au système embrochable sous tension qui nécessite moins de place à l'intérieur du tableau, l’espace libéré accroit ainsi le nombre de connexions sortantes par RPP. A la place des raccordements filaires fastidieux, SMISSLINE 250A garantit une installation plus rapide sur une plaque de montage pour un gain de temps supplémentaire. Cette solution est idéale pour la distribution électrique dans les salles des serveurs.
Plus de flexibilité et de fiabilité
Avec l'optimisation du flux de puissance, la résistance interne du RPP est réduite, ce qui entraîne une dissipation thermique moindre. Cela fait du RPP d'ABB une solution encore plus efficace pour la distribution de l'énergie dans les salles de serveurs. Les kits de répartition sont disponibles de 32 à 80 modules, avec ou sans connexion à la barrette de neutre. Des bornes supplémentaires pour N et PE font également partie du système de répartition.
Les raccordements boulonnés sécurisées entre les disjoncteurs boitier moulé (MCCB) et le système de répartition SMISSLINE minimisent le risque de câblage défectueux et augmentent la fiabilité de la distribution électrique. De plus, la distribution de l'énergie comprend une protection au touché et les disjoncteurs peuvent être montés et démontés sans interrompre l'alimentation du réseau.
La solution RPP permet de dimensionner la distribution électrique des salles serveurs tout en assurant son évolutivité, en-effet les concepteurs de DataCenters, peuvent faire évoluer le nombre de serveurs, au fur et à mesure du temps, en permettant d’ajouter des départs à chaud en service pour faire augmenter le nombre de serveurs sans impacter les installations existantes.
Plus d’informations : https://new.abb.com/low-voltage/fr/produits-et-systemes-basse-tension/industrie/datacenters/distribution-electrique/tableaux-de-puissance-distants
Leader mondial des technologies d'électrification et d'automatisation, ABB bâtit un futur plus durable et économe en ressources. Les solutions de l'entreprise connectent le savoir-faire en ingénierie et en logiciels pour optimiser les processus de production, alimentation, déplacement et exploitation. Avec plus de 140 ans d’excellence et 105 000 employés dévoués à l’innovation, le Groupe ABB accélère la transformation industrielle www.abb.com
La Business Area Electrification d’ABB est une leader technologique mondiale dans le domaine de la distribution électrique et de la gestion depuis la production jusqu’à la prise, contribue à électrifier le monde de manière sûre, intelligente et durable. Alors que la demande mondiale d’électricité augmente, plus de 50 000 de nos collaborateurs répartis dans 100 pays s’efforcent, en collaboration avec des clients et des partenaires, de transformer la manière dont les personnes se connectent, vivent et travaillent. Les produits, les solutions et les technologies numériques innovantes que nous développons permettent d’optimiser l’efficacité énergétique et de réduire les émissions de CO2 dans tous les secteurs. Leur mise en œuvre à l’échelle mondiale appuyée par l’expertise locale nous permet de façonner et de soutenir les tendances globales, d’assurer l’excellence à nos clients et de bâtir un avenir durable pour notre société. http://www.abb.fr/lowvoltage