ABB fournira l'ensemble des systèmes d'automatisation et d'entraînement dans le cadre du projet de nouvelle machine à papier de Gascogne Papier

ABB fournira l'ensemble des systèmes d'automatisation et d'entraînement dans le cadre du projet de nouvelle machine à papier de Gascogne Papier

  • ABB fournira des systèmes de contrôle et des variateurs dans le cadre du projet d’une nouvelle machine à papier, la plus large du monde dans sa catégorie
  • Le papetier souhaite établir de nouvelles références en matière de capacité de production et de séchage économe en énergie, en collaboration avec ABB, partenaire du projet
  • Les moteurs SynRM IE5 d'ABB aideront Gascogne Papier à réduire les pertes d'énergie, contribuant ainsi à ses objectifs de décarbonation

ABB a été sélectionné comme partenaire du projet d'installation de la nouvelle machine à papier kraft naturel frictionné la plus large du monde, dans l’usine de production de pâte kraft et de papier de Gascogne Papier située à Mimizan, en France.

Remplaçant trois machines plus anciennes, la conduite de cette nouvelle machine à papier (PM7) sera entièrement intégrée dans l’environnement ABB Ability™ 800xA® avec le système de contrôle commande (DCS), les moteurs et variateurs, ainsi que le système de contrôle qualité (QCS) ABB spécifique à l’industrie papetière. Les applications avancées du système QCS permettront entre autres le changement de sorte automatique ainsi que le contrôle MCD (multivariable cross direction) des sens travers. Le contrat intègre également la fourniture de 8000 entrées/sorties, des multi-variateurs ACS880 et des moteurs à haut rendement énergétique SynRM IE5 d'ABB. Cette offre permettra à Gascogne Papier de réduire ses coûts énergétiques tout en limitant les déchets grâce à la fabrication d'une plus grande quantité de papier conforme aux spécifications.

Cette machine à papier, d'une largeur de bande de 6,8 mètres et d'une vitesse de 1 300 mètres par minute, sera équipée des technologies d'ABB. Elle pourra produire 125 000 tonnes par an de papier d'un grammage compris entre 25 et 120 grammes par mètre carré, établissant ainsi une nouvelle référence industrielle pour le papier kraft naturel frictionné.

  • Vue 3D de la technologie ABB NP1200, partie du système de contrôle qualité pour les mesures en ligne haute-performance. Image ABB
  • Les moteurs SynRM IE5 ont la même taille et la même puissance de sortie que les moteurs à induction traditionnels, mais ils permettent de réduire les pertes d’énergie jusqu’à 50% et ont une consommation d'énergie nettement plus faible. Image ABB
  • La nouvelle machine à papier PM7 du site de Mimizan en France est la plus large du monde dans sa catégorie. Image Gascogne Papier

« Nous avons créé une relation solide avec Gascogne et nous sommes ravis de continuer à les soutenir dans leurs objectifs de production », a déclaré Pamela Murphy, responsable des opérations en Europe pour l’activité Pâte et Papier d’ABB. « Ce projet souligne également l'importance de notre collaboration et la complémentarité des technologies et de l'expertise que nous apporterons à Gascogne. »

Les moteurs à reluctance synchrone (SynRM) IE5 ultra-premium ont la même taille et la même puissance de sortie que les moteurs à induction traditionnels, mais ils permettent de réduire les pertes d’énergie jusqu’à 50% et ont une consommation d'énergie nettement plus faible. Cette technologie innovante intègre d’autres avantages, tels que des températures de roulement plus basses pour une fiabilité et une durée de vie accrues, ainsi qu'une réduction du bruit du moteur. Les moteurs SynRM IE5 peuvent être utilisés dans une large gamme d'applications industrielles exigeantes pour un contrôle précis et un rendement élevé à différentes vitesses.

Si les premières livraisons de matériel ABB ont été réalisées au début de l'année 2023, celles des parties QCS et variateurs sont prévues à Gascogne pour 2024, en même temps que la mise en service de la machine.

L'activité Process Automation d'ABB automatise, électrifie et numérise les opérations industrielles qui répondent à un large éventail de besoins essentiels - de l'approvisionnement en énergie, en eau et en matériaux à la production de biens et à leur transport vers le marché. Avec ses ~20 000 employés, sa technologie de pointe et son expertise en matière de services, ABB Process Automation aide les clients des industries de transformation, hybrides et maritimes à améliorer les performances et la sécurité des opérations, permettant ainsi un avenir plus durable et plus efficace en termes de ressources. go.abb/processautomation

Leader mondial des technologies d'électrification et d'automatisation, ABB bâtit un futur plus durable et économe en ressources. Les solutions de l'entreprise connectent le savoir-faire en ingénierie et en logiciels pour optimiser les processus de production, alimentation, déplacement et exploitation. Avec plus de 140 ans d’excellence et 105 000 employés dévoués à l’innovation, le Groupe ABB accélère la transformation industrielle. www.abb.com

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp