- Fin 2023, 93 points de charge ABB E-mobility ont été installés dans les agences GLS France.
- 70% des agences GLS France sont équipées en bornes de recharge. L’intégralité des bornes de recharge rapide (DC) installées dans les agences GLS France sont des bornes ABB E-mobility.
- Début 2024, GLS France équipera son nouveau hub national de la borne ultra- rapide ABB Terra 360 pour la recharge des poids-lourds
GLS propose des solutions d’envoi, de transport et de livraison fiables, à la fois à l’échelle nationale et internationale, couvrant ainsi plus de 40 pays. GLS est principalement présent en Europe, au Canada et aux États-Unis d’Amérique, majoritairement au travers de ses propres filiales, le reste étant pris en charge par des partenaires de confiance. En France, son empreinte est particulièrement forte avec un réseau de 96 agences et 10 hubs.
ABB E-mobility est fier d’annoncer son partenariat tripartite avec GLS France dont le siège est basé à Toulouse mais également avec l’installateur de bornes de recharge C-CAR. En tant qu’acteur majeur du transport, GLS est engagé dans la transition énergétique et souhaite réduire le niveau des émissions de carbone de ses flottes de véhicules pour la livraison dernier kilomètre en ayant recours à des véhicules électriques ou des vélos cargo lorsque cela est possible. A ce jour, 70% des agences GLS France sont équipées en bornes de recharge : 4 à 6 bornes lentes par agence pour la recharge nocturne des véhicules ainsi qu’une borne de recharge rapide pour la recharge entre les tournées.
Cette stratégie de recharge rapide a été mise en place chez GLS il y a plus d’un an maintenant et permet de lever de nombreuses contraintes logistiques dans les agences, une logistique rapide et un roulement horaire amplifié :
- Chargement plus rapide des véhicules de livraison en journée permettant d’augmenter les rythmes de tournée : 20 à 25 minutes de temps de charge pour récupérer jusqu’à 90% d’autonomie
- Gain de place de stationnement la nuit car les chauffeurs repartent à leur domicile avec leurs véhicules chargés
Début 2024, GLS France ira encore plus loin dans l’électrification de sa flotte en équipant son nouveau hub national de la borne ultra rapide d’ABB E-mobility, la Terra 360. Cette borne sera consacrée à la recharge des poids lourds, pour assurer également un transport moyenne et longue distance décarboné.
« Aujourd'hui il est important pour nous de pouvoir offrir à nos partenaires, sur nos agences, une vraie solution de recharge, fiable, puissante, pérenne, leurs permettant d'assurer leurs tournées, parfois jusqu'à deux par jour, sans se soucier de savoir où se charger et perdre du temps sur des bornes publiques qui ne seront parfois pas adaptées à leurs besoins, déjà occupées ou pas assez puissantes pour se recharger rapidement. » explique Cyrille Bouquin-Nicolas Responsable Eco-Mobilité chez GLS France. Grâce à l’expertise d’ABB E-mobility, à la qualité du matériel et à la puissance délivrée par les bornes, GLS pourra appuyer son déploiement et sera en phase avec les objectifs européens de 2035 (réduction moyenne des émissions des flottes de constructeurs de 100%) mais également avec le déploiement des ZFE sur l’hexagone. L’objectif est clair pour GLS : équiper 100% de ses agences avec une structure de charge d’ici mars 2026 avec différents paliers : en 2025, un objectif de 25% de la flotte électrifiée et de 50% en 2030.
Vanessa Bisconti-Cateau, Directrice Générale d’ABB E-mobility ajoute « Ce partenariat avec GLS nous a permis de nous former sur de nouvelles contraintes et ainsi déployer des solutions techniques sur mesure. Nous sommes fiers d’avoir apporté notre expertise dans ce partenariat et de participer à la transition d’un grand groupe tel que GLS. ».
ABB E-mobility, ouvre la voie vers une mobilité zéro émission en tant que leader mondial des solutions de recharge pour véhicules électriques (VE) afin d’assurer un avenir plus durable et plus économe en ressources. Nous sommes un partenaire de choix pour les plus grands constructeurs automobiles et les opérateurs de réseaux de recharge, offrant le plus large portefeuille de solutions de recharge de VE, allant des chargeurs intelligents pour le domicile aux chargeurs haute puissance pour les stations d'autoroute du futur, en passant par les solutions pour l'électrification des flottes et la recharge des bus et camions électriques. Avec environ 1 500 employés dans le monde, ABB E-mobility a vendu plus d'un million de chargeurs de véhicules électriques sur plus de 85 marchés, dont plus de 50 000 chargeurs rapides DC. https://e-mobility.abb.com/
Le groupe GLS est l’un des plus grands prestataires européens d’envoi, de transport et de livraison de colis avec une forte expertise du marché local, dans presque tous les pays du continent. Il opère également par le biais de filiales en propriété exclusive au Canada et sur la côte ouest des États-Unis au sein d'un seul réseau GLS. Cela permet chaque jour à GLS de connecter de manière transparente ses clients et ses communautés avec des millions de colis et d'histoires. Grâce à son réseau international, GLS a la capacité de relier ses marchés de manière flexible et agile pour répondre à leur nature dynamique et aux évolutions rapides qu’ils connaissent. L'entreprise est fière de fournir à ses clients, dans une quarantaine de pays, un service de haute qualité qui répond au mieux à leurs besoins. Le réseau mondial GLS se compose de plus de 120 hubs, de plus de 1 600 agences, soutenus par environ 35 000 véhicules de livraison sur le dernier kilomètre, 4 700 camions longue distance et de plus de 42 000 Relais GLS. Cela assure une résilience du réseau, une flexibilité supérieure et une portée étendue. En 2022- 2023, GLS a généré des revenus records de 5,4 milliards d'euros et a livré 862 millions de colis. Pour plus d'informations, visitez le site www.gls- france.com