ABB met l'accent sur le bien-être des opérateurs industriels en proposant une solution d'espace de travail ambiant

ABB met l'accent sur le bien-être des opérateurs industriels en proposant une solution d'espace de travail ambiant

  • Le service de bien-être des opérateurs crée un environnement de travail plus sain pour les opérateurs, tout en améliorant les performances de l'usine et en contribuant à réduire les incidents et les temps d'arrêt imprévus dus à l'erreur humaine.
  • La solution numérique surveille les niveaux de dioxyde de carbone, les températures, l'éclairage et le bruit dans les salles de contrôle industrielles.
  • Une étude révèle que 90 % des accidents liés à des erreurs humaines dans le secteur du pétrole et du gaz peuvent être attribués à l'environnement de travail

ABB a lancé son Operator Wellbeing Service (OWS), une solution numérique qui vise à offrir aux travailleurs des salles de contrôle industriel des environnements et des conditions optimales.

Bien qu'elle soit essentielle pour la plupart des infrastructures énergétiques et des industries dans le monde, l'ambiance des salles de contrôle est souvent négligée, de nombreuses installations étant obsolètes ou ne permettant pas aux opérateurs de rester alertes à tout moment. 

La solution OWS d'ABB est conçue pour assurer des opérations sûres, intelligentes et durables en permettant aux propriétaires d'usines d'étudier et de mesurer la qualité de l'air et les niveaux de bruit en temps réel, de s'assurer que l'éclairage est ambiant et conforme aux normes en vigueur, et de gérer les températures pour aider à maintenir la concentration et la vigilance des employés.

L'ARC Advisory Group estime que 40 % des pertes globales de l'industrie de transformation dues à des temps d'arrêt imprévus sont directement liées à l'erreur humaine[1], tandis qu'une étude publiée par l'International Journal of Occupational Safety and Ergonomics indique que l'environnement de travail est le principal facteur humain dans 90 % des cas d'accident dans l'industrie pétrolière et gazière2

S'appuyant sur le leadership d'ABB en matière de conception de salles de contrôle, d'innovation en matière de mobilier et d'équipement, l'OWS contribue à assurer un lieu de travail plus sain pour les opérateurs, ainsi qu'à améliorer les performances et la sécurité des installations.

Le bien-être de l'opérateur est le facteur clé de succès pour des opérations productives et fiables. Les facteurs humains constituent une base fondamentale de la solution de salle de contrôle. Lorsque les opérateurs sont plus heureux, plus alertes, moins stressés et beaucoup plus sûrs, il en résulte une meilleure prise de décision et une réduction des temps d'arrêt.

"Les conditions de travail défavorables sont connues pour exacerber la fatigue ou la distraction", a déclaré Ulf Engberg, directeur général des solutions de salle de contrôle chez ABB Energy Industries. "L'OWS y remédie en fournissant des données en direct aux responsables, ce qui leur permet de surveiller les conditions de travail et d'apporter les modifications nécessaires en conséquence. En outre, il garantit que les propriétaires d'installations seront toujours en conformité avec les normes ISO 11064."

L'activité Process Automation d'ABB est un leader de l'automatisation, de l'électrification et de la numérisation pour les industries de process et hybrides. Nous servons nos clients avec un large portefeuille de produits, de systèmes et de solutions de bout en bout, y compris notre système de contrôle distribué n° 1, des logiciels et des services de cycle de vie, des produits spécifiques à l'industrie ainsi que des offres de mesure et d'analyse, et des offres marines. En tant que numéro 2 mondial sur le marché, nous nous appuyons sur notre expertise approfondie du domaine, notre équipe diversifiée et notre empreinte mondiale, et nous nous engageons à aider nos clients à accroître leur compétitivité, à améliorer leur retour sur investissement et à mener des opérations sûres, intelligentes et durables. go.abb/processautomation

Leader mondial des technologies d'électrification et d'automatisation, ABB bâtit un futur plus durable et économe en ressources. Les solutions de l'entreprise connectent le savoir-faire en ingénierie et en logiciels pour optimiser les processus de production, alimentation, déplacement et exploitation. Avec plus de 130 ans d’excellence et 105 000 employés dévoués à l’innovation, le Groupe ABB accélère la transformation industrielle. 
www.abb.fr

1https://www.arcweb.com/blog/ergonometrics-better-operator-ergonomics-increase-plant-kpis
2https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10803548.2021.1916238 

Contactez nous

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp