- Conçu pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie alimentaire, le PCS 100 AVC 40 d’ABB offre une protection inégalée contre les perturbations électriques, à chaque étape du processus de production
- Le PCS 100 AVC 40 se distingue par sa technologie avancée qui détecte et atténue instantanément les variations de tension, garantissant une qualité d'énergie optimale de 250 kVA à 3600 kVA
- Sa conception robuste et sa fiabilité font de lui le choix idéal pour maintenir la qualité supérieure des produits alimentaires et minimiser les risques de pertes de production
L'industrie agroalimentaire doit constamment s'adapter aux demandes des consommateurs. En effet, elle doit répondre à une demande croissante de la population mondiale tout en respectant des exigences de plus en plus strictes en matière de durabilité. Pour relever ces défis, les entreprises du secteur doivent adopter des solutions innovantes et respecter des normes strictes en matière de santé et de sécurité alimentaire. Les perturbations électriques, comme les pannes de courant ou les creux de tension, constituent une menace majeure pour la performance et la rentabilité des entreprises agroalimentaires. Elles peuvent en effet entraîner des pertes de production et des temps d'arrêt importants.
« Les effets des coupures de courant sont évidentes lorsqu'elles se produisent, mais ce qui compte pour le secteur de l’agroalimentaire, ce sont les conséquences financières. L'enquête paneuropéenne sur la qualité de l'énergie1 a conclu que les pertes annuelles attribuées à des problèmes de qualité de l'énergie pourraient s'élever à 4 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour beaucoup d’industriels, cette perte peut être en partie évitable », explique Bruce Bennett, Responsable Grands Comptes et Développement des Marchés Européens Solutions de conditionnement d’énergie.
ABB apporte une réponse à ces défis de protection de l’alimentation avec le régulateur de tension PCS 100 AVC 40. Cette solution sans batterie offre une protection optimale contre les perturbations électriques. Le PCS 100 AVC 40 garantit une alimentation électrique fiable et de haute qualité, adaptée à toutes les opérations et étapes de production de l'industrie agroalimentaire.
Le PCS 100 AVC 40 détecte et supprime instantanément les variations de tension. Il assure une régulation continue de la tension et minimise les risques de pertes de production. Avec une efficacité élevée et une facilité d'installation et d'entretien, le PCS 100 AVC 40 garantit la qualité des produits alimentaires, réduit les coûts tout en améliorant la productivité.
« En plus de sa robustesse et de sa capacité de surcharge élevée, le PCS 100 AVC 40 offre une adaptabilité complète avec des plages de puissance allant de 225 kVA à 3 600 kVA, garantissant une qualité d’énergie optimale. Cette solution démontre ainsi sa capacité à répondre aux normes internationales les plus exigeantes. Grâce à son rendement supérieur à 98%, le PCS 100 AVC 40 contribue à un avenir plus durable et performant dans l’industrie agroalimentaire. Il sécurise l’alimentation des installations électriques et renforce la résilience de la chaine de production alimentaire », conclut Almamy Faty, Product Marketing Specialist UPS.
Pour en savoir plus : https://new.abb.com/ups/fr/regulateur-tension/voltage-conditioners/pcs100-avc-40
Leader mondial des technologies d'électrification et d'automatisation, ABB bâtit un futur plus durable et économe en ressources. Les solutions de l'entreprise connectent le savoir-faire en ingénierie et en logiciels pour optimiser les processus de production, alimentation, déplacement et exploitation. Avec plus de 140 ans d’excellence et 105 000 employés dévoués à l’innovation, le Groupe ABB accélère la transformation industrielle. www.abb.com
La Business Area ABB Electrification est une leader technologique mondiale dans le domaine de la distribution électrique et de la gestion depuis la production jusqu’à la prise, et contribue à électrifier le monde de manière sûre, intelligente et durable. Alors que la demande mondiale en électricité augmente, plus de 50 000 de nos collaborateurs répartis dans 100 pays s’efforcent, en collaboration avec des clients et des partenaires, de transformer la manière dont les personnes se connectent, vivent et travaillent. Nous développons des produits innovants, des solutions et des technologies numériques qui favorisent l'efficacité énergétique et une société à faible émission de carbone dans tous les secteurs. Leur mise en œuvre à l’échelle mondiale appuyée par l’expertise locale nous permet de façonner et de soutenir les tendances globales, d’assurer l’excellence à nos clients et de bâtir un avenir durable pour la société. go.abb/electrification.
1The Cost of Poor Power Quality, ECI Publication No Cu0145, October 2015