- Le nouveau configurateur de sous-répartition des salles de serveurs des DataCenters d’ABB est intuitif et facile d’utilisation
- Il répertorie l’ensemble du catalogue des produits ABB dédiées aux salles de serveurs des DataCenters
- La production, l'assemblage, l'emballage et la livraison sont réalisés en un seul processus rationalisé
Le process dit classique de mise en place d’un DataCenter devient un frein à son déploiement. En effet, la méthode conventionnelle de configuration des produits et accessoires basse tension par les équipes d'ingénierie des DataCenters, leurs consultants et leurs partenaires installateurs et intégrateurs peut prendre du temps, être difficile et sujette à des erreurs. Elles peuvent être source de retards dans la fabrication ou entrainer la livraison du mauvais produit sur le site. Les délais et les approches de construction classiques ne sont en conséquence pas suffisants pour répondre à la demande et à la vitesse de développement des DataCenters.
Un configurateur simple pour une maximisation du temps
Conscient des nombreux enjeux liés aux DataCenters, ABB lance un nouveau configurateur de sous-répartition des salles de serveurs des DataCenters. Le configurateur garantit la conception ou la rénovation d’une installation de façon rapide et efficace. Quel que soit le type d’installation ou les exigences de densité énergétique, de sécurité et de flexibilité ; l’outil guide l’utilisateur dans la phase de planification d’un DataCenter. Il assure de procéder simplement et avec précision toute configuration en moins de 10 minutes.
Intuitif et facile d’utilisation, l’outil fonctionne comme une boutique en ligne. Il répertorie l’ensemble du catalogue des produits ABB dédiées aux DataCenters. Il propose une solution idéale et adaptée en termes de prix et de spécifications pour toute installation des armoires de distribution électriques des salles de serveurs. De plus, ce configurateur donne accès aux informations et fiches techniques précises des produits. La production, l'assemblage, l'emballage et la livraison sont réalisés en un seul processus rationalisé.
Pour un processus sans erreur
La probabilité de commettre une erreur avec le configurateur est minime. Il réduit ainsi les risques de perte de temps liée à la correction d’une commande et de retard des tâches suivantes du projet. Outre la minimisation des erreurs, les commandes générées par les configurateurs accélèrent la communication avec la production. Le délai de fabrication passe ainsi de 6 mois à quelques semaines pour de nombreux modules.
Désormais, les entreprises peuvent passer une commande via un processus de gestion de la configuration en boucle fermée garantissant un flux d'informations précis. Tout en évitant que le projet ne dépasse le calendrier prévu, cet outil peut également accélérer la construction du DataCenter. Le configurateur garantit donc un gain de temps, une réduction des coûts et l’élimination d’erreurs pour assurer un déploiement rapide.
Plus d’informations : https://new.abb.com/data-centers/fr/server-room-solutions/configurateur-de-sous-repartition-des-salles-de-serveurs
Leader mondial des technologies d'électrification et d'automatisation, ABB rend possible un futur plus durable, avec une gestion plus efficace des ressources. Les solutions de l’entreprise associent le savoir-faire en matière d’ingénierie et les logiciels pour optimiser la façon dont les objets sont fabriqués, déplacés, alimentés et exploités. S’appuyant sur plus de 140 ans d’excellence, les plus de 105 000 employés d’ABB sont dévoués à l’innovation pour accélérer la transformation industrielle. www.abb.com
ABB Electrification est un leader technologique mondial de la distribution électrique et de la gestion de l'énergie. Avec plus de 50 000 collaborateurs répartis dans 100 pays, nous collaborons avec nos clients et partenaires pour résoudre les plus grands défis mondiaux pour une utilisation efficace et fiable de l’électricité, de la source à la prise. Nous aidons les entreprises, l'industrie, les bâtiments et les consommateurs à gérer leurs installations et leurs logements de manière sécurisée et performante. À mesure que la transition énergétique s’accélère, nous électrifions le monde de manière sûre, intelligente et durable. go.abb/electrification