ABB signe un protocole d'accord avec Vulcan Energy Resources pour soutenir la production durable de lithium destiné à la fabrication de batteries

ABB signe un protocole d'accord avec Vulcan Energy Resources pour soutenir la production durable de lithium destiné à la fabrication de batteries

  •  L'accord permet aux deux entreprises de collaborer dès les premières étapes de la conception, de l'ingénierie, de l'exécution et de l'exploitation
  • L’objectif commun est de mener la phase 1 du projet ZERO CARBON LITHIUM™ de Vulcan Energy en matière de digital, d’électrification, d’instrumentation et de contrôle
  • Vulcan Energy détient un permis d’exploitation dans la vallée du Rhin supérieur, la plus importante réserve de lithium en Europe

ABB et Vulcan Energy Resources ont signé un protocole d'accord en vue d'établir conjointement des plans de conception, d'ingénierie, d'exécution et d'exploitation pour des réserves de lithium stratégiquement importantes en Europe. Le projet ZERO CARBON LITHIUM™ de Vulcan est localisé dans la vallée du Rhin supérieur en Allemagne. Il s’intéresse à la saumure riche en lithium chauffée naturellement à partir de réservoirs souterrains et prévoit d’utiliser la chaleur géothermique pour produire de l'énergie renouvelable dans le cadre du processus.

L'accord définit la manière dont ABB collaborera avec Vulcan pour identifier, explorer et garantir les opportunités liées aux phases d’électrification et d'automatisation du projet. Il prévoit également une coopération en amont avec les entrepreneurs en ingénierie, approvisionnement et gestion de la construction (EPCm) et les fournisseurs technologiques pour l'ensemble du projet.

L'Union Européenne s'est fixé un objectif de zéro émission d’ici 2035 pour 100 % des véhicules, ce qui signifie que la demande de lithium en Europe sera multipliée par plus de 50 d'ici 2050[i]. Le projet ZERO CARBON LITHIUM™ de Vulcan, qui intègre la chaleur renouvelable, l'énergie renouvelable et la production de lithium, fournira un premier approvisionnement régional en lithium neutre en carbone, ouvrant ainsi la voie à l'Allemagne et à l'Europe vers une transition de neutralité carbone en matière de mobilité et d'énergie.
[i] Nouveau cadre réglementaire européen pour les batteries (europa.eu)

« Ce protocole d'accord marque le début d'une collaboration prometteuse à long terme entre Vulcan et ABB » a déclaré Cris Moreno, directeur général de Vulcan. « Nous sommes ravis d'avoir ABB comme partenaire clé pour fournir des solutions de pointe et de renommée mondiale pour la phase 1 de notre projet. Grâce à l’utilisation d'énergie renouvelable, du ZERO CARBON LITHIUM™ et bien plus encore, ce projet reflète notre engagement commun en faveur de l'innovation et de la durabilité. »
  • ABB et Vulcan Energy Resources travailleront ensemble pour l'avenir de la filière des batteries électriques. Image Vulcan Energy Resources
  • ABB a déjà déployé des solutions d'automatisation et d'électrification pour soutenir la chaîne d'approvisionnement des batteries électriques. Image ABB

« Le protocole d'accord entre ABB et Vulcan Energy Resources illustre notre volonté conjointe de stimuler l'innovation et la croissance dans le secteur de la fabrication de batteries » a déclaré Michael Marti, Directeur Monde de l’activité Growth Industries au sein d’ABB Process Industries. « Les résultats potentiels des nouvelles initiatives d'ABB et de Vulcan sont fascinants, car notre approche, notre expertise et nos technologies communes auront un impact sur le développement de la fabrication de batteries pour les utilisateurs finaux. Les mesures que nous prenons aujourd'hui visent à garantir un approvisionnement énergétique sûr et régulier jusque dans les années 2030. »

À court terme, la collaboration permettra de clarifier les principes de conception, les normes et les interfaces, ainsi que l'optimisation de l'électrification et de l'automatisation des processus et de l'énergie. En outre, les deux entreprises ont l'intention de poursuivre au-delà de l'exécution du projet et étendre cette initiative commune au soutien opérationnel et à l'amélioration continue des performances tout au long du cycle de vie de l'installation.

Vulcan s’emploie à la réalisation de ce premier projet mondial intégré d'énergie renouvelable et de ZERO CARBON LITHIUM™ en adaptant les technologies existantes pour extraire efficacement le lithium de la saumure géothermique. L’objectif est de fournir une source locale de lithium durable pour l'Europe, en s'appuyant sur une stratégie neutre en carbone et en excluant les combustibles fossiles. En tant que producteur d'énergie renouvelable, Vulcan fournira également de l'électricité et de la chaleur renouvelables aux communautés locales. Les ressources combinées d'énergie géothermique et de lithium de Vulcan sont connues pour être les plus importantes d'Europe.

L'activité Process Automation d'ABB automatise, électrifie et digitalise les opérations industrielles qui répondent à un large éventail de besoins essentiels - depuis l'approvisionnement en énergie, en eau et en matériaux, à la production de biens jusqu’à leur transport. Avec ses ~20 000 employés, sa technologie de pointe et son expertise en matière de services, ABB Process Automation aide les clients des industries de transformation, hybrides et maritimes à améliorer les performances et la sécurité des opérations, permettant ainsi un avenir plus durable et plus efficace en matière de ressources. go.abb/processautomation

Leader mondial des technologies d'électrification et d'automatisation, ABB rend possible un futur plus durable, avec une gestion plus efficace des ressources. Les solutions de l’entreprise associent le savoir-faire en matière d’ingénierie et les logiciels pour optimiser la façon dont les objets sont fabriqués, déplacés, alimentés et exploités. S’appuyant sur plus de 140 ans d’excellence, les plus de 105 000 employés d’ABB sont dévoués à l’innovation pour accélérer la transformation industrielle. www.abb.com

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp