- Les nouveaux réfrigérants A2L et A3 ont un faible potentiel de réchauffement de la planète et une faible toxicité, ce qui les rend attrayants pour le marché.
- A ce jour, ABB est l'un des rares fournisseurs de variateurs connus à déclarer sa conformité à la norme de sécurité IEC/UL 60335-2-40 pour les fluides frigorigènes A2L et A3.
- Les variateurs ABB peuvent contrôler en toute sécurité les équipements fonctionnant avec des réfrigérants A2L et A3, avec un faible risque d'inflammation. Les équipementiers de refroidisseurset de pompes à chaleur peuvent désormais bénéficier de la sécurité et de l'efficacité énergétique offertes par les variateurs ABB.
Pour aider les équipementiers frigorifiques dans leur transition écologique, ABB a testé avec succès ses principaux variateurs frigorifiques afin de garantir leur conformité aux normes de sécurité lors de l'utilisation des nouveaux fluides frigorigènes A2L et A3.
Cela signifie que les températures de surface des variateurs spécifiés - HVACR ACH180 et ACH580, General Purpose ACS580 et Machinery ACS180 - ont été examinées et se situent désormais dans les limites de sécurité décrites dans la norme, et qu'aucun arc ou étincelle n'est produit pendant le fonctionnement dans des conditions normales. Par conséquent, conformément à la norme d'essai IEC/UL 60335-2-40, les variateurs ne sont pas considérés comme une source potentielle d'inflammation lorsque l'on travaille à proximité de fluides frigorigènes classés A2L ou A3.
La norme de sécurité IEC/UL 60335-2-40 couvre la sécurité des "appareils électriques ménagers et similaires", y compris les pompes à chaleur électriques, les climatiseurs et les déshumidificateurs. Elle implique diverses exigences en matière de sécurité, notamment la protection contre les chocs électriques, les risques d'incendie et les risques mécaniques.

Les caractéristiques supplémentaires améliorent la sécurité et les réductions de coûts potentielles pour les équipementiers.
En outre, les gammes de produits ACH et ACS comprennent des entrées STO (safe torque off), ce qui réduit la nécessité d'utiliser des relais de sécurité externes dans les systèmes de sécurité critiques. En outre, de nombreuses autres caractéristiques, tant standard qu'en option, peuvent être utilisées pour réduire encore davantage le coût global du système.
C'est une bonne nouvelle pour les équipementiers, leurs clients et les utilisateurs finaux, qui peuvent utiliser en toute confiance les variateurs ABB lorsqu'ils travaillent à proximité d'équipements de réfrigération modernes. Cela permet d'accroître l'efficacité énergétique et de réduire les coûts d'intégration, sans se préoccuper inutilement de la sécurité de l'allumage, ce qui favorise la transition écologique.
La conformité comme priorité
Stefano Ghidella, responsable mondial du développement des activités d'ABB pour les entraînements de réfrigération, explique pourquoi ABB a suivi le processus de conformité. "Les entraînements jouent un rôle essentiel dans la sécurité des machines fonctionnant avec des fluides frigorigènes A2L et A3. Les réfrigérants A2L/A3 gagnent rapidement des parts de marché grâce à leur faible intensité en gaz à effet de serre et à leur toxicité réduite par rapport à d'autres matériaux. C'est pourquoi nous avons fait de cette conformité une priorité. Désormais, les équipementiers n'ont plus à s'inquiéter du fait que leurs disques d'entraînement peuvent constituer une source d'inflammation ou un risque pour la sécurité.

À ce jour, ABB est l'un des rares fournisseurs de variateurs connus à déclarer sa conformité à la norme de sécurité IEC/UL 60335-2-40 pour les fluides frigorigènes A2L et A3, ce qui présente des avantages à la fois pour ABB et pour ses clients..
Grâce à cette déclaration de conformité, les constructeurs de machines et leurs clients travaillant dans des bâtiments commerciaux et résidentiels, des centres de données, des supermarchés, des usines agroalimentaires et bien d'autres secteurs peuvent être assurés que leurs systèmes de chauffage ou de refroidissement/réfrigération répondent aux normes les plus strictes, en toute sécurité.
Pour plus de détails, voir les documents de déclaration de conformité :
A3 ACH180/ACS180 ABB Library - 3AXD100002137757
A3 ACH580/ACS580/ACQ580 ABB Library - 3AXD10002137760
A2L ACH180 ABB Library - 3AXD10002047577
A2L ACH580/ACS580/ACQ580 ABB Library - 3AXD10002047587
A2L ACS180 ABB Library - 3AXD10002158560
Pour plus d'informations, cliquez ici.
ABB Motion, leader mondial des moteurs et des variateurs de vitesse, est au cœur de l'accélération d'un avenir plus productif et plus durable. Nous innovons et repoussons les limites de la technologie afin de contribuer à la mise en place de solutions écoénergétiques, décarbonées et circulaires pour les clients, les industries et les sociétés. Grâce à nos variateurs, moteurs et services numériques, nous aidons nos clients et partenaires à améliorer les performances, la sécurité et la fiabilité. Nous fournissons des solutions motorisées pour une large gamme d'applications dans tous les secteurs industriels. S'appuyant sur plus de 140 ans d'expertise dans le domaine des groupes motopropulseurs électriques, nos plus de 22 000 employés répartis dans 100 pays apprennent et s'améliorent chaque jour. go.abb/motion