- Ce lancement marque l'engagement d'ABB envers l'accélération de la transition énergétique par l'entremise de l'évolution de la distribution électrique résidentielle conventionnelle.
- L'application conviviale permet aux propriétaires de mieux contrôler leur consommation d'électricité et de réaliser des économies, qu'ils soient raccordés au réseau ou non.
- La collaboration d'ABB avec Lumin permet de faire progresser le développement durable et l'innovation dans le secteur de la gestion électrique résidentielle.
Faisant preuve de son engagement à amener les technologies intelligentes et durables dans les domiciles aux États-Unis et au Canada, ABB lance aujourd'hui le nouveau panneau intelligent ReliaHome™, sa toute première plateforme logicielle de gestion de l'énergie résidentielle dans ce marché.
En collaboration avec son partenaire Lumin, un pionnier en gestion réactive des charges, ABB lance cette nouvelle offre à la fine pointe de la technologie qui procure une expérience client améliorée et une commodité exceptionnelle permettant d'économiser de l'énergie par l'entremise d'un produit accessible et convivial. Conçu et assemblé aux États-Unis, le panneau est offert commercialement dans les 50 États et territoires, ainsi qu'au Canada.
Grâce à sa compatibilité universelle avec des appareils tiers tels que les batteries, les convertisseurs solaires, les chargeurs de véhicules électriques et les génératrices de réserve, le panneau intelligent ReliaHome offre aux clients une façon simplifiée de gérer ses stocks et son inventaire. Propice à l'optimisation de l'énergie, à la planification du circuit et au contrôle en temps réel dans une seule solution compatible universellement, le panneau est conçu pour les nouvelles installations comme pour les rénovations. Il peut être installé sans problème près d'un nouveau ou ancien panneau de service et il s'intègre à tous les panneaux de distribution. Il est fourni précâblé, et il est possible de le superposer pour des charges de contrôle supplémentaires.

Illustration du panneau intelligent ReliaHome™ 
ReliaHome™ Smart Panel : des informations sur l'énergie 
Contrôle de l'énergie dans toute la maison via une application 
ReliaHome™ Smart Panel - Rendez n'importe quel centre de charge intelligent
Les installateurs comme les clients pourront profiter d'un accès à un service à la clientèle fiable et à des ressources exhaustives pour une installation et un entretien facile, ainsi qu'à une cybersécurité robuste (la protection a été mise à l'essai, améliorée et entièrement validée par un laboratoire accrédité selon les normes ISO 27001:2013 et IEC 62443-4-1:2018 et reconnu à l'échelle mondiale).
Le panneau intelligent ReliaHome habilitera les propriétaires de maison à prendre leur consommation énergétique en main en recevant les renseignements requis pour économiser de l'énergie et des coûts. Les utilisateurs peuvent prendre des décisions éclairées par rapport à leur consommation énergétique, donner la priorité à certains appareils pendant une panne électrique pour prolonger l'autonomie des batteries et optimiser les circuits afin d'éviter de payer des tarifs d'électricité élevés pendant les périodes de pointe. La plateforme veille à ce qu'il y ait une fonctionnalité sans encombre pendant les pannes électriques et les pannes du réseau grâce à un réseau de secours qui donne la priorité au réseau local, ce qui permet une connectivité constante pour le client sans avoir recours à une connexion en nuage.
Adam Mease, chef mondial du groupe de produit NEMA pour la division Bâtiments intelligents du secteur d'activité Électrification d'ABB, indique : « cette toute dernière collaboration marque un point tournant pour ce qui touche l'attention que porte ABB envers le secteur résidentiel. Nous nous engageons à accélérer la transition énergétique par l'entremise de l'innovation et de l'évolution de la distribution électrique résidentielle conventionnelle en offrant aux constructeurs de maisons, aux propriétaires et aux communautés des outils puissants qui leur permettront d'optimiser l'utilisation de l'énergie et de réduire les coûts. »
« Nous sommes heureux de faire équipe avec ABB pour lancer le panneau intelligent ReliaHome dans les marchés américain et canadien », commente Alex Bazhinov, fondateur et président de Lumin. « Ce partenariat combine la technologie avancée de gestion des charges de Lumin à l'expertise électrique d'ABB et à son réseau de distributeurs et de constructeurs de maisons afin d'offrir une solution plus intelligente et plus accessible de gestion de l'énergie résidentielle aux propriétaires de maison partout en Amérique. »
La consommation énergétique résidentielle représentant environ 20 % de l'utilisation totale de l'énergie aux États-Unis1, il est crucial d'entreprendre une modernisation de l'énergie et de passer à des sources d'énergie distribuée à faible émission de carbone pour atteindre les objectifs en matière de décarbonisation. Grâce au panneau intelligent ReliaHome d'ABB, nous comptons jouer un rôle décisif pour participer à la transition vers un avenir électrifié à faible émission de carbone.
1 Energy Data Facts, Bureau de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables
ABB est un chef de file technologique en matière d'électrification et d'automatisation, et favorise un avenir plus durable et efficace sur le plan des ressources. Les solutions de l'entreprise relient le savoir-faire en ingénierie et les logiciels pour optimiser la façon dont les choses sont fabriquées, transportées, énergisées et opérées. S'appuyant sur plus de 140 ans d'excellence, au-delà de 105 000 employés d'ABB s'engagent à innover pour accélérer la transformation industrielle. www.abb.com
ABB Électrification est un chef de file mondial en technologie utilisant efficacement et fiablement l'électricité de la source à la prise dans la mesure du possible. Ayant plus de 50 000 employés dans 100 pays, nous collaborons avec nos clients et partenaires pour résoudre les plus grands enjeux au monde dans le domaine de la distribution électrique et de la gestion de l'énergie. Nous aidons les entreprises, l'industrie et les clients à faire fonctionner leurs installations et leurs habitations de façon efficace et fiable. Alors que la transition énergétique augmente la cadence, nous électrifions le monde de façon sécuritaire, intelligente et durable. go.abb/electrification
Lumin® est un pionnier en solutions réactives de gestion de l'énergie et offre la seule plateforme de gestion des charges compatible universellement réajustable qui est immédiatement compatible avec toutes les batteries et tous les panneaux de distribution résidentiels. En rendant des circuits ordinaires intelligents, Lumin offre un contrôle exhaustif sur la maison et donne un accès à tous les circuits connectés pour les batteries de secours, l'électrification et la participation à des programmes de réponse à la demande. L'application conviviale de Lumin permet aux propriétaires de maison de gérer et de surveiller leur consommation énergétique, de créer des horaires de gestion du circuit dans le réseau et hors réseau, et d'automatiser l'établissement des priorités du circuit, leur donnant ainsi un contrôle maximal de leur énergie. Le système modulaire et flexible Lumin Edge est appelé à jouer un rôle crucial dans la transition équitable vers l'électrification de masse. Appuyée par un réseau d'installateurs partout aux États-Unis et au Canada, la technologie de Lumin ouvre la voie vers un avenir entièrement électrique à énergie propre. Apprenez-en plus : www.luminsmart.com.