- Le robot SCARA IRB 930 est conçu pour répondre aux opportunités de croissance dans des marchés clés tels que l'emballage ou la fabrication
- Ce robot augmente le rendement de 10 % par rapport aux autres robots SCARA de sa catégorie en manipulant plus de pièces et des pièces plus lourdes
- SCARA IRB 930 offre une capacité de poussée 200 % plus puissante pour les opérations à forte intensité de force, ce qui améliore la productivité et la qualité des produits
ABB élargit sa gamme de robots SCARA avec l’ajout de l'IRB 930. Ce nouveau robot, composé de 3 modèles capables de manipuler des charges de 12 kg et 22 kg, est conçu pour répondre aux exigences des nouvelles opportunités de croissance sur les marchés traditionnels et nouveaux.
Marc Segura, Président d'ABB Robotics Monde déclare : « En élargissant notre portefeuille SCARA, nous offrons à nos clients encore plus de choix en matière d'automatisation. La charge utile plus élevée et la portée plus longue de notre nouvel IRB 930 apportent les avantages de performance de notre large gamme SCARA à des segments nouveaux et traditionnels comme l’électronique, l’automobile, les panneaux solaires, l’emballage et la fabrication. Alors que le marché mondial des SCARA devrait atteindre 15,54 milliards de dollars d'ici 2027 avec un taux de croissance annuel composé de 14,4 %, ABB se positionne favorablement avec l’IRB 930. »
Conçu pour les tâches rapides point à point qui nécessitent des charges lourdes et de grandes zones de travail, l'IRB 930 propose 3 modèles capables de fournir la charge utile la plus élevée de tous les robots SCARA de sa catégorie. De plus, la version 22 kg peut traiter simultanément des pièces plus nombreuses et plus lourdes, ce qui augmente le rendement de la production de 10 %. L'IRB 930 offre également une augmentation exceptionnelle de 200 % de la force d’appui (avec une force descendante maximale de 250 N).
L’IRB 930 est alimenté par le contrôleur OmniCore™ d'ABB. Le contrôle de mouvement permet un temps de cycle impressionnant de 0,38 seconde, avec une déviation de position de répétabilité de seulement 0,01 mm. Ces performances garantissent à l'IRB 930 d'améliorer les taux de production horaires tout en respectant des normes de fabrication de haute qualité.
L’IRB 930, ainsi que IRB 910INV, IRB 920 et IRB 920T complètent la gamme de robots SCARA d’ABB répondant aux besoins de charge utile de 3 kg à 22 kg. Ces robots haute performance sont utilisés dans divers secteurs, tels que l'emballage et la fabrication, où des opérations de prélèvement et d'assemblage à haute vitesse et à haute répétabilité sont nécessaires.
En savoir plus : https://new.abb.com/products/robotics/robots/scara-robots/irb-930
—
Pour plus d’informations, merci de contacter :
ABB France Vanessa Pelloux Email : vanessa.pelloux@fr.abb.com | Infocom Industrie |