- ABB Motion annonce sa certification ISO 19443 pour l’industrie nucléaire
- L'ISO19443 est la première norme internationale permettant à l'industrie nucléaire de gérer la qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement
- Elle s’adresse tout spécialement aux fournisseurs et/ou sous-traitants des produits et/ou services importants pour la sûreté nucléaire (IPSN)
- L’obtention de cette certification est importante pour ABB Motion : c’est un gage de validation et de confirmation de son engagement sur le long terme dans cette filière
ABB assoit sa présence dans l’industrie de la production d’énergie la plus décarboné en production continue. En tant que fournisseur, il était très important d’obtenir cette certification pour valider et confirmer sur le long terme notre engagement dans cette filière.
L'ISO19443 est la première norme internationale permettant à l'industrie nucléaire de gérer la qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Elle s’adresse tout spécialement aux fournisseurs et/ou sous-traitants des produits et/ou services importants pour la sûreté nucléaire (IPSN). Cette norme complète l'ISO9001 (que nous avons aussi) avec les exigences spécifiques relatives à la Sûreté Nucléaire :
- La culture de Sûreté (attitude interrogative, transparence, traçabilité, regard croisé, démonstration documentée…)
- La maitrise des Articles Contrefaits, Frauduleux ou Suspect (appelé « CFSI »)
- L’approche graduée
- La maitrise des compétences du personnel
ABB Motion, les réponses en faveur d’un avenir plus sûr
Le monde est en pleine réflexion sur les meilleures options pour augmenter les capacités énergétiques à faible teneur en carbone et passer à un avenir sans émissions nettes. En conséquence, la production d’électricité nucléaire est une composante essentielle du mix énergétique global.
Les nouvelles technologies de Centrale Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de grande capacité comme le projet EPR2 en France ou les Small Modular Reactor (SMR) de petits réacteurs nucléaires permettant de fournir de l’énergie thermique localisée, conduisent à la nécessité de mettre en place des règles plus rigoureuses pour maitriser leur Sûreté et donc protéger les intérêts, à savoir « la protection de la santé publique, de la salubrité et de la sécurité publiques, ainsi que de l’environnement, contre les risques ou inconvénients résultant des rayonnements ionisants » : la norme ISO19443 répond donc à cette nécessité.
Le nucléaire se tourne à nouveau vers l'avenir et ce secteur veut être plus sûr. Cette norme permet de justifier d’une organisation et d’un système de management mettant en avant une culture de Sûreté et une maitrise des enjeux de la Sûreté sur les produits et services.
Les bénéfices pour les clients actuels et futurs
Cette certification est reconnue dans le marché du nucléaire. Elle permet aux clients d’être confiants quant à la place de la Sûreté dans les produits et processus ABB. En effet, les enjeux de Sûreté nucléaires sont principalement la protection de l’Homme et de l’environnement du risque radiologique et cette maitrise commence à la conception des équipements constituant une centrale nucléaire et va jusqu’à leur exploitation.
Cette norme impose d’aller plus loin dans la maitrise de la qualité au-delà des exigences de l’ISO9001, de même qu’une certaine rigueur dans la traçabilité des documents et des activités, dans le respect des règles de « CFSI ».
En contrepartie, ce fonctionnement permet d’avoir un haut niveau de qualité des produits et des prestations pour ABB Motion. La grande plus-value des moteurs « nucléaires » est la documentation associée qui justifie de la qualité des moteurs ABB.
Cette certification est un atout commercial supplémentaire qui peut servir de facteur différenciant dans le choix d’un fournisseur et dans la prise de décision finale de la part des clients.
Cette certification est donc un atout majeur pour ABB MOTION.
La certification ISO 19443 : gage de qualité pour la clientèle de ABB Motion

Pour nos clients cette certification est gage de qualité, preuve que les moteurs ABB sont conçus et fabriqués selon les standards du secteur.
Elle permet également à ses clients d’apporter facilement la preuve à l’exploitant que leur supply chain est maitrisée.
Un des acteurs principaux du marché du Nucléaire mondial, EDF est un exemple dans le domaine et exige que l’ensemble des fournisseurs stratégiques d’études, de services ou d’équipements Importants Pour la Sûreté Nucléaire (IPSN) soit certifié ISO19443. Les autres acteurs majeurs de conception, de construction et d’exploitation de centrales en Europe demandent également à leurs fournisseurs d’être certifiés ou à minima de respecter les exigences de ce référentiel.
La certification ISO 19443 : un exploit pour ABB Motion
Le retour d’expérience présenté par le GIFEN, Groupement des Industriel Français de l’Energie Nucléaire, démontre la difficulté à obtenir cette certification exigeante. L’application des exigences de ce référentiel est un réel changement de culture de l’entreprise, c’est donc une étape importante pour ABB Motion France et en particulier pour la division MOIM.
L’étape clef de la certification étant atteinte, ABB Motion sera désormais audité tous les ans. C’est donc un challenge permanent qui est lancé pour maintenir ce haut niveau de qualité.
ABB MOTION France est en ordre de bataille pour délivrer le meilleur au service de ce secteur d’excellence.
Leader mondial des technologies d’électrification et d’automatisation, ABB rend possible un futur plus durable et économe en ressources. Les solutions de l’entreprise associent le savoir-faire en ingénierie et en logiciels pour optimiser les processus de production, alimentation, déplacement et exploitation. S’appuyant sur plus de 140 ans d’excellence et plus de 105 000 employés dévoués à l’innovation, ABB accélère la transformation industrielle. www.abb.com
ABB Motion, leader mondial des moteurs et des variateurs de vitesse, est au cœur de l'accélération d'un avenir plus productif et plus durable. Nous innovons et repoussons les limites de la technologie afin de contribuer à la mise en place de solutions écoénergétiques, décarbonées et circulaires pour les clients, les industries et les sociétés. Grâce à nos variateurs, moteurs et services numériques, nous aidons nos clients et partenaires à améliorer les performances, la sécurité et la fiabilité. Nous fournissons des solutions motorisées pour une large gamme d'applications dans tous les secteurs industriels. S'appuyant sur plus de 140 ans d'expertise dans le domaine des groupes motopropulseurs électriques, nos plus de 22 000 employés répartis dans 100 pays apprennent et s'améliorent chaque jour. go.abb/motion