ABB lance ACS8080, un variateur moyenne tension de nouvelle génération

ABB lance ACS8080, un variateur moyenne tension de nouvelle génération

  • Le variateur moyenne tension ACS8080 refroidi par air s'appuie sur 50 ans d'expérience dans le domaine des systèmes d'entraînement et sur une technologie éprouvée en matière de fiabilité et d'efficacité.
  • La conception simple et flexible garantit une intégration transparente dans une large gamme de besoins industriels et d'applications spécifiques. 
  • Détection des pannes et des défaillances jusqu’à 10 fois plus rapides pour les opérations numériques grâce à une surveillance de l'état et à des diagnostics avancés.
  • Il est conçu pour améliorer les performances et la fiabilité dans l'industrie.

ABB a lancé l'ACS8080, son tout nouveau variateur moyenne tension refroidi par air. Le nouveau variateur représente une évolution, s'appuyant sur plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture de variateurs pour les applications industrielles et apportant fiabilité, performance et flexibilité à un niveau supérieur grâce à une commande de moteur innovante, une conception polyvalente et des capacités numériques.

Le convertisseur peut atteindre un rendement de 98 %, ce qui permet d'optimiser les performances de l'ensemble du système d'entraînement. La nouvelle technologie de commande du moteur MP3C repousse les limites de l'efficacité et de la convivialité du moteur, tout en préservant les performances dynamiques et la robustesse du prédécesseur DTC. Il réduit également les distorsions harmoniques d'environ 50 % par rapport aux schémas de contrôle et de modulation classiques, ce qui permet de prolonger la durée de vie des équipements et de réaliser des économies d'énergie.

Conçu pour être polyvalent et facile à intégrer, le nouvel ACS8080 s'adapte facilement à une large gamme d'applications et d'industries. La conception modulaire et flexible inclut la possibilité d'utiliser un transformateur externe et de sélectionner un filtre sinusoïdal en option, ce qui en fait une solution optimale non seulement pour les nouvelles applications, mais aussi pour la modernisation des systèmes d'entraînement existants ou des machines en ligne directe (DOL).

Un haut degré de flexibilité est également possible grâce aux fonctionnalités numériques avancées : l'intégration de la plateforme logicielle ouverte Crealizer™ dans le système d'exploitation du variateur ABB permet des capacités de programmation avancées qui autorisent le développement et le déploiement rapides de fonctionnalités innovantes spécifiques à l'application, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des contrôleurs externes.

"Chez ABB, nous investissons dans la R&D pour proposer de nouvelles solutions qui améliorent la productivité tout en réduisant les émissions et les coûts d'exploitation. Avec plus de 50 ans d'expérience dans les applications critiques, nous reconnaissons l'importance de la fiabilité et de la flexibilité. C'est pourquoi nous continuons à évoluer - en intégrant des conceptions propres et adaptables, en renforçant nos capacités de test et en intégrant les dernières technologies numériques. Ce produit reflète notre engagement à faire progresser la fiabilité, les performances et la flexibilité pour aider les industries à se surpasser, à être plus minces et plus propres", déclare Chris Poynter, président de la division Systems Drives d'ABB Motion.

La conception allégée de l'ACS8080 se traduit par un nombre de composants inférieur à celui de ses prédécesseurs, ce qui accroît la fiabilité mais simplifie également les processus de maintenance et d'entretien.

Pour ce nouveau variateur, être fiable signifie également être capable de résister à des conditions extrêmes, ce qui a été vérifié par des tests rigoureux de durée de vie accélérée réalisés dans le centre d'essais d'ABB Drives en Estonie, simulant 20 ans de fonctionnement.

Des capacités de détection améliorées et un matériel de contrôle de nouvelle génération permettent de collecter jusqu'à 10 fois plus de données de diagnostic pour des solutions de surveillance meilleures et plus rapides. La nouvelle passerelle ABB Connectivity Edge Gateway permet une connectivité sur site ou dans le nuage, ce qui en fait une solution optimale pour de nombreux besoins numériques. Les solutions de détection intégrées permettent la gestion de la santé et des performances des actifs (AHPM), la surveillance de la fiabilité et l'inspection des données pour un dépannage et une détection des défaillances plus rapides.

Des systèmes de sécurité et de protection avancés, conçus pour prévenir les situations dangereuses prévisibles et gérer efficacement les situations inattendues, sont entièrement intégrés dans le nouvel entraînement. Le nouvel ACS8080 est conçu pour protéger contre les accès non authentifiés, les microprogrammes malveillants, les violations de données et la connectivité non sécurisée, permettant ainsi aux clients de bénéficier de toutes les capacités numériques modernes.

ABB est un leader mondial des technologies d’électrification et d’automatisation, qui rend possible un futur plus durable et économe en ressources. En associant son expertise en ingénierie et en digital, ABB accompagne les industries à atteindre un haut niveau de performances, tout en devenant plus efficaces, productives et durables. Chez ABB, nous nommons cette ambition : "Engineered to Outrun" ("Quand l'ingénierie se surpasse"). ABB s'appuie sur 140 ans d'histoire et plus de 105 000 employés dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Motion, a global leader in motors and drives, is at the core of accelerating a more ABB Motion, leader mondial des moteurs et des variateurs de vitesse, est au cœur de l'accélération d'un avenir plus productif et plus durable. Nous innovons et repoussons les limites de la technologie afin de contribuer à la mise en place de solutions écoénergétiques, décarbonées et circulaires pour les clients, les industries et les sociétés. Grâce à nos variateurs, moteurs et services numériques, nous aidons nos clients et partenaires à améliorer les performances, la sécurité et la fiabilité. Pour aider les industries du monde entier à se surpasser, à s'alléger et à être plus propres, nous fournissons des solutions motorisées pour une large gamme d'applications dans tous les segments industriels. S'appuyant sur plus de 140 ans d'expertise dans le domaine des groupes motopropulseurs électriques, nos plus de 22 000 employés répartis dans 100 pays apprennent et s'améliorent chaque jour. go.abb/motion

Contactez nous

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp