- La nouvelle famille d'analyseurs offre des mesures très précises et stables pour un contrôle efficace du chlore
- Les capteurs numériques ChloroStar™ sont dotés de la technologie EZLink™ qui facilite l'installation, l'utilisation et la maintenance
- Les cellules avec mesure directe par électrode et auto-nettoyage répondent aux défis historiques de la mesure du chlore en assurant un fonctionnement à long terme dans des environnements à fort encrassement
ABB a lancé ChloroStar™, une famille de capteurs, transmetteurs et accessoires pour la mesure et l'analyse précises et fiables du chlore qui permettent aux utilisateurs des secteurs de l'eau, des eaux usées et d'autres industries de contrôler le chlore plus efficacement, en améliorant le traitement et en augmentant la durée de fonctionnement des processus.
L'élimination des agents pathogènes potentiellement dangereux étant essentielle pour la qualité de l'eau potable et des eaux usées, des réglementations strictes régissent le traitement par chloration dans les services publics et les applications industrielles. Jusqu'à présent, la mesure et l'analyse du chlore se sont révélées difficiles, de nombreuses technologies de capteurs nécessitant une maintenance fastidieuse pour résoudre des problèmes tels que l'encrassement et la dérive, qui ont affecté les performances des capteurs.
La famille d'analyseurs de chlore ChloroStar™ relève ce défi. Avec des capteurs autonettoyants et résilients, une installation modulaire, une maintenance prédictive et des diagnostics, la famille ChloroStar™ permet d'obtenir plus rapidement et plus facilement que jamais des mesures précises et un temps de fonctionnement maximal du processus de dosage du chlore, tout en veillant à ce que les coûts de maintenance des capteurs soient réduits au minimum.
"Une chloration précise et adaptée est la clé d'un traitement sûr et efficace des approvisionnements en eau potable et en eaux usées, ce qui fait de la disponibilité maximale des appareils de mesure une exigence essentielle ", a déclaré Nikodem Siwek, Global Product Manager, Continuous Water Analysis, ABB Measurement & Analytics. "La nouvelle famille ChloroStar™ permet aux utilisateurs de compter sur une disponibilité et une fiabilité maximale de leurs mesures de chlore tout en réduisant la maintenance."
Le ChloroStar™ comprend deux éléments - le capteur numérique ChloroStar™ et la cellule ChloroStar™.
Le capteur numérique ChloroStar™ est un capteur intelligent à trois électrodes pour la mesure du chlore libre ou total. Doté de diagnostics intégrés, d'une compensation du pH et de la technologie de connexion EZLink™, l'appareil offre une dérive réduite et une précision accrue, tandis que la conception recouverte d'une membrane minimise le nettoyage et supprime la nécessité d'un tamponnage supplémentaire de l'échantillon. Le capteur est conçu pour être utilisé avec l'innovant InFlow Multi-Cell d'ABB, un système modulaire de cellules d'écoulement qui fournit une mesure stable du chlore indépendamment des variations du débit de l'échantillon. Avec une mesure de 1 L/h (0,26 gal/h), il est idéal pour les applications dans le traitement de l'eau potable, la distribution ou les systèmes en boucle fermée.
La cellule ChloroStar™ est un capteur à électrode à contact direct à réaction rapide, doté d'une technologie autonettoyante pour la mesure des désinfectants tels que le chlore et le dioxyde de chlore. Sa conception innovante à cellule ouverte utilise le flux de l'échantillon pour nettoyer en continu les électrodes, évitant ainsi le blocage et le colmatage qui affectent d'autres types de capteurs. La cellule réduit également les dépenses opérationnelles en diminuant de 20 % le coût des consommables par rapport aux solutions conventionnelles.
Dans le même temps, la conception garantit une sensibilité optimale pour un déploiement fiable à long terme, même dans les applications à fort encrassement telles que les eaux usées municipales et industrielles.
Des performances accrues peuvent être obtenues en combinant la famille ChloroStar™ avec d'autres technologies du portefeuille de qualité de l'eau en continu d'ABB.

La cellule ChloroStar™ - vue de face. 
Le capteur de chlore numérique ChloroStar™.
Les capteurs ChloroStar™ peuvent être utilisés avec le transmetteur polyvalent à deux canaux AWT420 d'ABB, capable de mesurer une grande variété de paramètres dans un seul appareil. Avec la possibilité de mélanger et d'associer des capteurs analogiques traditionnels ou des capteurs numériques intelligents EZLink™, l'AWT420 permet aux utilisateurs de créer un système d'analyse de l'eau sur mesure pour répondre à des besoins spécifiques. Des fonctionnalités telles que l'assistance QR dynamique, la validation à deux capteurs, le contrôle PID double et la correction automatique du pH permettent un contrôle fiable de la mesure de la désinfection.
Un accès mobile pratique aux informations essentielles du capteur de chlore peut être obtenu via l'application EZLink™ Connect. En utilisant la connectivité Bluetooth pour envoyer des données à un smartphone ou une tablette, les utilisateurs peuvent visualiser et partager rapidement les données de mesure et d'audit, ainsi que suivre l'état des tâches de maintenance.
Le photomètre à chlore portable EZTest 100 donne une analyse rapide et précise des échantillons de processus sur le terrain, en fournissant une vérification des mesures selon la méthode DPD standard de l'industrie. Léger mais robuste, l'EZTest 100, étanche, est livré prêt à l'emploi dans une mallette de transport avec les principaux accessoires.
Pour en savoir plus : abb.com/wateranalysis
L'activité Process Automation d'ABB automatise, électrifie et numérise les opérations industrielles qui répondent à un large éventail de besoins essentiels - de l'approvisionnement en énergie, en eau et en matériaux à la production de biens et à leur transport vers le marché. Avec ses quelque 20 000 employés, sa technologie de pointe et son expertise en matière de services, ABB Process Automation aide les industries de transformation, hybrides et maritimes à se surpasser, en étant plus propres et plus rationnelles. go.abb/processautomation
ABB est un leader technologique mondial dans le domaine de l'électrification et de l'automatisation, permettant un avenir plus durable et plus efficace en termes de ressources. En associant son expertise en matière d'ingénierie et de numérisation, ABB aide les industries à fonctionner de manière performante, tout en devenant plus efficaces, productives et durables afin de surpasser leurs performances. Chez ABB, nous appelons cela "Engineered to Outrun". L'entreprise a plus de 140 ans d'histoire et emploie plus de 105 000 personnes dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB).
www.abb.com